这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

一致性测试

  • 经 WiMAX 论坛验证的 PCT 和 NCT 解决方案
  • RPT 系统中的关键元器件
  • 能够进行预先 RCT 和预先 IOT 测试,从而将使用测试实验室的次数降至最低

协议

  • 支持 TTCN-3 协议测试方案
  • 内置基站仿真支持网络接入、数据连接和数据传输,可用于 WiMAX™ 移动台(MS)测试
  • 基于堆栈的协议测试
  • 实时协议调试和分析

射频性能

  • 高达 6 GHz 的仪器级信号源和信号分析仪
  • 两条用于 MIMO MS 测试的下行链路通道
  • 全套射频参数测试
  • 自动化软件提供现成的测试方案

功能和应用测试

  • 数据吞吐量 > 10 Mbps(UDP)的端到端 IP 连接
  • MS 和 BS 初始化切换支持
  • 支持功能测试和电池使用寿命测试的休眠模式和空闲模式
  • PKMv2 加密和直通支持 FreeRADIUS AAA 服务器执行安全测试

描述

E6651A 是移动 WiMAX™ 测试领域的一项重大突破。它在一台综合仪器中结合了灵活的基站仿真和射频参数测试两大功能,并支持 IEEE 802.16e 2005 协议一致性测试(PCT)。它进一步丰富了是德面向开发、验证和一致性测试的无与伦比的 WiMAX 测试解决方案产品线。

E6651A 移动 WiMAX 测试仪是一款通用工具,同一个公司中各个团队(例如从事协议开发、射频和基带验证或应用软件集成的团队)均可使用这个工具,所以这款测试仪受到极大的欢迎。

E6651A 提供的仪器级射频信号生成和高达 6 GHz的信号分析功能可支持现有的和规划中的 WiMAX 协议。全套的射频测量可用于 WiMAX 发射机和接收机性能表征、校准和验证。此外,E6651A 还添加了 N6422C WiMAX 无线测试管理软件,可轻松完成自动测试计划,并扩大预先一致性测试范围。

为支持最新的 WiMAX 标准对移动台进行测试,E6651A 可为Wave 2测试提供 MIMO 选件。功能包括移动台测试的附加下行链路通道并支持以下 IO-MIMO 型号:

  • 下行链路空时编码(STC)(矩阵 A)
  • 下行链路空间复用(MIMO)(矩阵 B)
  • 上行链路合作空间复用

现在提供硬件升级(E6651AU),为早期版本的仪器硬件增加 MIMO 能力。

N6421A WiMAX 协议记录与分析软件和 E6655A WiMAX 实验室应用软件将 E6651A 的功能引入到协议和端到端应用软件功能测试中。借助这些工具,用户可以对其设计中的协议和数据处理进行测试、强化和调试,并可进行功能回归测试。

E6651AS-1SY 软件和技术支持合同授权用户使用 E6651A 固化软件、E6655A WiMAX 实验室应用软件、N6421A WiMAX 协议记录与分析软件以及 N6422C/N6423C WiMAX 无线测试管理软件的软件更新和增强功能。此外,用户还可以享受产品专家提供的技术支持。在线提交和管理技术支持案例,请访问: 支持中心

E6651A Mobile WiMAX 测试仪与 N6430A PCT 解决方案配合使用,可以支持设备开发人员和测试部门执行业经验证的协议测试方案,以验证其实施是否符合 WiMAX 标准。开发人员还可以创建定制的 TTCN-3 测试方案,以测试其设计的性能极限。N6430A 协议一致性测试解决方案支持基站和用户站测试。

借助这款令人振奋的产品,是德将帮您更快、更高效地把设计推向市场,并将继续提供适用于产品周期各个阶段的全套工具。 如欲了解 WiMAX 解决方案的更多信息,请访问: www.keysight.com/find/WiMAX

“WiMAX”和“Mobile WiMAX”是 WiMAX 论坛的注册商标。

相关行业和技术