是德科技现已是在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市的独立公司。 | 了解更多

 

与专家交流

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 按照蓝牙®射频测试标准进行测量
  • 具有作为蓝牙主装置的能力、可进行调查并确定测试模式或常规模式下的连接
  • 所有的测试都默认蓝牙SIG标准设置――用户可以改变设置以满足特殊的测试要求
  • 在EDR测试模式下支持不断发展的标准
  • 集成的测试序列器加快测试的开发

描述

随着消费者对蓝牙无线设备需求的不断增长,要想抓住市场机遇,就必须缩短设计验证时间和加快批量生产的速度。

带有选件101的N4010A可以按照蓝牙1.2射频标准中的定义进行发射机和接收机测量。测试仪包括一台内置测试序列发生器,可缩短测试和开发时间。若测试需要改变,只需添加测试设备特性所需的选件。

若想测试蓝牙音频功能,只需添加选件113来生成内置音频并对其进行分析。选件113无需分隔的音频源和分析仪,这就简化了测试配置并降低了测试成本。选件112通过添加蓝牙耳机协议,简化了耳机、手机或车载控制台的蓝牙音频测试。

与不断发展的标准和测试保持同步。使用选件107、EDR链接及测量可以胸有成竹地测试增强数据速率(EDR)设备。 选件107可对蓝牙EDR射频收发器和接收机进行精确、高效地环回测试。

选件 描述 概览
101 蓝牙 支持蓝牙1.1和1.2测试模式,内置了16项蓝牙1.2射频测试中的8项。所有的测试均默认符合SIG标准设置,但可以修改以与特定的测试要求相匹配。
107 蓝牙EDR链接和测量 支持蓝牙2.0+EDR模式,并内置了8种EDR测试情景中的6种。EDR收发器的测量包括:相对发射功率、载波频率稳定性、调制精度、差分相位编码及防护间隔。接收机测量包括EDR灵敏度(未来的版本将免费支持损坏测试)、EDR BER基准性能,以及EDR最大输入电平。
113 蓝牙音频生成和分析 提供内置音频生成和分析。测量包括:SINAD、失真、频率和电平
112 耳机协议 耳机协议简化了对蓝牙耳机、手机和车载控制台的音频测试。

相关行业和技术