这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

自动化测试平台开发人员系统

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

强大的测试序列和测试计划生成功能

  • 快速执行和测试流程显示、分析和洞察
  • 图形用户界面(GUI)使您可以轻松处理和优化测试方案
  • 可扩展的模块化“插件”软件体系结构。您可以利用现有的插件,也可以自行开发插件。
  • Microsoft Visual Studio .NET 编程

计时分析仪

  • 显示总体测试方案的执行时序
  • 深入查看每个测试步骤的用时
  • Pareto 图显示需要重点优化的问题
  • 比较各种测试方案场景,并重新安排测试步骤以缩短测试时间

结果查看器

  • 轻松查看测试方案的结果
  • 查看多个数据集,快速比较各次测试所获得的结果
  • 测试方案浏览器帮助您更好地管理测试方案数据

许可证

  • 固定(节点锁定,单一计算机)、可转移和网络/浮动许可证,永久期限或年度期限

描述

Keysight KS8400A 自动化测试平台(TAP)开发人员系统 2017 版本提供了功能强大、灵活并可扩展的测试序列和测试计划生成等功能,可以优化您的测试软件开发和总体性能。Keysight TAP 是基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,能够独立使用,也能够与更高级的测试可执行软件环境配合运行。TAP 不只是另一种编程语言,它充分发挥了 C# 和强大的 Microsoft Visual Studio 的优势。在这个平台上,您可以构建自己的测试解决方案,并且通过利用现有的软件开发工具和基础设施最大限度提高自身团队的工作效率。