自动化
- 测试设置向导可以引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
- 显示测量连接设置
- 自动完成每次测试的示波器配置
- 测试结果报告能够记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
功能特性
- 集成被测件控制功能,可以分离读/写猝发
- 符合 SD 标准(SD 标准版本 3.0 和 SD 卡测试标准版本 3.0)的总线计时分析和电流消耗测量一致性测试
- 全面的分析功能,即使在您不在场的情况下也可以自动执行复杂测量
- 数据眼图分析和串行数据分析套件
要求
- 9000/S 系列示波器使用 Infiniium 4.2 或更高版本的软件
- U7246B UHS-I 一致性测试应用软件
- E5384A 高速 SDA
- SD UHS-1 一致性测试夹具的信息请参见 BitifEye 网站
可扩展性
- 使用 N5467B 用户定义应用软件工具:
- 创建并全面整合定制测试、配置变量和连接指令
- 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或器件控制器
- 配置测试套件中的外部仪器
U7246B SD UHS-I 卡一致性测试软件可以轻松便捷地测试、调试与表征高达 104 MB/s 的 SD 设计。信号完整性是高速数据传输条件下确保可靠和互操作性能的关键。U7246B SD UHS-I 卡一致性测试软件支持综合的数据定时分析和电流消耗测试,能够帮助您根据 SD 标准版本 3.0 实现全面的器件测试。
SD UHS-I 卡一致性测试软件与 9000 系列示波器结合可以提供经过 SD 协会认证的 SD 卡物理电气测试工具。SDA 官方文档提供参考信息:SD 测试工具信息版本 1.0,2010 年 9 月 13 日。