Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
交流电源
利用是德科技交流电源最大限度延长正常运行时间
是德科技交流电源 - 应对交流功率测试挑战
是德科技提供单相和三相交流电源,帮助您测试各种交流器件。 是德科技交流电源享有全球支持和超长的标准保修,可以降低您的拥有成本。
- Keysight AC6800B 系列基础型单相交流电源兼具出色的稳定性和可靠性,让您可以满怀信心地进行交流测试。
- Keysight 6800 系列单相高性能交流电源内置强大的测量功能,可以仿真和分析高性能交流环境。 此外,6800 系列还提供任意波形输出功能,可用于创建非理想的功率信号。
- Keysight AC6900 系列三相交流电源将万用表、谐波分析仪和功率分析仪的功能整合到一台仪器中,构成一套完整的交流和直流电源解决方案。
找到适合您需求的交流电源
电源手册
此《电源手册》可作为电源相关主题的完整信息来源,其中包括是德科技备受欢迎的应用指南所包含的信息。 您可以深入了解电力(交流电和直流电)和直流电源的基本原理,包括不同类型电源的定义。 您还可以了解电源和电子负载的关键特性。
此手册除了介绍如何测试电池性能、电源转换器(DC-DC、AC-AC 和 AC-DC)和太阳能电池阵列之外, 还介绍了如何使用软件来控制电源、进行自动化测试以及分析数据。
交流电源常见问题解答
什么是交流(AC)?
交流(AC)是一种极性周期性地反转并且幅度随时间不断变化的电流。 与直流(DC)电相比,交流电的发电和输电成本更低,效率更高,因此企业和住宅通常使用交流电。 在传输过程中,变压器可以通过提高或降低交流线路的电压,降低功率损耗。
交流电是一种家用电能——当消费者将电视等家用电器和其他器件的电源插头插入墙壁上的插座时,便能使用交流电。交流电可以转换为直流电,供几乎所有电子器件使用。
什么是交流电源?
交流电源负责向负载提供交流电。 电源输入可以是交流,也可以是直流。由于墙上插座的电源不符合负载的技术指标要求,因此您需要交流电源。 为了使负载正常工作,您需要对交流电源进行变压,将来自电源的交流功率调谐到器件所要求的电压、电流和频率。 这可以通过升高或降低电压,然后对信号进行滤波来实现。
您可以使用交流电源来进行测试。 交流电源可以仿真电网断电、谐波、浪涌或可能导致被测器件(DUT)故障的其他事件。
直流电源和交流电源有什么区别?
交流电适用于通过电网系统远距离输电和配电。
直流电是一种单向电荷流,比交流电更可靠,但不适合远距离输电。 大多数电子器件都使用直流电,因为它们的电压是恒定不变的,例如使用电池供电的器件。 有些器件也会使用整流器将交流电转换为直流电。 电源通常具有内置整流器和变压器,可以将电压提高或降低到合适的水平。
特色资源
需要帮助或遇到问题?