这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Nemo 无线网络解决方案

是德科技的 Nemo 网络射频测量和分析解决方案使我们的客户能够更好、更经济高效地优化和自动化他们的流程和无线网络。

提高运营效率

提高自动化和简化流程使客户能够利用较少资源完成更多工作。我们的解决方案能够通过测试、分析和验收流程自动化,帮助客户节约运营成本,提高项目交付效率。我们帮助客户专注于他们的核心竞争力和项目交付。

根据企业发展调整测试与测量投资

我们的灵活且可扩展的商业模式和交付机制(如 SaaS),使我们的客户能够根据项目和企业发展调整他们的投资,从而改善现金流管理,降低风险暴露程度。这为处理资本支出和运营成本带来了灵活性。

端到端信息流

Nemo 工具能够在测量分析中提供独特的端到端信息流。从测量数据的收集到后期处理与分析,我们的产品能够支持流畅的信息流动。我们基于云的解决方案通过对测量与分析产品系列的实时监测与管理将所有信息融为一体。

Nemo 网络射频测量工具可用于无线网络生命周期的各个阶段:

  • 网络推出和优化
    - Nemo Outdoor 用于路测
    - Nemo Handy 用于手持式测量
    - Nemo FSR1 扫描仪用于频率扫描
  • 网络性能评测
    - Nemo Invex II 用于对无线运营商进行企业级性能评测
    - Nemo Walker Air 用于对无线运营商进行建筑物内性能评测
  • 网络监测和控制
    - Nemo Customer Experience Monitor 基于应用对无线网络进行监测
    - Nemo Autonomous 用于自动测量
    - Nemo Cloud 用于远程管理和控制 Nemo 测量解决方案
  • 网络数据后期处理与分析
    - Nemo Analyze 用于对 Nemo 工具进行后期处理与分析
    - Nemo WindCatcher 用于对来自多个数据收集供应商的数据进行后期处理与分析
    - Nemo Xynergy 用于分析路测、OSS 呼叫跟踪、小信元/分布式天线系统(DAS)和网络管理数据

Nemo 网络射频测量和分析解决方案支持从 2G、3G 到 LTE-A/4G 的所有最新无线技术——包括 LTE 语音测量(VoLTE)、载波聚合(CA)、LTE 视频(ViLTE)和 WiFi 语音(VoWiFi)
 

  • Nemo Outdoor Nemo Outdoor 

    Nemo Outdoor

    • Nemo Outdoor 是一个用于无线网络测试的路测工具,在笔记本上运行。
    • 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、LTE Cat 12 设备、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。

  • Nemo Cloud Nemo Cloud 

    Nemo Cloud

    • Nemo Cloud 是一项用于远程控制和管理测量探针的集中化网络服务
    • 将 Nemo 产品、测量和分析流程、以及数据反馈连接到一个端到端解决方案中
    • 支持节维相关运营成本

  • Nemo Invex II Nemo Invex II 

    Nemo Invex II

    • Nemo Invex II 是一个适用于无线网络的基准测试系统,具有精确和应用广泛等特点。
    • 支持多种最新技术,例如 LTE-A 3 载波聚合、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 测试。
    • 广泛的应用测试功能

  • Nemo Analyze Nemo Analyze 

    Nemo Analyze

    • Nemo Analyze 是一个用于分析 Nemo 工具所获数据的台式解决方案
    • Nemo Analyze 可以执行强大的后期处理分析、故障诊断和统计报告
    • 对路测数据进行快速而高效地后期处理与分析

  • Nemo Xynergy Nemo Xynergy 

    Nemo Xynergy

    • Nemo Xynergy 是一个功能强大的可扩展网络平台,主要用于分析路测、RAN、呼叫跟踪、定位和订户数据
    • 自动执行网络管理生命周期中的关键任务
    • 支持多个数据源和所有主流技术

  • Nemo Autonomous Probe Nemo Autonomous Probe 

    Nemo Autonomous Probe

    • Nemo Autonomous Probe 能够在无人操作模式下,对无线网络进行每周 7 天、每天 24 小时测量
    • 为客户的测量过程带来效率——直接节约运营成本
    • 对高达四个网络进行连续测量和基准测试

  • Nemo Walker Air Nemo Walker Air 

    Nemo Walker Air

    • Nemo Walker Air 是一个便携式解决方案,能够对多个无线网络和技术进行基准测试
    • 广泛的应用、实时语音质量和视频测试功能
    • 可以使用平板电脑对六个设备和便携式扫描仪进行集中控制

  • Nemo Handy Nemo Handy 

    Nemo Handy

    • 这款安卓应用软件可以用于测量空中接口的无线诊断信息,以及移动应用的服务质量(QoS)与体验质量(QoE)
    • 利用室内地图和 Nemo 瞬间报告特性,是室内测量的理想选择
    • 广泛的应用测试能力

  • Nemo CEM(用户感知监测方案) Nemo CEM(用户感知监测方案) 

    Nemo CEM(用户感知监测方案)

    • Nemo CEM(用户感知监测方案)是一套用于提供专业客户体验监测的可扩展工具
    • 测量无线网络性能和服务
    • 从最终用户的视角(体验质量,QoE)获得真实的用户体验

  • Nemo FSR1 Nemo FSR1 

    Nemo FSR1

    • 是德科技首款模块化射频扫描接收机
    • 支持 GSM、WCDMA、CDMA、EVDO、TD-SCDMA、LTE FDD/TDD、MIMO 和频谱分析测量
    • 体积小,低功耗

  • Nemo WindCatcher Nemo WindCatcher 

    Nemo WindCatcher

    • Nemo WindCatcher 是一个与厂商无关的综合网络分析解决方案
    • 支持当前市场上的所有主要的数据收集工具
    • 支持市场上的各种数据输入和所有主要的数据收集工具。

相关行业和技术