您希望搜索哪方面的内容?
技术更新服务
发挥测试资产的更大价值。 提高生产力。
通过技术更新策略实现您的测量梦想
延寿和升级设备,让您的测试资产物尽其用,并以经济可行的方式迁移到新技术。 紧跟新兴技术的步伐,让您的测试资产发挥更大价值。 技术更新策略能够帮助您发现闲置资产,并用这些资产参加旧机置换活动,在享受新资产价格优惠的同时,也让您的产品更快进入市场。
旧机置换。 换购升级。 降低成本。
引入新测试技术的支出可能会超出您的预算――由于更换新设备成本太高,因此您可能不得不继续使用旧设备。 您可能还没意识到,旧设备往往更有可能出现问题,从而打乱您的工作进度和预算安排,在发生意外成本的同时,还让您不得不推迟产品上市时间。 通过参加 Keysight Trade-In 活动,您可以按照优惠价格购买其他是德科技硬件、软件和服务,从而降低采购成本、获得所需的技术并确保产品按时上市。
- 使用闲置的仪器参加旧机置换活动,获得价格优惠
- 少花 20% 到 50% 的费用便可获得新仪器
- 更快迁移到新技术
保持项目运转。 无缝迁移。
您的测试系统中是否还在使用已停产的仪器? 许多用户的情况都跟您一样。 在许多航空航天与国防制造企业和大批量制造企业所使用的测试系统中,都有一些仪器特别陈旧过时。 对于器件测试而言,准确度、可重复性和可靠性至关重要。 是德科技的定制维修和校准服务超出标准协议的覆盖范围,为众多旧仪器提供支持。 是德科技可以帮您创建定制方案,让您能无缝转移到全新技术。
- 以经济高效的方式使旧仪器仍以保证的技术指标继续运行
- 我们确保提供质量优异的零部件,我们训练有素的技术人员具有丰富的产品经验
- 维持业务连续性,直到您的业务规划需要引进新技术
需求一直在变化。 您可以更轻松地进行演进。
通过现有仪器获得更多测试功能。 添加更多通道,升级到更高频率,扩大带宽等等。 在提高测试资产价值的同时也不必耗费更多资金购入新资产。 轻松、无缝地将资产送回是德科技进行升级,保护您的投资。
- 增强现有硬件的功能
- 与购买新设备相比,节省更多资金
- 保持完全的兼容性,并保留已安装的选件和应用软件
利用 Keysight BERT、Infiniium UXR 系列示波器和任意波形发生器升级您的高速数字实验室测试台
加快速度、降低功耗的要求导致设计裕量逐渐缩小,因此想要缩短开发周期也变得越来越具有挑战性。 不要让性能落后的示波器、比特误码率测试仪(BERT)或任意波形发生器(AWG)延误您的创新进度。 立即使用高性能是德科技仪器升级您的高速数字实验室,满足您的未来测试需求。 UXR 系列示波器、M8040A BERT、M8050A BERT、M8199B 和 M8198A AWG 可以提供达到未来标准要求的业界领先性能。
在指定时间内参加旧机置换活动,可享受高达六折的特别优惠。
迁移至新型 Keysight N5186A MXG 矢量信号发生器
无线通信和航空航天与国防等应用的需求一直在不断变化,因此您需要采用更宽广的频率范围和复杂的调制方式(如 MIMO和波束赋形),同时还需要更快的数据速率,以便满足这些要求。 为了应对这些挑战,您可选择 Keysight N5186A MXG信号发生器。它拥有优良的相位噪声/EVM/ACPR 性能,输出通道多达 4 个,同时体积只有 2U 大小。 这款 MXG 与其他信号发生器不同,它配有创新的嵌入式反射计。 N5186A 还可简化采用外部连接的复杂测试系统,减少所占用的测试台空间。
快来参加当前的旧机置换优惠活动吧!购买新款 N5186A,可享受高达 40% 的优惠。
过渡到全新的 Keysight E505xA SSA-X 信号源分析仪
E505xA 系列作为是德科技的新一代信号源分析仪,能够提供一体式信号源分析仪所需的精确解决方案。 其现代简洁风格的用户界面可提供多窗口显示,大幅提升了测量效率。 E505xA 能够与新软件配合使用,提供更宽广的测量范围,满足新测试要求。 这个系列现在进一步丰富,已包括四种型号: E5055A、E5056A、E5057A 和 E5058A,覆盖1 MHz 至 54 GHz 的频率范围。
欢迎参加旧机置换活动,使用符合条件的信号源分析仪换购全新的 E505xA 信号源分析仪,可享受高达 35% 的优惠。
迁移至新款 Keysight E5081A ENA-X 网络分析仪
当今的许多厂商解决方案在对 5G 和卫星通信中使用的元器件进行 EVM 测量时,都需要借助网络分析仪和频谱分析仪。 不过,E5081A 只需设置一次,便可完成这一任务。 ENA X 系列分析仪的这个新成员能够在被测器件(DUT)平面上实施全面矢量校正,从而进行准确、可重复的测量,无需手动重新配置测试设置。
在指定时间内参加旧机置换活动,用您符合条件的是德科技或罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)矢量网络分析仪换购新款 E5081A,可享受高达 40 % 的价格优惠。
迁移至新款 M980xA 或 M983xA PXI 网络分析仪
Keysight M980xA 系列 PXI 网络分析仪采用真正的多端口体系结构应对严苛的测试挑战,无论您使用多少端口,都能提供出色性能。 使用更广泛的 PXI VNA 测量应用软件组合(包括频谱分析和噪声系数测量),更深入地了解您的器件。 PNA/PNA-X 还为 DDS(直接数字合成器)提供了 UNY 选件,可以改善有源器件表征并缩短测试时间。
Keysight M983xA PXIe 矢量网络分析仪(VNA)整合了您需要的所有测量,能够更快、更灵活地执行多站点、多被测器件和多端口系统表征。
用您符合条件的旧款是德科技、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)或安立网络分析仪换购全新的 M980xA 或 M983xA 网络分析仪,可获得高达 75% 的优惠幅度。
迁移至全新的Keysight Streamline系列 USB 矢量网络分析仪
便携式网络分析仪的性能与台式分析仪相比也毫不逊色。 Keysight P500xA/B / P502xA/B USB 矢量网络分析仪(VNA)为便携的是德科技精简系列仪器带来了高端性能与灵活性。 出色的性能可确保分析仪为您提供快速、可靠和可重复的结果,让您对测量充满信心。
用您符合条件的旧款是德科技、罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)或安立网络分析仪换购全新的 P500xA/B 或 P502xA/B 网络分析仪,可获得高达 75% 的优惠幅度。
使用新款是德科技高性能网络分析仪,可以改善器件表征
当您表征有源器件时,兼具速度和性能的分析仪能够使您占据优势。 在研发(R&D)过程中,PNA 矢量网络分析仪(VNA)系列可以提供出色的测量完整性,帮助您更深入地理解测量结果,打造出更先进的设计。 在生产线上,我们的 PNA 网络分析仪能够提供适合需要的吞吐量和可重复性,将先进设计转化成竞争力十足的产品。
PNA/PNA-X 还为 DDS(直接数字合成器)提供了 UNY 选件,可以改善有源器件表征并缩短测试时间。
参加旧机置换活动,用符合条件的是德科技或罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)网络分析仪换购全新的 PNA X 或 PNA 网络分析仪,即可享受高达四五折优惠。
迁移至新款 Keysight Infiniium MXR B系列示波器
Keysight Infiniium MXR B 系列示波器配有硬件加速的自动化分析工具,具有超低前端噪声和优良性能,能够为工程师提供可靠的测量结果,帮助他们更快进行测试,加速为市场提供设计出众的产品。
在指定时间内,用您现有的是德科技示波器或其他厂商的示波器换购全新的 Infiniium MXR B 系列示波器,即可享受高达六折的旧机置换优惠。 请联系是德科技公司了解更多信息。
迁移至新款 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪
如今的竞争日趋激烈,因此我们需要开拓新思维,在提高成本利润率的同时积极探索新技术。 我们确保您的工程师、测试实验室和生产线都做好准备,可以适应更高的频率范围,并以经济的价格为新技术频段提供支持。
技术更新促销活动现在提供升级到全新 Keysight E5080B ENA 矢量网络分析仪的服务。 E5080B 是一款融合多种仪器功能于一身的综合解决方案,可以将测试周期缩短一半,从而显著提高测试吞吐量。
参与 Keysight Trade-in 活动,利用符合条件的型号换购 E5080B,即可享受高达四五折优惠――您也可以利用我们灵活的是德科技融资解决方案获得这款分析仪
节省时间。 节省宝贵资金。 淘汰陈旧技术。
您的技术更新工具套件
需要帮助或遇到问题?