Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16500B Operating System Software (Version 3.14)

These files contain the 3.14 OP SYS for the 16500B and are dated 07/18/97. (Note: These are DOS files. DO NOT use the lifutil to copy.)

All files on these 5 disks should be copied into the '\SYSTEM' directory on the 16500B hard disk drive.

The 3.14 version is the same as the 3.13 version except for the 'SYS_034' file which has been updated to support the E2474A. If you/customer already has version 3.13 installed...just 'get' the 'SYS_034' (on Disk #4) file and copy it over the existing 'SYS_034' file on the 16500B Hard Drive.

Version 3.14 or later of the 16500B operating system is required to work with the the E2474A.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
1997-08-04 3.14 Operating system software files for the 16500B logic analysis system.

Como Baixar

  • Click the download button, select file and save.

Como Instalar

  • See Documentation

Licenciamento

  • Não Requer Licença
Download

Instale em:

Instrument

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • 16500B