キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2020-08-18 3.1.1.0 Identifies latest package versions for both N77-C license products and for N7700A licenses.
リリース バージョン
2020-08-18 3.1.1.0
内容
Identifies latest package versions for both N77-C license products and for N7700A licenses.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Save file to your PC.

インストール方法

  1. Unzip the file.
  2. Run the executable.
  3. For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
  4. The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows
  • Some packages require specific Windows version

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Unzip the file
  2. Run the executable
  3. The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows
  • Some packages require specific Windows version

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Run the executable
  2. The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Run the executable

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  • Start by downloading the OMGPackageManager.exe which will support installation of the 81195A software.
  • Save this file in your PC where it can be install later.

インストール方法

  • Run the downloaded OMGPackageManager.exe software.

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M8194A, M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  • Start by downloading the Photonic Applications Manager which will support installation of the 81195A software.

インストール方法

  • Run the downloaded Photonic Applications Package Manager

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7

前提知識

  • None

対象測定器

  • M8195A, M8196A

ダウンロード方法

  • Start by downloading the Photonic Applications Manager which will support installation of the 81195A software.

インストール方法

  • Run the downloaded Photonic Applications Package Manager

ライセンス

  • ライセンスが必要

インストール先: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M8195A
SHOW MORE