Not the driver you were looking for? See all Signal Analyzer drivers at:
https://www.keysight.com/find/sa-ivi

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-11-20 1.1.1.0 Modified the implementation logic of the Initialize method for M9420A and M9290A modules, in case of PXI address, it check for module name and then take the correct installation path of LaunchModularSA.exe path based on the module name.
릴리스 날짜 버젼
2015-11-20 1.1.1.0
Version Description
Modified the implementation logic of the Initialize method for M9420A and M9290A modules, in case of PXI address, it check for module name and then take the correct installation path of LaunchModularSA.exe path based on the module name.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 10

선결 조건

지원되는 계측기

  • N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, M9420A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1

IVI Generation: IVI-2014
 

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, M9420A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1

IVI Generation: IVI-2014
 

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • N9000A, N9010A, N9020A, N9030A
SHOW MORE