이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9036A BIOS Downloads

This BIOS release adds a configuration option to the BIOS that allows you to enable/disable update of the Intel Management Engine firmware. The new option is on the Advanced screen and called "ME Local FW Update Policy". The default setting is disabled. All pervious BIOS have the default set to disabled. When disabled, you can't update the Intel Management Engine firmware. All pervious BIOS don't have this configuration option. If you want to update the Intel Management Engine firmware, you must first upgrade to BIOS AG23, then change the setting to enabled.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-06-02 AG23 See description above.

다운로드 방법

  • Click the download button

설치 방법

라이센스

  • 라이센스 필요 없음
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit
  • Windows 7 Pro 32-bit/64-bit
  • WES 7 32-bit/64-bit

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • M9036A