이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34450A Firmware Update (Revision: 01.02-01.00)

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-03-14 0.1.02-01.00 Supports Mass Firmware Updater

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save the firmware file to your computer.
  3. Select the appropriate executable file.

설치 방법

  • Follow these steps to update the firmware:
    1. Connect your 34450A unit to a PC with the USB cable.
    2. The firmware update tool will automatically recognize Visa address of the instrument(s) that is connected to the PC. Otherwise, click on Refresh button.
    3. Once selected the right instrument, click OK.
    4. The data stored in the non-volatile memory will be erased in this firmware update. Press OK to proceed with update or Cancel to quit.
    5. Once you click on OK, the firmware will be updated and the progress will be shown at the bottom.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 34450A