这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox Data Link 软件

Data Link 软件可方便地从 FieldFox 向 PC 传输数据,以及创建简单的报告。

支持的 FieldFox 型号:

  • N9912A――Data Link 3.15 或更新版本要求分析仪安装有 N9912A 固化软件 A.05.16 或更新版本。
  • N9923A/N――Data Link 3.15 或更新版本要求分析仪安装有 N9923A 固化软件 A.05.16 或更新版本。

概述

本网页上的信息介绍了 2009 年 10 月首次推出的新一代 Data Link(Data Link)软件的历史信息。在 2009 年 10 月之前,最初版本的 Data Link 软件便已上市。点击此链接,了解关于最初版本 Data Link 软件的更多信息。

新一代 Data Link 软件的版本从 2.0 开始。最初的 Data Link 软件版本为 1.x。

新一代 Data Link 软件的历史信息
当前版本 修订
3.61
  • 已修复:电缆编辑器速度系数字段的变化在保存时未能保留
3.60
  • 兼容以前的固化软件 A.04.50 和更高版本
  • 固化软件为 A.03.06 和更低版本的 FieldFox 要求最新的固化软件,以修复在使用此版本 DataLink 时产生的保存/调用状态问题
     
3.48
  • 全新:从 3.48 版本开始,Data Link 支持 Windows 7 中的三种显示屏幕大小:100%、125% 和 150%访问:

                o 控制面板

                o 轻松访问中心

                o 使计算机界面更容易观看

                o 改变文字和图标的大小

                o 可选择小(100%)、中(125%)或大(150%)三种显示比例唯有中等显示比例与 3.48 以上版本的 DataLink 软件兼容
 

3.47
  • 已修复:使用单迹线 .dlt 文件作为分析模板,导致多迹线状态+迹线文件无法加载 53128
  • 已修复:导入 .csv 和 .sta 文件――CAT 模式 VSWR――将 0.00 Hz 列为起始/终止频率。实际上应为 2 MHz 和 3 GHz
  • 已修复:在 Data Link 3.40 版本中,当“捕获当前迹线”CAT 模式 VSWR、标题和注释显示 RL LogMag 时,显示的迹线不正确
  • 已修复:在 Data Link 3.40 版本中,当“捕获当前迹线”时,未捕获和显示游标
  • 已修复:在导入的 .csv 文件上添加游标
  • 已修复:当在 DataLink 中载入 CAT 模式 VSWR 状态+迹线文件时,文件变成 LogMag,但标题仍然是 VSWR
  • 已修复:在 DTF LIN 状态+迹线文件中,当在 DataLink 中打开时显示 DTV VSWR 标度,而不是 DTF LIN 标度
3.40
  • 已修复在单独状态图形上“右击”时软件崩溃的问题
  • 已修复从非 DTF 图变成 VSWR 显示 DTF(VSWR)时的显示标题
  • 已修复:在转换到极坐标图和史密斯圆图时游标浮动在空白处
  • 已修复:当复数数据不足以进行格式转换时,去除了鼠标“右击”菜单上的“格式”选项
  • 已修复:DTF VSWR――导入状态+迹线文件;选择 Format(格式)、LogMag(对数幅度),注释变化为 LogMag,但数据仍然是 VSWR
  • 已修复:校准套件编辑器――更改连接器名称,但却没有更改标准件名称
  • 已修复:DTF VSWR 状态+迹线文件数据在 DataLink 中显示错误
  • 已修复:DTF 线性格式状态+迹线文件在 DataLink 中不能打开
  • 已修复:包含 GPS 数据的 .csv 文件。当在 DataLink 中打开时,报告不显示 GPS 数据
  • 已修复:Datalink 状态+迹线文件打开错误
  • 已修复:附带的 .sta 文件无法在 DataLink 中打开
3.32
  • 已修复:Data Link 不能打开 .sta 文件
  • 已修复:DTF/RL 双窗口,当启用交替扫描时,RL 数据在 120dB 上显示
  • 已修复:.csv 文件中 SA 模式的标度颠倒
  • 已修复:在没有 GPS 数据的情况下打开 .csv 文件时,GPS 标题出现
  • 已修复:当从 .csv 文件调用 NA 模型 LIN 格式时,直线格式的数据不能拖放
  • 已修复:SA 游标:当打开 .sta 文件时,游标全部出现在迹线 1 上,而不是实际迹线上
  • 对文件打开和保存的多处修复
3.23
  • 新增特性――增添了双重 DTF/RL 窗口标题解释,以显示 VSWR 格式
  • 新增特性――在非 DTF 状态+迹线文件中增添了频率模式:[带通][低通]注释
  • 已修复:如果有游标存在,SA 模式“捕获当前迹线”错误
  • 已修复:SA 模式状态+迹线调用游标位置
  • 已修复:双重 DTF/RF VSWR 状态+迹线文件和 .csv 文件问题
  • 已修复:双重 DTF/RL 对数幅度迹线+状态和 .csv 问题
3.20
  • 新增特性――为生成的 .csv 文件增添了列标头,用于电缆文件
  • 新增特性――在校准套件编辑器中增添了标签名称变化
  • 新增特性――增添了不同的 DTF 报告项目
  • 新增特性――在 DTF DataLink 报告中显示电缆文件名
  • 已修复从 .sta 文件生成的报告中存在的 DTF 线性格式的电缆损耗、名称和速度系数
  • 已修复使用旧版本 DataLink(3.15)创建的 .dlt 文件
  • 已修复:电缆损耗和速度系数在 DTF 生成的报告可能是错误的
3.15
  • 第一个支持 N9923A 的正式发布版本
2.18
  • .csv 文件包含现场问题
  • Data Link 软件:在克罗地亚区域设置下,游标值的小数点位置错误
  • Data Link:调用 S21 和插入损耗状态+迹线不能应用归一化的误差校正
  • 电缆损耗 .sta 状态+迹线文件显示回波损耗数据值而不是电缆损耗数据值
  • Data Link 软件――A.03.02 状态文件没有打开
  • 插入损耗没有正确“捕获当前迹线’
  • Data Link 在导入 CAT 模式 S1P 文件时应使信号反向
  • Data Link:在德语或比利时语本地化版本中,当“捕获当前迹线”时数据不正确
  • Data Link SA 模式“捕获当前迹线”――列出了不适用于 SA 模式的 IF BW 注释,并且是不正确的
  • .csv 和 s1p 文件都有本地化问题
  • 打开数据保存/调用 .csv 文件可能导致电缆编辑器打开
  • Wilson s1p 和 csv 文件应被拒绝
  • 较旧的状态+迹线文件在 DataLink 中无法打开
  • Data Link――A.04.02 版本之前,DTF .csv 文件进行了两次米/英尺单位转换――Data Link 需要补偿
  • 需要正确处理区域设置
  • 按照 PLTS,给 .csv 转换器添加了 .xml
  • 拒绝 N9923A 当前迹线并打开状态文件
2.0
  • 原始版本
发布日期 版本 版本说明
2017-02-22 5.17 corrects issues with installs in Windows 10

如何下载

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安装

  • Please read the installation instruction guide from the Supporting Documenation section.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Other Windows
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A, N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962A