Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

TS-5000 Version 7 Patches and Hotfixes

TS-5000 Version 7 Software Updates

Patches and Hotfixes for TS-5000 Version 7

The TS-5000 libraries version 7.1.5 patch contains enhancements and bug fixes.  For full details, please refer to the ReadMe.txt in the installation folder.

Date de mise en circulation Version Description de la version
2016-01-19 7.1.5 TS-5000 version 7.1.5 patch

Comment télécharger

  • Please click on the Download button to download the patch.

Comment installer

  • please double click on the file setup.exe or right click the file setup.exe and select

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence
Téléchargez

S'installe sur:

PC

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

Préalables

  • TestExec SL ver. 7.1.3 and TS-5000 ver. 7.1.0 or 7.1.1 must be installed prior to the installation of this patch.

Instruments appuyés

  • TS-5040, TS-5020, TS-8989, TS-8900, TS-5400 PXI, TS-5400