検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 311

並べ替え
【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Why does handheld scope’s date/time display disappears or shows hexa characters?
This condition indicates that the internal memory battery level is low.

FAQ 2013-11-22

Can I do voltage measurement using the U2802A rather than temperature measurement?
Yes, you can do voltage measurement easily by using the Keysight Measurement Manager (AMM)...

FAQ 2013-11-17

MXA/PXAの周波数マスク・トリガ(FMT)を使用して、他のデバイスにトリガをかけるためのトリガを出力できますか?
できます。MXA/PXAを設定してFMTを使用しながらトリガを出力できます。

FAQ 2013-08-20

オプションRT1またはオプションRT2を搭載したMXA/PXA シグナル・アナライザから、LAN経由でリアルタイムI/Qサンプルを取得できますか?
できませんが、スペクトログラム・トレース(10,000)のリアルタイム・トレース・データ(周波数と振幅)をcsvファイルに保存できます。

FAQ 2013-08-20

[仕様] USBモジュラ型測定器は、Windows7をサポートしていますか?
はい、最新のKeysight Measurement ManagerにてWindows7 32bitをサポートしています。

FAQ 2013-06-24

Keysight 531xxA/53200シリーズ周波数カウンタの入力はフローティングされていますか?それともグランドに接続されていますか?
カウンタの入力はフローティングされていません。BNCのシールド(外側)がシャーシ・グランド(アース)に接続されています。

FAQ 2013-02-12

The trigger signals between the E1476B and the external voltmeter need to be routed through the E8491B. Can you provide the commands for the routi...
The trigger path between the external voltmeter and the E1476A is channeled through the E8491B...

FAQ 2013-01-04

How to calculate the bit clock frequency under DSI interface of U8903A?
The Bit clock frequency can be calculated by multipling the number of channels,bit length and frame clock frequency.

FAQ 2012-08-25

What is the maximum bit clock cycle per frame for DSI interface of U8903A?
64 bit clock cycle per frame.

FAQ 2012-07-25

RF出力をオフした状態で8657x信号発生器の電源をオンできますか?
いいえ、できません。

FAQ 2012-06-08

What is the measurement uncertainty for the 8902A Option 50?
The only uncertainty in the 8902A Option 050 test system should be the accuracy of the attenuation source.

FAQ 2012-05-30

Which Application Notes are Most Relevant to the PSA Series Spectrum Analyzer?
This page contains links to application notes that are relevant to PSA Series spectrum analyzers.

FAQ 2012-05-11

Why do spurious signals appear in my spectrum analyzer span when I apply a clean signal to the RF input?
Overdriving the input mixer of the analyzer may cause the spurs.

FAQ 2012-02-26

Understanding the ParBERT Generator/Analyzer Modules
To understand the structure and functionality of the memory, sequencer and multiplexer found in the generator/analyzer module, as well as the methods of synchronization used...

FAQ 2012-02-17

ベクトル・ネットワーク・アナライザの、「掃引速度」と「サイクル・タイム」と「データ・ポイントあたりの時間」の違いは何ですか?
掃引速度(掃引時間とも呼ばれる)は、さまざまに解釈、仕様化されることがあります。

FAQ 2011-10-07

What is the difference between Smoothing and Averaging on a Keysight network analyzer?

FAQ 2011-10-07

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザで設定された電気遅延に対して、周波数の関数として等価位相遅延を計算する方法は?
等価位相遅延は、電気遅延に基づいて次のように計算されます。θ˚ = Ftest * Delay * 360

FAQ 2011-10-07

What is the Max DC Input Voltage Before the Battery Charger Shuts Down?
21-22 Volts.

FAQ 2011-08-29

Is it possible to generate negative voltage using the N6700B Modular Power System?

FAQ 2011-05-31

Can event (trigger) logged data be transferred to the GUI DATA LOGGER?
No, data can only be transferred for manual logged data and interval logged data.

FAQ 2011-05-05

PSA および ESAオプション226位相雑音パーソナリティと8560/ECシリーズ85671A位相雑音パーソナリティでは、位相雑音とRMSノイズの計算にどんなアルゴリズムが使用されていますか?
ログ・プロット測定とRMSノイズ計算の両方が実行されます。詳細については、コンテキストを参照してください...

FAQ 2011-03-24

Does the operator need to force the auto alignment to ensure the X-Series (PXA/MXA/EXA/CXA) Signal Analyzer is meeting published specifications?
No, the factory power on configuration has the auto-alignment process turned on...

FAQ 2011-03-24

[操作方法] Run Repetitiveを使用して最後に表示される波形を解析したいのですが、時間軸を変更すると消えてしまいます。どうすればよいですか?
トリガ毎にファイルに保存することで可能です。

FAQ 2011-01-25

What is the best way to ensure simultaneous triggering of multiple units of modular products?
Using the cardcage, U2781A is the best way of ensuring simultaneous triggering of multiple units

FAQ 2010-12-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ