이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

소프트웨어

모델 번호 입력:

26-50 / 323

정렬방식:
In VSA software, how can I export data from the coordinate transformed data that is displayed on the trace?
This can be done by copying/pasting data, or via the API.

FAQ 2016-07-08

In 89601B, I want to know if the setting is finished. Is there a .NET equivalent of *OPC?
No, there is no equivalent *OPC command since this is typically not required. The command "Measurements.WaitForMeasurementDone" can wait for the end of the measurement.

FAQ 2016-07-08

In 89601B Vector Mode, what is the maximum Main Time length achieved?
Main Time is limited to 524288 samples.

FAQ 2016-07-08

In N7625B, how many instances of carriers and carrier aggregations do the software support?
One connected signal generator can support one instance of Carrier Aggregation mode. One instance of Carrier Aggregation can support 5 component carriers.

FAQ 2016-07-08

If I have purchased a transportable license option, can I now purchase floating license options?
Yes, transportable and floating licenses can be used at the same time.

FAQ 2016-07-08

In 89601B Digital Demodulation, how can we perform Pi/4 QPSK?
QPSK can be used for Pi/4 QPSK modulation analysis, but the demodulated bits will not be valid.

FAQ 2016-07-08

Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

In 89601B for APSK demodulation, how does the LDPC parameter affect measurements?
LPDC adds bit encoding.

FAQ 2016-07-08

신호안에 펄스가 없는 구간을 추가할 수 있는 방법이 있나요?
네. 펄스 패턴에 "Off Time"을 추가할 수 있으며 원하는 펄스 조건에 맞게 시간조정도 가능합니다.

FAQ 2016-07-05

Where can I apply for a Free Trial of Keysight EEsof EDA software?
To apply for a free trial of Keysight EDA software, go to: http://www.keysight.com/find/eesof-evaluation

FAQ 2016-06-14

30-Day Free Trial for X-Series Measurement Applications for X-Series Modular Instruments
30-day trial license available for the X-Series measurement applications for X-Series modular signal analyzers.

FAQ 2016-06-09

고속 디지털 어플리케이션을 위한 MOI(Method of Implementation)

FAQ 2016-04-14

E5063A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 어떻게 업그레이드하나요?
하드웨어 및 소프트웨어 옵션 업그레이드 정보

FAQ 2016-02-08

Genesys의 최신 릴리즈 및 기타 정보 소개
2003 버전부터 최신 릴리즈까지 Genesys 제품 버전 정보

FAQ 2016-01-28

E5061B 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드
E5061B 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드

FAQ 2016-01-27

보유하고 있는 N7620A를 반드시 업그레이드 해야 하나요?
아니오. 단, Windows7 에서 구동되는 N7620B를 외부 Arb와 함께 사용할 때는 제외.

FAQ 2015-10-28

나는 N7620A의 기본 License를 가지고 있고, Advanced license가 필요합니다.
Advanced 기능을 위해 N7620B-QFP (또는 QTP) license를 구매하셔야 합니다.

FAQ 2015-10-28

RFIC and MMIC Foundry Partners
Brief overview of Keysight EEsof EDA RFIC and MMIC Foundry Partners resources.

FAQ 2015-10-21

Where can I find system requirements and supported platform information for Genesys?
For Genesys system requirements and supported platform information, refer to the Prerequisites section for your platform at http://find/eesof-genesys-latest-downloads

FAQ 2015-10-16

Signal Generator Firmware Update Center
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

FAQ 2015-08-27

마이크로웨이브 스펙트럼 분석기를 업그레이드하려면 어떻게 해야 합니까?
N9935A/36A/37A/38A/60A/61A/62A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기 체험판 옵션 라이선스와 업그레이드

FAQ 2015-08-20

N9913A/14A/15A/16A/17A/18A/50A/51A/52A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기를 업그레이드하려면 어떻게 해야 합니까?
N9913A/14A/15A/16A/17A/18A/50A/51A/52A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 분석기 체험판 옵션 라이선스와 업그레이드

FAQ 2015-08-20

하나의 위성 웨이브폼 파일에 어떤 데이터가 담겨있습니까?
웨이브폼 파일에는 데이터로 0과 1이 교대로 구성되어 있습니다.

FAQ 2015-08-02

신호 및 스펙트럼 분석기 벤치탑/핸드형 펌웨어 업데이트 센터
벤치탑 및 핸드형 모델의 신호 및 스펙트럼 분석기용 펌웨어 또는 소프트웨어 최신 버전 액세스.

FAQ 2015-07-09

Why doesn't my instrument showup in my application?
In I/O libraries 17.x instruments need to be added to your favorites in order for them to showup in instrument applications.

FAQ 2015-06-20

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음