이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 87

정렬방식:
What is the raw jitter tolerance for the N4960A/N4952A?
There is no CDR in the N4960A, so by itself, the JTOL plot will be a flat line somewhere below 1 UI. An external CDR can be used. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

If we use external clocks for both the Pattern Generator and Error Detector parts, can we run them at different data rates?
It would be more straight-forward to provide the PG (TX) with a 10 GHz clock (for 10 Gb/s data) and then use the 1:4 demux and provide the ED (RX) with a 2.5 GHz clock (measuring 2.5 Gb/s data). Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

10MHz 레퍼런스 인/아웃 을 제공하는 오실로스코프는 어떤 모델이 있습니까?
10MHz 레퍼런스 인/아웃 을 제공하는 오실로스코프는 어떤 모델이 있습니까?

FAQ 2013-10-17

세그먼트화된 메모리 수집 모드가 유용한 이유는 무엇이며 이 모드를 지원하는 Infiniium 오실로스코프는 무엇입니까?
Infiniium 오실로스코프의 세그먼트화된 메모리는 수집 메모리를 동일한 길이의 하위 레코드 세트로 나뉠 수 있게 해줍니다. 따라서 전체 길이는 오실로스코프의 전체 메모리 깊이와 동일합니다.

FAQ 2013-09-18

ENA에서 멀티포트테스트세트 없이 MWA 소프트웨어를 사용할수 있나요?
네 사용 할 수 있습니다.

FAQ 2013-07-17

How can I de-embed a test fixture using the 86100C/D Digital Communications Analyzer?
N1010A software with InfiniiSIM-DCA option provides the capability to de-embed and embed fixtures, cables, probes, and other circuit elements.

FAQ 2012-09-25

적합한 임피던스 측정 기술을 쉽게 익힐 수 있는 권장 책자에는 어떤 것이 있습니까?

FAQ 2012-07-17

N9081A와 W9081A는 Bluetooth® 4.0을 지원할 수 있습니까, 아니면 향후 지원할 예정입니까?
예. N9081A와 W9081A는 Bluetooth 4가 실현하는 저전력 측정을 지원합니다.

FAQ 2012-01-10

송신 분석(Transmit Analysis)의 피크 전력은 3.78dBm인데, 제로 스팬에서는 왜 3.66dBm입니까?
그것은 전력 도메인에서 측정하는 것이 아니라 IQ 도메인에서 측정하므로 VBW 펑션이 없습니다. 가장 중요한 계수는 버켓 폭입니다.

FAQ 2012-01-10

Bluetooth® ACP 특정을 완료하는 데 어떻게 해서 15분이 소요됩니까?
ACP 측정에 필요한 시간은 블루투스 테스트 사양 요구사항때문입니다.

FAQ 2012-01-10

N9081A Bluetooth® 측정 어플리케이션에서 키사이트 X-시리즈 분석기는Bluetooth 호핑 신호를 측정할 수 있습니까?
단정해서 대답하자면 "측정할 수 없습니다". 블루투스 장치의 기능 작동을 테스트하려면 주파수 호핑이 근본적으로 필요합니다.

FAQ 2012-01-10

85033E 30kHz~9GHz 교정 키트 위상의 어댑터가 일치합니까?
예.

FAQ 2011-10-07

For the InfiniiMax probes, what effect does the "Signal being probed" setting have? Why do I have to specify single-ended or differential?
Infiniium scopes and InfiniiMax differential probe amplifiers have a unique method of applying DC offset which considers whether the signal being probed is single-ended or differential...

FAQ 2010-10-06

NI LabVIEW가 내 82357A USB/GPIB 인터페이스와 통신할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
IO Libraries Suite를 설치하고 82357A를 구성하십시오. NI-VISA를 설치할 경우에는 구성 단계가 다를 수도 있습니다.

FAQ 2010-08-27

50 MHz 사양 이하에서 E5092A의 성능은?
측정 결과를 확인하십시오.

FAQ 2010-05-17

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

My InfiniiMax probe fails calibration or does not accurately pick up the cal signal when I use the E2655A test fixture. What could be wrong?
The first step in troubleshooting a failed probe calibration should be to compare the actual signal and the probed signal. If the probed signal does not track the actual signal well, it is most likely due to a poor connection.

FAQ 2010-03-09

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2009-12-02

내 Infiniium 오실로스코프에서 어떻게 하면 최대 메모리 깊이를 얻을 수 있습니까?
여러 Infiniium 모델이 채널 당 메모리 지점 32K나 128M을 제공합니다. 다음 가이드에서는 각자의 스코프에서 최대 메모리를 얻는 방법을 소개합니다. 최대,최대,딥,메모리,샘플,샘플링,속도,인터리빙,채널,54852A,54853A,54854A,54855A,54830B,54830D,54831B,54831D,54832B,54832D,54833A,54833D,54810A,54815A,54820A,54825A,54835A,54845A,54...

FAQ 2009-11-19

Can we set up a set of different tests (i.e. different limit tests) with the MWA software?
Yes, you can manage up to ten different measurement setups on the same device with the MWA.

FAQ 2009-07-15

Can I convert my MWA file of the E5091A Multiport Test Set for utilizing with the E5092A Configurable Multiport Test Set?
Yes, you can convert your MWA file for the E5092A by selecting the equivalent configuration to the E5091A.

FAQ 2009-07-15

How do I confirm if my measurements can be performed with the selected configuration of the E5092A?
The MWA software for the ENA recognizes the architecture of the E5092A, and automatically detects measurement paths that can not be performed with the selected switching configuration.

FAQ 2009-07-15

Can we control the MWA software from an external PC?
Yes, some functions on the MWA are supported for the remote control.

FAQ 2009-07-15

Is there a sample file of the MWA software that I can customize for my DUT?
Yes, MWA files of some example devices can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-06-22

1 2 3 4 다음