이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

주제별

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

176-200 / 8085

정렬방식:
파워미터 화면에 dBm을 dBmV로 어떻게 변환 합니까?
Load 임피던스가 50ohm이면, dBmV = dBm + 47

FAQ 2016-07-05

Can I use the 82357A with other USB devices on my system?
Yes, the USB spec supports up to 127 USB devices. USB powered hubs (82357A requires hubs with their own power source) can be used to connect multiple USB devices.

FAQ 2016-07-05

Does the L449XA have USB? What interfaces are built in?
LAN and GPIB are included. The 82357B USB/GPIB converter is available if you require USB.

FAQ 2016-07-05

Can I get a longer USB Cable?
No, the 82357A USB cable is attached to the converter for a more robust connection. The 82357A has an attached 2.5 Meter USB cable.

FAQ 2016-07-05

How many 82357A's can be used in a system?
Agilent supports up to four 82357A's in a system. This is equivalent to four separate GPIB buses.

FAQ 2016-07-05

DC바이어스 설정이 20mA 이상일 때 왜 E4980A는 OVERLOAD를 표시합니까?
DCI 범위가 20mA(defult setting)로 설정되어 있다면, 그것을 AUTO나 100mA로 변경해라.

FAQ 2016-07-05

오실로스코프 뒷면의 GND 처리
오실로스코프 뒷면의 GND 와 실내의 Earth 접지와 연결이 필요한지요?

FAQ 2016-07-05

N9040B UXA와 호환되는 외부 믹서는 어떤것이 있나요?
다른 X시리즈 시그널 어낼라이저와 동일하게 지원됩니다.

FAQ 2016-07-05

오실로스코프를 PC처럼 사용 관련
오실로스코프를 PC 로 활용 가능한지 여부

FAQ 2016-07-05

Does the M9290A CXA-m PXIe signal analyzer offer a tracking generator?
Yes, M9290A CXA-m has optional tracking generator function. Order option T03/T07/T13/T26 according to the frequency range.

FAQ 2016-07-05

B2900A 제어를 위해 사용 가능한 인터페이스에는 어떠한 종류가 있나요?
GPIB,LAN,USB

FAQ 2016-07-05

신호안에 펄스가 없는 구간을 추가할 수 있는 방법이 있나요?
네. 펄스 패턴에 "Off Time"을 추가할 수 있으며 원하는 펄스 조건에 맞게 시간조정도 가능합니다.

FAQ 2016-07-05

1채널 SMU B2900A에 2nd SMU 채널 추가가 가능한가요?
불가능 합니다.

FAQ 2016-07-05

What is the username and password for the E44xxB ESG-A/D?
E44xxB ESG-A/D Service Support Software username and password .

FAQ 2016-07-04

옵션 241이 설치된 PSA에서 Adaptive Equalization 필터와 함께 주파수 응답과 임펄스 응답을 볼수 있나요?
네. 241옵션이 설치된 PSA에는 Adaptive Equalization 필터 기능이 있으며, 주파수 응답과 임펄스 응답특성을 보여줍니다.

FAQ 2016-07-04

B2961A/B2962A에서 사인파형을 출력하려면 어떻게 설정해야 합니까?
아래 링크된 문서를 참조하십시오.

FAQ 2016-07-04

몇몇 기능들은 오직 Windows 7에서만 지원이 될 예정인가요?
네. 새롭게 나올 기능들은 Windows 7 장비에서만 지원이 될 것으로 예상됩니다.

FAQ 2016-07-04

B2961A/B2962A에서 펄스 신호 출력하려면 어떻게 설정해야 하나요?
아래 링크된 문서참조하세요.

FAQ 2016-07-04

Keysight는 Windows® XP 옵션 업그레이드 판매를 계속 할 것인가요?
네. Keysight는 Windows® XP 옵션판매에 대해 종료할 계획이 없습니다.

FAQ 2016-07-04

With the new N9040B, UXA signal analyzer user interface how can I record signals?
89600 VSA 프로그램 혹은 I/Q Analyzer 모드에서 가능합니다.

FAQ 2016-07-04

I installed the PSG/ESG Upgrade Assistant and clicked the Next button. The software displays "Invalid Release File". How do I proceed?
해당 에러는 현재 선택한 F/W 파일이 잘못된 파일일 때 발생합니다.

FAQ 2016-07-04

Is it possible to increase the output power level of the ESG Series signal generators?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

What are the warranty and calibration periods for the PSA Series, ESA series, and EMC Series Analyzers?
보증 기간 : 3년 교정 주기 : PSA의 경우 2년, ESA 및 EMC 시리즈의 경우 1년

FAQ 2016-07-04

We want a source capable of amplitude modulation depths to 100% with rates from DC to 10 MHz. Is this possible?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

EXM Instrument Software Downgrade Procedure
Step by step instructions for how to downgrade your instrument software

FAQ 2016-06-21

PDF PDF 300 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음