与专家联系

技术支持

频谱分析仪(信号分析仪)

按产品型号查找: 示例:34401A,E4440A

1-4 / 4

排序:
Is there a summary of available cable test methods when using the FieldFox Hand Held portable analyzers?
Yes. Please refer to the FieldFox Hand Held Cable Test details and methods below.

FAQ 2014-08-11

FieldFox 频谱分析仪的前置放大器启用后,本底噪声为何增加?
FieldFox 频谱分析仪的前置放大器启用后,通常可以降低分析仪显示的本底噪声。但如果 FieldFox 的射频衰减 AUTO 设为 ON,前置放大器可能不会降低本底噪声。

FAQ 2014-04-28

如何在信号分析仪记录中更快地找到需要的信息?
如果我的信号分析仪记录非常长,有时很难找到感兴趣的区域。虽然现在还没有真正的好办法可以解决这个问题,但是我们可以提供一些建议。

FAQ 2012-06-01

如何使用手持式频谱分析仪进行场强测量?
每个 HSA 产品都支持场强测量。

FAQ 2012-02-20