这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

技术支持

函数/任意波形发生器

按产品型号支持:

1-25 / 90

排序:
How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

M8000 系列的 30 天免费试用许可证
M8000 系列的产品概述和全部试用许可证链接。

FAQ 2017-02-02

如何找到免费试用?
免费试用设计和测试软件。为您的应用寻找免费试用的软件。

FAQ 2014-08-14

All N603x Arbitrary Waveform Generators IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N6030A, N6031A, N6032A, N6033A

FAQ 2014-08-12

N6030A 有哪些工厂升级选件?
M9330A 工厂升级选件列表。

FAQ 2014-05-18

N8241A 和 N8242A 有哪些工厂升级选件?
N8241A 和 N8242A 工厂升级选件列表。

FAQ 2014-05-18

M9330A 有哪些工厂升级选件?
M9330A 工厂升级选件列表。

FAQ 2014-05-18

81101A、81104A、81110A、81150A 和 81160A 之间存在多大程度的编程兼容性?
81150A、81160A SCPI 命令集是在 Keysight 81101A、81104A、81110A 脉冲码型发生器系列的基础上实施。因此,适用于该系列产品的大多数命令也可用于 81150A、81160A 型号。

FAQ 2013-03-28

宽带 I/Q 调制的最佳配置是什么?
E8267D(选件 016)或 N8212A(选件 016)信号发生器与 M8190A 任意波形发生器

FAQ 2013-03-28

配有选件 016 的 N8212A 高性能矢量上变频器合成仪器模块与 N8241A 任意波形发生器合成仪器模块有什么区别?
配有选件 016 的 N8212A 以配有选件 016 的 E8267D PSG 信号发生器为基础;而 N8241A 以 N6030A 任意波形发生器为基础。

FAQ 2013-03-28

多个应用软件是否可以同时与一台 N6030A 任意波形发生器通信?
不可以,N6030A 一次只能同一个应用软件通信。

FAQ 2013-03-28

我能否从 N7620B Signal Studio for Pulse Building 中关闭 N6030A 任意波形发生器预失真功能?
不能。N7620B 软件不允许关闭 N6030A 预失真功能。

FAQ 2013-01-29

Signal Studio for Pulse Building 软件是不是在 National Instruments 嵌入式 PXI 控制器上运行,例如 N6030A 配有的那个控制器?
是的。不过,您需要安装 Keysight I/O 程序库,作为辅助 VISA,然后可能需要启用 NI Tulip DLL。

FAQ 2013-01-29

我有一台 E8267D,它报告的错误称信号要求的重复次数超出支持的次数,我能够通过内部基带选件提高此限制?
不能。要增加脉冲数容量,可通过 N8241A、N6030A 或 M8190A AWG 升级到外部基带选件,或将脉冲码型参数改成处于设备限制范围之内。

FAQ 2013-01-29

能否升级 33500B 系列波形发生器以获得更多的功能?
了解如何升级 33500B 系列波形发生器以获得更多的功能……

FAQ 2012-12-17

33500A 系列和 33500B 系列波形发生器有什么区别?
了解 33500A 系列和 33500B 系列波形发生器的区别……

FAQ 2012-12-17

如何在 33500B 系列波形发生器中查找或确认产品型号、序列号、选件和升级配置?
了解 33500B 系列波形发生器的型号、序列号和选件配置……

FAQ 2012-12-11

如何在 33500B 系列波形发生器中创建波形序列?
了解如何在 33500B 系列波形发生器中创建波形序列……

FAQ 2012-12-11

33500B 系列双通道型号是否支持函数或任意波形同步?
了解 33500B 系列双通道型号的同步功能……

FAQ 2012-12-11

33500A 和 33500B 系列编程代码是否兼容 33200 系列编程代码?
了解 33500A 和 33500B 系列编程代码与 33200 系列编程代码的兼容性。

FAQ 2012-12-11

能否同时添加两个信号及其幅度比?什么是 33500B 系列波形发生器的 Sum 调制?
了解如何为 33500B 系列波形发生器添加两个信号……

FAQ 2012-12-11

Where is the cfunc.h header file called for in the 33120A Users Guide example program?
Some older versions of the IB Libraries provided this header file during installation. This file was required to access commands from the IB command library.

FAQ 2012-09-05

How Do I Find My Host Information?
The Host ID is the model and/or serial number of the product, both of which can be found on the serial number label on the back of the instrument.

FAQ 2012-06-14

Keysight Driver Migration Tool

FAQ 2012-01-20

N603xA Frequently Asked Questions
N603xA Frequently Asked Questions

FAQ 2011-04-04

1 2 3 4 下一页