이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

산업/기술

분야별 검색결과

1-25 / 281

정렬방식:
4338B에는 4단자 쌍 측정 회로구성이 있습니까?
아니요. 4338B는 차폐된 4단자 쌍 회로 구성으로 되어있습니다.

FAQ 2017-01-24

34401A 는 "True RMS" AC 전압 과 AC 전류 측정을 합니까?
34401A의 "True RMS" AC 전압 과 AC 전류 측정

FAQ 2016-07-06

파워센서에서 closed-loop와 opened-loop 방법의 차이가 무엇입니까?
파워센서에서 폐쇠루프방법은 변환 된 DC파워의 bridge feedback을 사용하고, 개방루프 방법은...

FAQ 2015-10-28

트리거된 로깅 데이터를 GUI DATA LOGGER로 전송할 수 있나요?
아니요

FAQ 2015-04-22

어떤 노이즈 소스가 ESA-E 시리즈 스펙트럼 분석기와 호환되나요?
노이즈 소스는 346A,346B,346C,N4000A,N4001A

FAQ 2015-01-28

N848xA 파워센서에서 파워밴드 스위칭 레벨은 얼마 입니까?
N848xA의 기본옵션은 두개의 RF파워밴드를 갖고 있습니다.

FAQ 2014-08-21

다른 장비의 트리거로 사용할 수 있도록 트리거 출력을 내보내주는 real-time Frequency Mask Trigger (실시간 주파수 마스크 트리거) 를 MXA또는 PXA에서 사용할 수 있나요?
네, FMT를 사용하는동안 트리거 출력을 내보낼 수 있도록 MXA 또는 PXA를 구성할 수 있습니다.

FAQ 2014-01-22

Why does handheld scope’s date/time display disappears or shows hexa characters?
This condition indicates that the internal memory battery level is low.

FAQ 2013-11-22

Can I do voltage measurement using the U2802A rather than temperature measurement?
Yes, you can do voltage measurement easily by using the Keysight Measurement Manager (AMM)...

FAQ 2013-11-17

MXA 혹은 PXA 의 옵션 RT1 혹은 RT2 를 이용하여 실시간 I/Q 샘플을 LAN 통신으로 얻을 수 있나요?
아니요, 안됩니다. 그러나 spectrogram trace 로부터 real-time trace ( 주파수와 진폭) 데이타를 *.csv 파일 형태로 저장하실 수 있습니다. Spectrogram trace 는 최대 10,000 개 까지 수집 가능합니다.

FAQ 2013-10-20

The trigger signals between the E1476B and the external voltmeter need to be routed through the E8491B. Can you provide the commands for the routi...
The trigger path between the external voltmeter and the E1476A is channeled through the E8491B...

FAQ 2013-01-04

How to calculate the bit clock frequency under DSI interface of U8903A?
The Bit clock frequency can be calculated by multipling the number of channels,bit length and frame clock frequency.

FAQ 2012-08-25

What is the maximum bit clock cycle per frame for DSI interface of U8903A?
64 bit clock cycle per frame.

FAQ 2012-07-25

RF 출력을 끈 상태에서 8657x 신호 발생기를 켤 수 있습니까?

FAQ 2012-06-08

What is the measurement uncertainty for the 8902A Option 50?
The only uncertainty in the 8902A Option 050 test system should be the accuracy of the attenuation source.

FAQ 2012-05-30

What is the CDMA Codogram display on the E7495A/B Wireless Base Station Test Set?
Codogram is a three dimensional display of Walsh code versus time versus code power. Click here for more details.

FAQ 2012-05-29

Where can I find technical overviews and self-guided demonstrations of the E4406A and PSA Series measurement personalities?
Technical overviews are available for the following personalities: GSM/EDGE, cdma2000, 1xEV-DO, W-CDMA, cdmaOne, NADC/PDC, Phase Noise (PSA/ESA), and Noise Figure (PSA).

FAQ 2012-05-28

How do I optimize my cdmaOne ACPR measurement for the third offset (2.75 MHz offset, 1 MHz bandwidth) in the E4406A and PSA Series cdmaOne personal...
By changing the default number of FFTs segments to 5 and upgrading to the 14 bit digital IF (E4406A only) you can substantially improve your results.

FAQ 2012-05-28

What cdmaOne (Option BAC) radio standards and band classes are supported by the E4406A and PSA Series for the ACP and Spur Close measurements?
Radio standards IS-95A, J-STD-008, IS-97D and IS-98D are supported. The following Band Classes are supported to comply with IS-97D and IS-98D requirements: Band Class 0 (800MHz), Band Class 1 (1900MHz), Band Class 3 (JTACS), Band Class 4 (Korean ...

FAQ 2012-05-28

What are the measurement intervals for the W-CDMA, cdma2000, and 1xEV-DO QPSK EVM measurements for E4406A and the PSA Series? Is the 12.2k Reverse ...
Click on this FAQ to get detailed information on the measurement interval ranges.

FAQ 2012-05-28

Which Application Notes are Most Relevant to the PSA Series Spectrum Analyzer?
This page contains links to application notes that are relevant to PSA Series spectrum analyzers.

FAQ 2012-05-11

How do I correct for external harmonic mixer conversion loss with a PSA Series Spectrum Analyzer (E4440A, E4446A, E4448A)?
The PSA series provides the ability to compensate for conversion loss. You can use one of four amplitude correction factor registers. The correction factors are entered using amplitude/frequency pairs.

FAQ 2012-02-28

Do I need a bias tee or a diplexer for the 11970 or 11974 series harmonic mixers?
Neither the 11970 or 11974 Series requires a bias tee or diplexer.

FAQ 2012-02-28

How do I remove signal images from the display of the PSA Series Spectrum Analyzer (E4440A, E4446A, E4448A)?
The PSA uses a signal identification process called image suppression. This process removes the images from the display leaving only true signal.

FAQ 2012-02-28

Can I do time gating with my PSA Series Spectrum Analyzer?
Yes, click here for additional information

FAQ 2012-02-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음