이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 136

정렬방식:
What are the recommended power supplies used for U9391C/F/G?
Power supply

FAQ 2017-08-07

What are the Keysight equivalent model numbers for Centellax BERT products and test accessories?
Click on the question for full details of the equivalent model numbers.

FAQ 2017-07-13

How do I display the mixer conversion loss of M1970 Series or M1971 Series Harmonic Mixer on an X-Series Signal Analyzer?
There is no way to display the conversion loss values from these mixers on screen. There is a hard copy of the conversion loss data supplied with each mixer that can be referenced.

FAQ 2017-06-28

How many peripheral modules (M9379A, M9341A/B, M9161D, M9111A) are supported on M9485A?
M9485A supports one M9341A/B and up to 6 M9111A. There is no software limitation for M9379A and M9161D.

FAQ 2017-05-25

What is the current rating of the Y113xA cables?
The Y1135A and Y1136A cables are 50 conductor, 24 AWG cables with 25 shielded twisted pairs with PVC insulation. They can be used with the 34921A, 23A, 25A, 31A, 32A, 33A, 37A, 38A, 51A, and 52A plug-in modules for the 34980A. However, they do not support the full rated total current of the 34937A and 34938A. The Y1137A and Y1138A cables are 78 conductor cables 28 AWG conductors with 39 shielded twisted pairs. They can be used with the 34922A, 24A, 34A, 39A, and 34950A plug-in modules.

FAQ 2016-12-13

Torque Wrench used with M1971E

FAQ 2016-10-01

Does the L449XA have USB? What interfaces are built in?
LAN and GPIB are included. The 82357B USB/GPIB converter is available if you require USB.

FAQ 2016-07-05

최대 2000rdgs/sec의 열전대 측정 속도를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?
아래 VEE 예제의 SCPI command를 참조하십시오.

FAQ 2016-04-22

34923A 보호 저항(Protection resistors)를 바이패스 하는 방법
34923A 모듈의 100 ohm 저항을 바이패스 하려면 jumper를 연결해야 합니다.

FAQ 2016-04-22

34980A에 알람 설정 시 모니터하고 스캔하는 방법
첨부 VEE 예제 참조하십시오.

FAQ 2016-04-22

IviSwtch API가 지원하는 34980A 스위치 모듈은 무엇입니까?
IviSwtch API가 지원하는 스위치 모듈은 아래와 같습니다.

FAQ 2016-04-22

Why is there a different type of RF cable attached to the U7227A/C/F?
Different type of RF cable attached to the U7227A/C/F.

FAQ 2015-10-26

What is the difference between the two RF cables attached to the U7227A/C/F?
Mechanical dimension and color for the RF cable.

FAQ 2015-10-26

Does the new RF cable affect the RF performance of the U7227A/C/F USB preamplifier?
RF performance of the U7227A/C/F with new RF cable

FAQ 2015-10-26

34980A 메인 프레임과 모듈, L44xx 시리즈 LXI 스위치와 제어 장치 메모리를 Clear 하려면 어떻게 해야 하나요?
아래 링크된 파일을 참조하십시오.

FAQ 2015-01-28

L449XA에 얼마나 많은 장비 상태를 저장할수 있나요?
5개의 장비 상태 저장 가능

FAQ 2014-08-21

L4490A 2U 박스 또는 L4491A 4U에 얼마나 많은 멀티포트 스위치 사용이 가능한가요?
L4490A...8 멀티 포트. L4491A...16 멀티포트

FAQ 2014-08-21

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

Can the L4490A/L4491A mainframe be password protected when using LAN?
Yes, instructions for using password protection can be found in the web interface.

FAQ 2014-04-07

Are SMA connectors suitable for low PIM measurements?
Type N and DIN 7/16 are currently the most common interfaces used for low PIM applications. Both are popular for PIM measurements due to their low PIM and higher power handling. However, the SMA connector is also another option for low PIM applications. Keysight’s low PIM RF switches use SMA connectors, which can handle 120 watts of average power at 4.2 GHz for cold switching. The base material for the center connector and housing is BeCu, which is free of ferromagnetic material that ensures low PIM.

FAQ 2014-03-03

GP-IB 인터페이스만 있는 다양한 키사이트 분석기에서 화면 이미지를 인쇄하고 저장할 수 있는 다른 방법이 있습니까?

FAQ 2014-02-08

My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

What components are included in the Keysight Y1157A cable kit?
The Keysight Y1157A is a 9 pin DSUB to 10 pin IDC cable kit for the Y1150A, Y1152A and / or the Y1154A distribution boards. (See Chart)

FAQ 2013-12-11

What components are included in the Keysight Y1158A cable kit?
The Keysight Y1158A is a 10 pin IDC to 10 pin IDC or 10 pin IDC to 14 pin IDC cable kit for the Y1153A and / or the Y1154A distribution boards. (See Chart)

FAQ 2013-12-11

What components are included in the Keysight Y1159A cable kit?
The Keysight Y1159A is a 16 pin IDC to 16 pin IDC cable kit for the Y1150A, Y1151A, Y1152A, Y1153A, Y1154A and / or the Y1155A distribution boards. (See Chart)

FAQ 2013-12-11

1 2 3 4 5 6 다음