検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 168

並べ替え
既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

How can previously created data in BenchLink II be exported?
Open a previously saved configuration file with data and then export the data as a Text (.txt) file or Comma Separated values (.csv) file.

FAQ 2012-11-05

How many Keysight 34970A data acquisition units can be connected to a single PC at a time?
Only one Keysight 34970A can be connected for each RS-232 port on the PC. A GP-IB cable can be used to connect up to 15 units if the GP-IB cable is being referenced by the VEE software. The Benchlink Data Logger 3 software can support up to 4 units...

FAQ 2012-01-25

BenchLink データロガー・ソフトで,34970Aを何台、制御できますか?
一度に1台の34970Aしか制御できません。

FAQ 2011-12-20

34970AのBenchLink データロガー・ソフトで取り込んだデータを他のアプリケーションで使用することはできますか?
以下の手順で可能です。

FAQ 2011-12-20

BenchLink データロガー 3で"MDAC installation failed"エラー・メッセージが発生する理由は?
MDAC(Microsoft Data Access Components)が破損し、修復が必要です。

FAQ 2011-12-20

Benchlink データロガー・ソフトウェアで接続されている34970Aを認識できません。対処方法は?
測定器を認識できない原因は、Benchlink データロガー・ソフトウェアが34970A測定器との通信媒体としてIOライブラリを使用していることです。

FAQ 2011-12-20

34970A用のBenchLink データロガー・ソフト のマニュアルはありますか?
ソフトをPCにインストールする際に、一緒に電子マニュアルとしてインストールされます。

FAQ 2011-12-20

BenchLink データロガー からデータを読み出すときに、データのフォーマットを変更できますか?
変更できません。

FAQ 2011-12-20

Excel® でスキャンを制御し、34970Aを使った測定を実行/記録することができますか?
34970A IntuiLinkアドインまたはExcelマクロ言語を使用してください。

FAQ 2011-12-20

34901Aの電流測定用チャンネルに入っているヒューズが切れたようです。Keysightより購入できますか?
パーツ番号 2110-0043 にて、計測お客様窓口より購入可能です。

FAQ 2011-11-21

34970A/34972Aで、赤いERROR表示灯が点灯しています。どのようにすれば良いでしょうか?
[View]キーを押すと、Errorを読み取ることができます。

FAQ 2011-11-21

34970A: How do I add a DMM to a 34970A that does not have one installed?
Order the customer installable retrofit kit 34970-80100.

FAQ 2010-10-12

Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?
In order to view 32-bit Help (.hlp) files with Windows® Vista, you must download the WinHlp32.exe Help program from the Microsoft web site at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148.

FAQ 2010-10-12

How do I rack mount two instruments of different depths?
There are three ways to rack instruments of different depths side-by-side; for example, a Keysight 33220A with a Keysight 34401A.

FAQ 2010-10-12

Transferring the license from an older version to version 3.00
Before updating to a new revision of Data Logger on the SAME computer, be certain to save all data and configuration files that you wish to keep.

FAQ 2010-09-19

Can I retrieve data from the 34970A while it is scanning?
No. You can collect data during a scan, stop the scan and then transfer the data.

FAQ 2010-09-09

BenchLink 3が"Object reference not set to an instance of an object"エラーを発生する理由は?
このエラーは.NET Framework内の破損が原因で発生します。

FAQ 2010-09-08

BenchLink 3でチャネルを別のチャネルにコピーする方法は?
コピーするチャネルを選択して右クリックでコピーを選択し、貼り付けるチャネルを選択して右クリックで貼り付けを選択します。

FAQ 2010-09-08

Keysight 34970A FAQ archive
More than 100 FAQs regarding the 34970A data acquisition/switch unit

FAQ 2010-06-07

34970AがRTD温度測定でサポートする温度係数は?
34970AがサポートするRTDは、ITS-90ソフトウェア変換を使用する場合はα=0.00385(DIN/IEC 751、IPTS-68ソフトウェア変換を使用する場合はα=0.00391です。

FAQ 2010-05-16

34970Aにインストールされているモジュールをリモートで確認する方法は?
SCPIコマンドのSYSTem:CTYPe? {100|200|300}またはIVI COMオブジェクトのSystem.CardType( )を使用します。

FAQ 2010-05-16

Transferring Data and Configurations to a new version or to a new computer
Moving between computers with same version or moving configurations and data to a new version on the same computer...

FAQ 2010-05-07

Can scanned data be exported? If so, what formats are supported?
Yes. Data can be exported to files in either ASCII or Unicode format.

FAQ 2010-05-05

Can two scan lists be running at the same time?
No. Only one scan list is active at any given time.

FAQ 2010-05-05

1 2 3 4 5 6 7 次へ