이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 46

정렬방식:
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2017-08-30

Can the B01 bundle for the M9703B digitizer support 1 GHz of bandwidth?
No, the AXIe carrier board in the B01 bundle contains different assemblies than the standard M9703B board. Click on the link for additional information.

FAQ 2017-08-01

How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

What is the time out limit of response time (2.4) in M8020A Interactive link training?
The LTSSM (Link Training and Status State Machine) implements the timeouts as specified in the PCIe specification. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

PXI, PXIe 및 AXIe의 데이터 전송 속도는 어떻게됩니까?
PXI-1에는 두가지 경우가 있습니다.

FAQ 2017-05-17

M8000 시리즈를 위한 30일 무료 체험판 라이선스
M8000 제품군 내의 모든 체험판 라이선스에 대한 개요 및 링크

FAQ 2017-01-31

DisplayPort 핫 스왑 기능은 어떻게 설정합니까?
M9537A는 부팅할 때 활성화되는 3개의 DisplayPort가 있습니다. 하나의 DisplayPort에서 다른 DisplayPort로 케이블을 이동시키는 경우 새 구성을 활성화하려면 재부팅이 필요합니다.

FAQ 2016-11-21

M9537A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-21

AXIe 모듈과 컨트롤러 사이에 빈 슬롯이 있을 때 AXIe 모듈을 표시하려면 어떻게 해야 합니까?
M9537A 컨트롤러와 AXIe 모듈 사이의 슬롯이 비어 있으면 AXIe 모듈을 사용할 수 없게 되고 Windows Device Manager에 에러 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하는 방법은 아래와 같습니다.

FAQ 2016-11-21

M9502A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-16

How do I fix: unable to change GPIB settings on an M9037A or M9537A Embedded Controller?
Make the following changes...

FAQ 2016-08-27

What termination model (Balanced vs. Unbalanced) should I use for my M8000 BERT?
For M8000 (M8041A/51A/61A/62A) BERT data outputs, a Termination Model must be selected in the Amplifier section of the Parameters window, Balanced or Unbalanced.

FAQ 2016-07-08

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

M9505A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

M9514A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

Y1225A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

Y1226A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

Y1234A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

M9521A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

Y1221A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

무료 체험판은 어디에서 확인할 수 있습니까?
제품군별로 가용한 무료 체험판을 확인하십시오.

FAQ 2014-08-14

M9536A의 기계 도면은 어디에서 다운로드합니까?
M9536A와 함께 제공된 .step 파일과 .pdf 파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2014-04-01

PXIe 및 AXIe 섀시를 단일 컨트롤러에 함께 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
PXIe 및 AXIe 섀시는 다중 구성으로 상호 연결할 수 있습니다.

FAQ 2013-08-07

Why does the chassis Soft Front Panel (SFP) not start when I connect to the chassis with my Windows XP PC?
The Keysight PXIe and AXIe chassis require Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 installed on the PC in order for the SFP to work. Windows XP does not have this loaded automatically. If you are using a Windows XP PC, please install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 from Microsoft website.

FAQ 2013-07-10

How do you clear the M9536A Embedded Controller memories?
Please refer to the link below for the procedure on how to clear the memories for the M9536A Embedded Controller.

FAQ 2013-04-01

1 2 다음