検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 106

並べ替え
Is U2700A series USB Modular Instruments supported in Linux environment?
No. U2700A Series are not supportable in Linux environment. The drives for USB Modular only build for Microsoft Windows.

FAQ 2014-11-25

Why are USB modular instruments (U2700 Series) and USB DAQ modules (U2300, U2500, U2600 Series) not detectable by the E5810B?
Establish the connection between the USB modular Instrument and the PC directly, and then disconnect the device from the PC (while it’s still powered-on), and connect to E5810B.

FAQ 2014-04-17

Can I do voltage measurement using the U2802A rather than temperature measurement?
Yes, you can do voltage measurement easily by using the Keysight Measurement Manager (AMM)...

FAQ 2013-11-17

Can I use the U2701A/U2702A IVI driver on Windows 8?
Yes, but you need to run a special command after installation...

FAQ 2013-07-20

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[仕様] Keysight Measurement Managerから、U2701A/U2702Aを使う際、波形データ、画面画像、設定を保存することは出来ますか?
はい、波形データは、CSV形式にて保存可能です。また、オシロスコープの設定もSave/Recallできます。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

[仕様] USBモジュラ型測定器は、Windows7をサポートしていますか?
はい、最新のKeysight Measurement ManagerにてWindows7 32bitをサポートしています。

FAQ 2013-06-24

U2300 シリーズ USB モジュラ・マルチファンクション・データ集録のファームウェア・ドライバ
U2300 シリーズ USB モジュラ・マルチファンクション・データ集録のファームウェア・ドライバ

FAQ 2012-08-03

What can I do if I fail to establish hardware connection after successfully installing Keysight USB modular instrument driver on a Win7 environment?
If you encountered the event mentioned above, follow the installation best practices steps below.

FAQ 2012-07-25

What can I do if the Keysight USB Modular Instrument driver installations failed to complete installation on a Windows 7 environment?
If you encountered the event mentioned above, follow the installation best practices steps below.

FAQ 2012-07-25

[プログラミング] オシロスコープ用のNational Instruments LabVIEW ドライバはどこから入手できますか?
Keysight社オシロスコープ用のLabVIEW用のドライバは、National Instruments社のホームページより入手することができます。

FAQ 2012-04-05

Keysight 8761B SPDT同軸スイッチが『Keysight 34945A/L4445A/L4490A/L4491A構成ガイド』に記載されていません。その理由は?
8761Bの内部デザインで、コイルの制御端子間のDC極性の反転によってRF経路が選択されるためです。Keysight 34945A/L4445A/L4490A/L4491A制御ユニットは、極性反転モードを備えていません。このため、8761Bは、34945A/L4445A/L4490A/L4491A制御ユニットでは制御できません。

FAQ 2012-01-30

Is it normal to not be able to set sample point in AMM for U2300A/2500A?
Yes. AMM assigns the sample point automatically.

FAQ 2010-12-20

Must we need 2 units of SCSI cable connected in between U2802A and U2355/56A?
Yes.

FAQ 2010-12-20

What is the best way to ensure simultaneous triggering of multiple units of modular products?
Using the cardcage, U2781A is the best way of ensuring simultaneous triggering of multiple units

FAQ 2010-12-20

[プログラミング] U2701A/2702Aは、SCPIコマンドを用いての制御は可能でしょうか?
U2701A/U2702Aは、主に、標準付属するソフトウェア(AMM)からの操作を念頭に設計されており、残念ながらSCPIコマンドでの制御には対応していません。

FAQ 2010-11-03

[仕様] Keysight Measurement Managerは、Windows Vistaでサポートされていますか?
はい、Keysight Measurement Manager バージョン 1.8.3.0以上にて、Windows Vista(Service Pack 1、Business, Ultimate, Enterprise, Basic, Home Premium Editionの各種パッケージ)をサポートしています。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドはどこで見つけることができますか?
U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドは、ドライバのインストール後に作成されるフォルダにあります。また、弊社のWebサイトからもダウンロード出来ます。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702Aのリモート制御プログラムを構築したいと思っています。何か制限はありますか?
残念ながら、Keysight Measurement Managerで出来ていることが、自作プログラムでは実現できない場合があります。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aを2台使って、4chオシロとして使うことはできますか?
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシを使うことで、4chオシロとして使うことができます。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aの最大入力電圧はどの程度でしょうか?
最大入力電圧は、30Vrms, 42Vpkです。

FAQ 2010-11-02

[仕様] Keysight Measurement Manager (AMM) は、英語以外の言語設定もサポートしますか。
はい、Keysight Measurement Manager (AMM) は、英語以外の言語設定もサポートします。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aで、アクティブプローブを使うことはできますか?
通常のBNC端子を持つプローブであれば、お使いになることができますが、制限があります。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aには、電源のオンオフスイッチはありませんか?
大変申し訳ございませんが、電源のオンオフスイッチはありません。AC電源アダプタの抜き差しで、電源のオンオフをしていただくことになります。

FAQ 2010-11-02

1 2 3 4 5 次へ