이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

1-25 / 196

정렬방식:
Signal Generator Spectral Purity - Application Note
This application note describes spectral purity and its components. The importance of high spectral purity is explained using industry applications.

어플리케이션 노트 2017-08-30

PDF PDF 893 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

어플리케이션 노트 2017-03-02

PDF PDF 6.17 MB
레이다 시스템 성능 평가 및 개선하기 - 어플리케이션 노트
이 어플리케이션 노트는 레이다 시스템 성능 평가 및 개선에 대한 통찰력을 제공하며, 레이다 어플리케이션 노트 시리즈에서 파트 7입니다.

어플리케이션 노트 2017-02-27

테스트 장비의 실제 “총 소유비용”
이 백서는 전자 T&M 장비에 대한 TCO 모델에 대해 다루며, 운영 비용이 단순한 취득 (자본) 비용 절감을 넘어 총 소유비용 감소에서 얼마나 중요한 요소가 될 수 있는지 보여줍니다.

어플리케이션 노트 2017-02-22

Understanding x1149 Integrity Test - Application Note
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

어플리케이션 노트 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
안테나 및 안테나 어레이를 테스트하기 위한 최고의 방법 알아보기 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 안테나 및 안테나 어레이 테스트에 대한 통찰력을 제공하며, 레이다 어플리케이션 노트 시리즈에서 파트 6입니다.

어플리케이션 노트 2017-01-09

FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

어플리케이션 노트 2017-01-05

FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

어플리케이션 노트 2017-01-05

Using MATLAB to Create Keysight Signal and Spectrum Analyzer Applications - Application Note
Learn to use MATLAB software to configure, control, and acquire data from X-Series signal and spectrum analyzers, and then use scripts to create, modify and execute custom analyzer applications.

어플리케이션 노트 2016-11-16

PDF PDF 9.69 MB
Understanding RF/Microwave Solid State Switches and their Applications
This note explains FET, PIN diode and hybrid solid state switches. It discusses benefits/disadvantages of each type of switch, which specifications to consider and why, and gives application examples.

어플리케이션 노트 2016-06-03

PDF PDF 2.56 MB
레이다 및 EW를 위한 새로운 펄스 분석 기법 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 다양한 유형의 펄스 분석을 위한 최고의 툴을 여러 신호와 측정 목표를 위한 디스플레이 및 분석 기법과 함께 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-05-26

Measuring Radar Signals with Vector Signal Analyzers and Wideband Instruments - Application Note
This application note provides insights into measuring radar signals with vector signal analyzers and wideband instruments and is part 4 in a series of radar application notes.

어플리케이션 노트 2016-05-04

PDF PDF 3.62 MB
스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

Overcoming the Challenges in Satellite Testing and Interference Detection - Application Note
With a streamlined multi-touch UI, wider bandwidth and application software, the Keysight PXA offers the tools you need to design, test and deliver your next breakthrough in satellite communications.

어플리케이션 노트 2016-04-07

PDF PDF 5.37 MB
Defining the Pulsed Radar Signal and the Essential Measurements of Signal Power - Application Note
This application note defines that nature of actual radar signals and describes practical ways to measure power in those signals.

어플리케이션 노트 2016-03-30

A Framework for Understanding: Deriving the Radar Range Equation - Application Note
Radar scans three-dimensional space to gather information about detected objects such as location, shape and speed. This entire process is described in this app note by the radar range equation.

어플리케이션 노트 2016-03-03

Accelerating the Testing of Phased-Array Antennas and Transmit/Receive Modules - Application Note
In applications as diverse as radar, radio astronomy and wireless communications, developers are using antenna arrays to enable beamforming. This technique provides many benefits.

어플리케이션 노트 2015-11-23

Top 5 reasons why U2049XA LAN Power Sensor is is ideal for satellite power measurements - App Brief
This application brief details the top five reasons why the U2049XA LAN power sensor is the ideal solution for satellite power measurements.

어플리케이션 노트 2015-10-29

PDF PDF 396 KB
Correlating Microwave Measurements between Handheld and Benchtop Analyzers - Application Note
This application note discusses the powerful capabilities of modern-day handheld analyzers and includes measurement comparisons between FieldFox handheld analyzers and several benchtop instruments.

어플리케이션 노트 2015-08-27

Precision Validation, Maintenance and Repair of Satellite Earth Stations FieldFox Handheld Analyzers
This application note describes breakthrough technologies that have transformed the way systems can be tested in the field while providing higher performance, improved accuracy and capability.

어플리케이션 노트 2015-08-24

Techniques for Precision Validation of Radar System Performance in the Field - Application Note
This application note provides an overview of field testing radar systems and Line Replaceable Units (LRU) using high-performance FieldFox combination analyzers.

어플리케이션 노트 2015-07-28

Programming with the N937xA PXIe Vector Network Analyzers - Application Note
This application note discusses the process of developing a C# application using an IVI driver as the programming remote driver for the M937xA PXIe vector network analyzer.

어플리케이션 노트 2015-07-07

PDF PDF 4.75 MB
Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

어플리케이션 노트 2015-06-12

하나로 모든 것을 해결할 수는 없다 – 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트에서는 “하나로 모든 것을 해결할 수 없다”는 주제와 하드웨어 폼 팩터 및 소프트웨어 제품을 통해 테스트 시스템 구성에서 누릴 수 있는 이점에 대해 다루고 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-06-08

Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

어플리케이션 노트 2015-05-22

1 2 3 4 5 6 7 8 다음