検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 130

並べ替え
M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス
M8000製品シリーズのすべての試用ライセンスへのリンクおよび概要

FAQ 2017-01-30

How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2016-10-11

[操作] 振幅電圧、オフセット電圧を設定しても、上限と言われて設定できない。どうすればよいか?
振幅とオフセットの間には制限事項があります。ご確認ください。

FAQ 2014-11-11

[操作] ファンクションジェネレーターに設定以上のオフセットを載せて出力したいです。どのようにすればよいですか?
外部にDC電源を用意し、DC電源をFGに直列に接続すれば、オフセットを追加することができます。

FAQ 2014-11-11

[仕様] ファンクションジェネレーターは電流値で出力値の設定は出来ますか?また、ドライブできる電流はどの程度ですか?
電流値で設定をすることはできません。ドライブできる能力は仕様化されておりません。

FAQ 2014-11-11

[操作]ファンクションジェネレーターはフローティング(浮かせて)で使用することができますか?
グランドから42Vpk(出力+DCオフセット)まで浮かせることができます。

FAQ 2014-11-11

M9330Aの工場アップグレード・オプションとは?
M9330Aの工場アップグレード・オプションのリスト。

FAQ 2014-10-15

N8241AおよびN8242Aの工場アップグレード・オプションとは?
N8241AおよびN8242Aの工場アップグレード・オプションのリスト。

FAQ 2014-10-13

N6030Aの工場アップグレード・オプションとは?
N6030Aの工場アップグレード・オプションのリスト。

FAQ 2014-08-30

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

All N603x Arbitrary Waveform Generators IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N6030A, N6031A, N6032A, N6033A

FAQ 2014-08-12

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

[プログラム]自動計測プログラムから、計測器を制御していますが、エラーが出てしまいます。原因は何でしょうか?
計測器から、エラーが発生している場合には、まず、:SYST:ERR?で、計測器からエラーメッセージを読み取ってください。エラーメッセージの詳細は、各測定器のユーザーズマニュアル、もしくは、プログラマーズマニュアルに記載があります。

FAQ 2013-10-28

81101A、81104A、81110A、81150A、81160Aの間には、どの程度のプログラミングの互換性がありますか?
実装されている81150A、81160AのSCPIコマンド・セットは、Keysightの81101A、81104A、81110Aパルス・パターン・ジェネレータ製品ファミリをベースにしたものです。このため、その測定器ファミリで使用できるコマンドのほとんどは、81150A、81160Aモデルでも使用できます。

FAQ 2013-03-24

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

Can I turn off the N6030A arbitrary waveform generator predistortion from the N7620B Signal Studio for Pulse Building to get more power?
No. The N7620B software does not allow the N6030A predistortion to be turned off.

FAQ 2012-12-30

Can multiple software applications communicate with a single N6030A arbitrary waveform generator at the same time?
Only one software application can communicate with the N6030A at a time.

FAQ 2012-12-28

What is the best configuration for wideband I/Q modulation?
An E8267D Option 016 or an N8212A Option 016 signal generator with an M8190A arbitrary waveform generator

FAQ 2012-12-28

What is the performance difference between the N8212A module with Option 016 and the N8241A arbitrary waveform generator synthetic instrument module?
The N8212A with Option 016 is based on the E8267D PSG signal generator with Option 016; the N8241A is based on the N6030A arbitrary waveform generator.

FAQ 2012-12-28

33500Bシリーズ波形発生器で波形シーケンスを作成する方法は?
33500Bシリーズ波形発生器で波形シーケンスを作成する方法について

FAQ 2012-12-17

33500Bシリーズ 波形発生器をアップグレードして追加の機能を搭載できますか?
機能を追加するための33500Bシリーズ 波形発生器のアップグレードについて

FAQ 2012-12-17

33500Aシリーズ波形発生器と33500Bシリーズ波形発生器との違いは?
33500Aシリーズ波形発生器と33500Bシリーズ波形発生器との違いの詳細について

FAQ 2012-12-17

33500Aおよび33500Bシリーズのプログラミング・コードは、33200シリーズのプログラミング・コードと互換性がありますか?
33200シリーズのプログラミング・コードと33500Aおよび33500Bシリーズのプログラミング・コードの互換性に関する情報をご覧ください。

FAQ 2012-12-17

ファンクションや任意波形を、33500Bシリーズの2チャネル・モデルで同期することは可能ですか?
33500Bシリーズ 2チャネル・モデルの同期について

FAQ 2012-12-17

1 2 3 4 5 6 次へ