お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品モデル番号で検索: 例:34401A, E4440A

1-25 / 423

並べ替え
Keysight License Managerを使用したライセンスの移行手順は?
Keysight License Managerを使用したライセンスの移行手順をご覧ください。

FAQ 2015-03-12

Signal Generator Firmware Update Center
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

FAQ 2015-03-09

802.11afとは?Keysightに802.11afデバイス向けのソリューションはありますか?
Keysightの802.11af向けソリューションについてご確認いただけます。

FAQ 2014-11-05

How do I upgrade my N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator?
Find Information on hardware upgrades, instrument firmware and more.

FAQ 2014-10-14

How do I upgrade my N5193A UXG Agile Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc.

FAQ 2014-10-01

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

Beginning with PXB firmware version 2.2.0.14, application software updates are not provided as part of the PXB firmware.
Applications will no longer be embedded in PXB firmware, read this to learn how to get the most current version of Signal Studio.

FAQ 2014-08-13

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

LTE-Advanced FDD/TDD用Signal Studioおよびテスト・ケース・マネージャの機能拡張
Keysightは、LTE-Advancedに対応した、デザイン・エンジニア向けの業界初の信号作成/解析ツールを提供しています。これにより、詳細な解析機能と高い信頼性を備えたエンベロープ・トラッキング機能を使用して物理層の実装をテストできます。

FAQ 2014-04-24

How do I upgrade my N5183A MXG Microwave Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-04-07

How do I upgrade my N5161A MXG ATE Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-04-07

How do I upgrade my N5181A MXG RF Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-04-07

Does the N7620 software support the LXI synthetic instruments?
Yes.

FAQ 2014-04-07

How do I upgrade my N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator?
Find Information on hardware upgrades, instrument firmware and more.

FAQ 2014-04-02

GNSSソリューションの比較
製品の比較については、下表を参照してください。

FAQ 2014-03-25

How does the MXG N5182B achieve 160 MHz of bandwidth with a sample rate of 200 MSa/sec?
The MXG and EXG BBG has an arbitrary fractional re-sampling ASIC that will up-sample and interpolate the user sample rate setting from the front panel. For example ...

FAQ 2014-03-12

オプションUK6の内容
E8257D、E8257N、E8267D、E8663D、N5171B、N5172B、N5173B、N5181A、N5181B、N5182A、N5182B、N5183A、N5183B・ スペクトラム/シグナル・アナライザE4402B、E4403B、E4404B、E4405B、E4407B、E4408B、E4411B、E4440A...

FAQ 2014-01-28

How do I upgrade my N5171B EXG X-Series Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-01-24

How do I upgrade my N5181B MXG X-Series Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-01-24

How do I upgrade my N5173B EXG Microwave Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-01-23

How do I upgrade my N5183B MXG Microwave Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-01-23

RFテスト・ブログとは?
RFエンジニアは、最適な測定を行うことがたいへん難しいことをよく知っています。RFテスト・ブログは、よりよい測定を実現するための方法を見つけるためのリソースとして、RFエンジニア向けに開設されました。

FAQ 2013-12-17

What is the E8267D Option 016?
E8267D Option 016 is a PSG with differential inputs designed specifically for the N6030A arbitrary waveform generator outputs.

FAQ 2013-10-20

Xシリーズ/PSA/ESAアナライザおよびXシリーズ/ESG-C/PSG信号発生器の工場出荷時に、オプションA6Jまたは1A7校正を利用できますか?
できます。特定のPSA構成については、詳細をこちらでご確認ください。

FAQ 2013-10-18

N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタのアップグレード
ハードウェア・アップグレード、測定器ソフトウェアに関する情報の検索

FAQ 2013-10-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ