전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델번호로 검색: 예제: 34401A, E4440A

226-250 / 393

정렬방식:
Why can't I connect to my instrument?
You need to find the instrument in Keysight Connection Expert....

FAQ 2010-05-07

What support will Keysight provide for the example programs at /find/matlab_sa ?
You have the royalty-free right to use and distribute......

FAQ 2010-05-07

I do not understand how to use a particular MATLAB function. Who can help me?
Contact The MathWorks

FAQ 2010-05-03

ESG나 MXG 의 N7625B signal studio 가 UE receiver test 를 지원하나요?
..

FAQ 2010-04-27

P--SS 에서는 어떤 필터를 사용하나요?
.

FAQ 2010-04-27

WiMAX 에 대한 CPRI RE test solution 이 있나요?
아니요. 현재 CPRI WiMAX 는 지원되지 않습니다.

FAQ 2010-04-20

What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

How do I upgrade my E4428C ESG Analog Signal Generator
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2010-01-19

How do I upgrade my E8663D PSG RF Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2010-01-19

N9310A RF 신호 발생기 업그레이드
하드웨어 업그레이드, 계측기 소프트웨어 등에 관한 정보 찾기...

FAQ 2010-01-19

signal studio가 공장에서 출고 전 이미 설치된 신호 발생기를 받았습니다. 또한 signal studio 소프트웨어 CD와 사전 설치 노트가 포함되어 있는 바인더도 받았습니다. 바인더에 왜 권한 인증서는 첨부되지 않았습니까? 나에게는 권한 인증서가 없습...
자세한 정보는 여기를 클릭하십시오.

FAQ 2009-11-05

Is there a similar test solution for OBSAI (or OBSAI WiMAX™)?
No, OBSAI is currently unsupported. Please contact Keysight for more details on OBSAI.

FAQ 2009-07-30

MXG 의 1EM 이 어떤 옵션인가요?
connector 옵션입니다.

FAQ 2009-07-27

How Do I Update My N9310A Firmware?
Follow these steps...

FAQ 2009-07-13

Why is the binblockread() function returning bad data?
Need to check the byte order of the computer

FAQ 2009-03-09

Why when using the parallel interleave mode and 1 clock per sample, the data seems to be clocked on the opposite clock edge than what the GUI state...
This is a known issue and has been noted for future consideration. The workaround is...

FAQ 2009-02-12

MXG가 ESG-C 의 대체품인가요?
아닙니다. MXG가 ESG-C 보다 성능이 비슷하거나 좋지만 특정 항목에 대해서는 ESG-C가 우수합니다.

FAQ 2009-01-20

이미 E4438C-406 블루투스 라이센스가 있다면, 추가 비용없이 N7606B 시그날 스투디오 소프트웨어로 업그레이드가 가능합니까?
.

FAQ 2009-01-12

Are National Instruments software drivers available for Keysight signal generators?
Yes. LabView drivers are available from the National Instruments website for many current and discontinued Keysight signal generators.

FAQ 2009-01-12

Signal studio license file 을 GPIB 로 설치할 수 있나요?
아니요. Keysight License Manager 를 이용하여 LAN 으로 가능합니다. 혹은 MXG 의 경우는 USB 로도 가능합니다.

FAQ 2009-01-12

E4438C의 W-CDMA기반의 HSDPA옵션 opt 418을 3GPP W-CDMA HSDPA opt 419로 업그레이드 하려면 어떻게 해야합니까?
option 418에서 opt 419로 업그레이드 하려면 E4438CK-419를 구매해야하며 Fimware버전은 C.04.95에서 지원합니다.

FAQ 2008-10-28

What are the part numbers for the 2 m DC power cable and the 1 m RF cable (SMA (m) to SMA (m)) that comes together with the OML Inc. millim...
These parts are not available separately from Keysight.

FAQ 2008-10-17

USB 하드드라이브가 MXG 앞면의 USB 포트에서 동작합니까?
예, 동작합니다.

FAQ 2008-07-13

ESG-D 시리즈 RF 신호 발생기에서 PN9 수열을 생성하기 위한 다항식은 무엇입니까?
PN 수열에 대한 ITU 표준을 따릅니다.

FAQ 2008-07-01

Signal generotor의 Host ID를 어떻게 찾을 수 있나요?
.

FAQ 2008-06-30

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음