전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델번호로 검색: 예제: 34401A, E4440A

1-25 / 393

정렬방식:
How do I upgrade my N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator?
Find Information on hardware upgrades, instrument firmware and more.

FAQ 2015-04-22

What happens when I turn the N6030A arbitrary waveform generator off?
N6030A arb 신호발생기를 끄면 어떻게 되나요?

FAQ 2015-04-22

N7620B 업그레이드 라이센스 가격은 얼마입니까?
N7620B의 모든 업그레이드 라이센스는 무료입니다.

FAQ 2015-04-20

Signal Generator Firmware Update Center
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

FAQ 2015-03-09

Does the Keysight solution support the 4x4 MIMO tests for LTE TDD?
LTE TDD 4X4 MIMO Test를 지원하는 Keysight solution이 있습니다.

FAQ 2014-10-20

Why does my ESG report errors when I try to download waveforms using a National Instruments GPIB card with certain Signal Studio applications?
만약 NI GPIB Card를 이용하여 ESG로 waveform을 다운로드 할때

FAQ 2014-10-16

How do I upgrade my N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator?
Find Information on hardware upgrades, instrument firmware and more.

FAQ 2014-10-14

Is there a 30-day trial license for this application?
Signal Studio는 30일동안 무료로 이용할 수 있는 평가판을 제공합니다

FAQ 2014-10-11

How do I upgrade my N5193A UXG Agile Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc.

FAQ 2014-10-01

Why is the Upgrade Assistant not able to detect my instrument?
Upgrade Assistanet가 활성화되지 않으면 Socket SCPI가 ON 되어 있는지 확인하십시오.

FAQ 2014-08-25

무료 체험판은 어디에서 확인할 수 있습니까?
제품군별로 가용한 무료 체험판을 확인하십시오.

FAQ 2014-08-14

Beginning with PXB firmware version 2.2.0.14, application software updates are not provided as part of the PXB firmware.
Applications will no longer be embedded in PXB firmware, read this to learn how to get the most current version of Signal Studio.

FAQ 2014-08-13

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

X시리즈 신호 발생기에서 외부에서 입력 받는 I와 Q신호에 대해 독립적으로 감쇄를 적용할 수 있나요?
네, 가능합니다. 1세대 MXG (N5182A)에서 향상된 특징입니다.

FAQ 2014-04-28

X시리즈 신호 발생기의 출력파워가 향상 됐나요?
네, MXG에서 규정된 출력 파워가 +23dBm에서 +24dBm으로 변경 되었습니다.

FAQ 2014-04-28

LTE-Advanced FDD/TDD Signal Studio 및 Test Case Manager 소프트웨어 기능 향상
키사이트는 업계 최초의 신호 발생 및 분석 툴을 제공하여 LTE-Advanced 과제를 해결하므로 이제, 설계 엔지니어는 Envelope tracking을 이용해서 뛰어난 통찰력과 더 큰 확신을 갖고 물리 계층 구현을 테스트할 수 있습니다.

FAQ 2014-04-24

How do you calculate the individual output power of each satellite?
ESG와 PSG의 경우 power level은 각각의 위성들에게 동일하게 분배됩니다.

FAQ 2014-04-18

ESG and ESG-D Series: Does the ESG Series do fast frequency hopping?
ESG series는 Fast frequency hopping을 지원하지 않습니다.

FAQ 2014-04-17

How do I upgrade my N5161A MXG ATE Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-04-07

What is Option ALB on the MXG signal generator?
Option ALB on the MXG enables LAN LXI class B compliance. This option is included standard on all new MXG’s shipped since June 2009. MXG’s shipped before June 2009 can be upgraded by ordering option N51xxAK-ALB. Contact Keysight for more details.

FAQ 2014-04-07

How do I upgrade my N5183A MXG Microwave Analog Signal Generator?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2014-04-07

Does the N7620 software support the LXI synthetic instruments?
Yes.

FAQ 2014-04-07

GNSS 솔루션 비교
제품 비교표 보기

FAQ 2014-03-25

How does the MXG N5182B achieve 160 MHz of bandwidth with a sample rate of 200 MSa/sec?
The MXG and EXG BBG has an arbitrary fractional re-sampling ASIC that will up-sample and interpolate the user sample rate setting from the front panel. For example ...

FAQ 2014-03-12

802.11af란 무엇이며, 키사이트는 802.11af 디바이스 테스트 솔루션을 제공합니까?
키사이트의 802.11af 솔루션에 대한 자세한 내용 보기…

FAQ 2014-02-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음