이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 757

정렬방식:
What are the new Wave 2 features for Mobile WiMAX™ 802.16 system profiles?
Read about IO-MIMO and IO-BF (beamforming) profiles...

FAQ 2016-12-02

How do I create a Mono FM Signal using N5182B MXG ARB?
You can configure N7611B Signal Studio Broadcast Radio to play a mono/FM signal.

FAQ 2016-10-21

How do I upgrade my X-Series Signal Analyzer to LTE-Advanced TDD?
The X-Series upgrade path to LTE-Advanced TDD depends on the existing measurement applications, and also on the operating system.

FAQ 2016-10-21

Can I determine if a Keysight Signal Generator needs to be operated in terms of a status value or the temperature that it was last performed?
Keysight signal generators do not have any circuitry to monitor temperature values, or even log temperatures, inside any of our signal generators.

FAQ 2016-10-21

How do I upgrade my X-Series Signal Analyzer to LTE-Advanced FDD?
The X-Series upgrade path to LTE-Advanced FDD depends on the existing measurement applications, and also on the operating system.

FAQ 2016-10-21

How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2016-10-11

Firmware update error with "Cannot Open another Window"
I cannot update the firmware with the error message; "Cannot Open another Window"

FAQ 2016-08-04

B2900A 제어를 위해 사용 가능한 인터페이스에는 어떠한 종류가 있나요?
GPIB,LAN,USB

FAQ 2016-07-05

신호안에 펄스가 없는 구간을 추가할 수 있는 방법이 있나요?
네. 펄스 패턴에 "Off Time"을 추가할 수 있으며 원하는 펄스 조건에 맞게 시간조정도 가능합니다.

FAQ 2016-07-05

1채널 SMU B2900A에 2nd SMU 채널 추가가 가능한가요?
불가능 합니다.

FAQ 2016-07-05

B2961A/B2962A에서 펄스 신호 출력하려면 어떻게 설정해야 하나요?
아래 링크된 문서참조하세요.

FAQ 2016-07-04

Is it possible to increase the output power level of the ESG Series signal generators?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

We want a source capable of amplitude modulation depths to 100% with rates from DC to 10 MHz. Is this possible?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

What is the username and password for the E44xxB ESG-A/D?
E44xxB ESG-A/D Service Support Software username and password .

FAQ 2016-07-04

B2961A/B2962A에서 사인파형을 출력하려면 어떻게 설정해야 합니까?
아래 링크된 문서를 참조하십시오.

FAQ 2016-07-04

Signal Analyzer IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, N9038A, E4406A, E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4448A, N8201A, E4447A, E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, E4411B, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A, M9290A, N9040B, N9038A, M9420A, N9000B, N9010B, N9020B, N9030B, N9040B, M9290A, M9420A, M9421A, SPN9026A, SPN9003A

FAQ 2016-07-02

655XA 시리즈의 내부 메모리타입
내부메모리정보

FAQ 2016-06-07

M8000 시리즈를 위한 30일 무료 체험판 라이선스
M8000 제품군 내의 모든 체험판 라이선스에 대한 개요 및 링크

FAQ 2016-05-17

How do I set the reference to external, have notification of any external reference problems, and have it remain external with a Preset?
Process steps included here...

FAQ 2016-01-08

How do I clear the External Reference Warning on the display?
Step by step procedure can be found here...

FAQ 2016-01-08

Signal Analyzer LabVIEW Instrument Drivers
Supported models: M9290A, M9420A, N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, N9038A, N9040B

FAQ 2015-12-11

B2901A/02A/11A/12A SMU에 N1294A-021/022 저잡음필터를 사용할 수 있습니까?
아니요...

FAQ 2015-10-28

Does the MXG have a high stability timebase option 1E5 like the ESG-B series?
MXG는 ESG-B 시리즈의 1E5와 같은 high stability timebase 옵션을 보유하고 있지 않습니다.

FAQ 2015-10-28

B29000A 시리즈 SMU에 소스메모리 스윕 기능이 있나요?
아니요...

FAQ 2015-10-28

보유하고 있는 N7620A를 반드시 업그레이드 해야 하나요?
아니오. 단, Windows7 에서 구동되는 N7620B를 외부 Arb와 함께 사용할 때는 제외.

FAQ 2015-10-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음