検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

オシロスコープ、アナライザ、測定器

製品番号で検索:

1-25 / 540

並べ替え
Is it possible to develop specific macros for E5061B to support TRL cal or the unknown thru method under a 9-term calibration method?
Yes, it is possible to perform a user developed 8-term calibration, like TRL, using an external program for the E5061B. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-02-28

I am using an electronic load to draw current into my DUT, but when I draw current the voltage drops. Why is this happening?
A voltage drop will appear across this impedance as current flows through it in accordance with Ohm’s Law. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-02-28

E4991Bハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアアップグレード
E4991Bインピーダンス・アナライザ用のアップグレードオプションの一覧

FAQ 2016-07-26

なぜ16195Bには校正データがないのですか?
16195Bには、4287A、E4982A、E4991A、E4991Bを校正するためのオープン、ショート、50 Ω負荷、低損失キャパシタの端子があります。

FAQ 2016-03-31

4396B オプションのアップグレード
4396B オプションのアップグレード

FAQ 2016-02-26

強化された過負荷検出/パワートリップ機能とはどのようなものですか?
2015年秋以降に出荷されるE5061Bオプション115/117/135/137/215/217/235/237については、過負荷検出/パワートリップ機能が強化されています。 E5061Bオプション3L5にはこの機能はありません。

FAQ 2016-01-28

E5061Bのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード
E5061Bのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード注:オプション115, 135, 215, 235, 117,137, 217, 237 からオプション 3L5、またはその逆のアップグレードはありません。

FAQ 2016-01-27

E4990Aハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード
E4990A インピーダンス・アナライザ用のアップグレード・オプションの一覧

FAQ 2015-10-05

Microsoft社によるWindows XPのサポート終了は、ENAにどのような影響を及ぼしますか?
Microsoft社は、2014年4月8日にWindows XPオペレーティング・システムのサポートを終了しました。このドキュメントは、いくつかの重大な疑問に答えます。

FAQ 2015-07-27

How should I set the "Adapter Setting" of the 4294A when using the 16089A/B/C/D/E?
Please set to "NONE".

FAQ 2015-06-09

ENAで75 Ω測定を実行する方法は?
ENAで75 Ω測定を実行するには、システム特性インピーダンスを75 Ωに変更します。

FAQ 2015-03-09

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

Microsoft社によるWindows XPのサポート終了は、E4982Aにどのような影響を及ぼしますか?
Microsoft社は、2014年4月8日にWindows XPオペレーティング・システムのサポートを終了しました。このドキュメントは、いくつかの重大な疑問に答えます。

FAQ 2014-05-23

E4982Aのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード
E4982Aのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード

FAQ 2014-05-01

What is the CPU / Storage / Windows OS history?
The history of CPU type/memory size, storage type/size, windows OS is listed in the table.

FAQ 2014-04-28

What are the differences between the E4980A and 4284A?
Most of the E4980A functions are compatible with the 4284A's. Since some enhancements and updates of functionality are incorporated in the E4980A, there are primary differences summarized in the table.

FAQ 2014-04-07

GP-IB インタフェースだけしかない色々なキーサイト製のアナライザ の測定結果をプリンタに印刷する以外に別の手段はありませんか?
Keysight Intuilink は多くの汎用計測器に接続性を提供する無料で提供されるキーサイトのアプリケーションソフトです。

FAQ 2014-02-08

E4980Aと42841Aの間のケーブルのパーツ番号は?
現在のケーブルのパーツ番号はE4980-61640です。

FAQ 2014-02-06

LCRメータ/インピーダンス・アナライザ用の販売終了したフィクスチャ/アクセサリの後継製品は?
まったく同じ製品をパーツとして入手できます。

FAQ 2014-01-26

8508Aベクトル電圧計をE5061Bネットワーク・アナライザに置き換え
外部CW信号の位相差の測定は、8508Aベクトル電圧計の代表的なアプリケーションです。

FAQ 2013-10-14

How can I order the upgrade kit of the 4395A
The model numbers of available upgrade kits for the 4395A options are as follows.

FAQ 2013-06-24

How can I perform the calibration/compensation when I use the 16094A with a 7-mm connector extension cable?
It is recommended to perform the following compensation procedure...

FAQ 2013-06-05

ENA 6 シリーズの周波数掃引にスウェプト掃引モードはありますか?
波数掃引にはステップ掃引モードしかありません。

FAQ 2013-04-25

16089Eのクリップ部の交換パーツは購入できますか?
クリップ部分が破損した場合は、新しい16089Eを注文してケルビン・クリップ・リードをご購入ください。

FAQ 2013-04-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ