이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 25

정렬방식:
Real Time Clock의 베터리(1420-3056)의 수명은 얼마입니까?
1년 - 장비의 교정 간격에 교체해 줘야 합니다.

FAQ 2016-04-25

Can the counter make simultaneous measurements on channels 1 and 2?
No. The channels are independent and can be configured separately; however, they do not have separate processors.

FAQ 2015-09-21

Why does the counter display Error +580 "No Valid External Timebase"?
53200A counters check for an external time base during the measurement.

FAQ 2015-09-01

My 53200A series counter does not have GPIB. How can I order it?
Contact the Keysight Technical Contact Center and order 53200U-400. This is a $0 upgrade kit which is customer or service center installed.

FAQ 2015-09-01

Why will the counter not make low frequency measurements?
Verify the System Timeout setting by pressing Utility - Instr Setup - Time Out Settings. Turn the time out off or set it to a large value.

FAQ 2015-09-01

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

GP-IB 인터페이스만 있는 다양한 키사이트 분석기에서 화면 이미지를 인쇄하고 저장할 수 있는 다른 방법이 있습니까?

FAQ 2014-02-08

Why are the 435/6/7/8A/B Power Meter, 53147/8/9A Microwave Counter/Power Meter/DVM, 70100A MMS Power Meter …
The 435/6/7/8A/B, 53147/8/9A, 70100A, E1416A and E7495A/B are incompatible with the N8480 Power Sensors because….

FAQ 2013-11-17

계측기 Host 정보 확인 방법
계측기 Host 정보 확인하는 방법

FAQ 2013-10-17

How do I upgrade my 53200 Series Frequency Counter?
Find Information on Hardware Upgrades, Instrument Software, etc....

FAQ 2013-05-23

RS-232 를 통해서 53131/32A 혹은 53181A 카운터로 통신을 하려면 어떻게 해야 합니까?

FAQ 2013-02-07

Can the options be retrofitted on the 53131A/53132A/53181A and 53200 Series counters?
This table explains which options may be installed and/or require a service center.

FAQ 2013-01-29

주파수 카운터에 10MHz 외부 타임베이스 옵션이 기본으로 제공 됩니까?
RF와 유니버셜 주파수 카운터에는(53181A, 53131A, 53132A, 53210A, 53220A, 53230A) 10MHz 타임베이스가 내장되어 있습니다.

FAQ 2012-02-02

Keysight 531xxA and 53200 series Frequency Counter의 입력은 Floating 됩니까? Grounding 됩니끼?
Counter의 입력은 Floating되지 않습니다.

FAQ 2011-11-03

FAQs: Migration to New RF & Universal Frequency Counters
Transitioning from the 53131A, 53132A or 53181A to the 53200 Series RF & Universal Frequency Counter/Timers

FAQ 2011-04-18

What power sensors are available for use with 53147A/53148A/53149A frequency counters?
This FAQ summarizes several questions regarding the use of power sensors and 5314xA counters.

FAQ 2010-11-30

How do I rack mount two instruments of different depths?
There are three ways to rack instruments of different depths side-by-side; for example, a Keysight 33220A with a Keysight 34401A.

FAQ 2010-10-12

Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?
In order to view 32-bit Help (.hlp) files with Windows® Vista, you must download the WinHlp32.exe Help program from the Microsoft web site at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148.

FAQ 2010-10-12

The specifications for time interval measurements lists a negative value in the results range. Why?
The counter will display a negative result if the end on the 2nd channel slightly precedes the edge on the first channel.

FAQ 2010-10-12

53200 Series: How do you set the measurement timeout on the 53210A, 53220A, 53230A counters?
The measurement time-out is the time allowed for each measurement to complete...

FAQ 2010-10-12

전원을 끈 후에도 카운터의 팬이 여전히 작동하는 이유는 무엇입니까?
타임베이스로의 전원이 그대로 유지되면 팬은 켜진 상태이기 때문입니다.

FAQ 2010-09-27

How do you know when the counter has completed a measurement?
One of three methods: reading the register, reading the Status Byte or generating an interrupt.

FAQ 2010-09-15

Are the N8480 Series Power Sensors compatible with the 53148A counter/power meter/DVM?
No, the N8480 Series Power Sensors are not compatible with the 53148A counter/power meter/DVM.

FAQ 2009-02-04

How do you prevent the counter from hanging up the GPIB bus when no signal is applied?
Set the GPIB timeout value to a sufficient value to complete the measurement.

FAQ 2008-04-22

What are the hysteresis band values for the Keysight 531xxA-Series Counters?
Some of the counter accuracy formulas (see the manual's specifications section) ask for hysteresis band information.

FAQ 2005-12-15