Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

Willkommen zur neuen Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

 

Keysight Technologies nimmt an zahlreichen Messen und Konferenzen als Aussteller teil, bietet aber auch kostenlose technische Seminare in vielen Bereichen an. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.

 

Events
Name Beschreibung Datum Ort Informationen
HOTSPOTS- HF/Mikro­wellen­-Messungen
 

Keysight Technologies, seit 70 Jahren Inno­va­tionsführer bei Spek­trum- und Netz­werk­analy­satoren, lädt Sie zu einem KOSTENLOSEN Seminar über Grundlagen der Spek­trum- und Netz­werk­analyse ein. Mit diesem Seminar möch­ten wir Ihnen anhand praktischer Anwen­dungs­bei­spiele zu einem besseren Verständnis grund­legender HF-Mess­verfahren und zu mehr Effi­zienz und Effektivität verhelfen, ganz gleich, ob Sie in der Forschung/Entwicklung oder als Test­ingenieur tätig sind.

Sie lernen unsere neuesten Test­lösungen kennen und erwei­tern Ihre praktischen Kenntnisse, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benöti­gen. Anwen­dungs- und Produktexperten von Keysight präsen­tieren unsere neuesten Inno­va­tionen und stellen neue Funk­tionen und Leistungs­merk­male vor, die Ihre Mess­möglich­keiten erwei­tern.

7 March 2017

8 March 2017

10 May 2017

Esslingen, Germany

Ulm, Germany
 

Düsseldorf, Germany

Click here
HOTSPOTS - Digitale Messungen Verschaffen Sie sich Einblick in die Signal- und Betriebs­spannungs­integrität – vom Entwurf bis zur Vali­die­rung
In allen Phasen, vom ersten Konzept bis zum Konfor­mi­täts­test, kann Keysight Ihnen helfen, Probleme zu erkennen, die Leistungs­fähig­keit Ihrer Produkte zu opti­mie­ren und Ihr Design termingerecht fertigzustellen.

14 February 2017

15 February 2017

Darmstadt, Germany

 

Ludwigshafen, Germany

Click here
Overcome Signal & Power Integrity Design Challenges in the Multi-Gigabit Era Because the success of the physical connection between a transmitter and receiver also depends on the quality of the power that is delivered.
Join this Keysight seminar to learn how to advance your physical layer design to maximize the performance of the next generation of multigigabit links such as DDR, USB, PCIe, HDMI, Ethernet, etc
6-15 February 2017 Multiple locations, Germany Click here
Signal Integrity and Power Integrity Simulation Hands-on Workshop In this workshop, you will learn the new innovative pure EM based SIPro and PIPro composite technologies for designing high speed digital boards. SIPro and PIPro provides a cohesive workflow with ADS for signal integrity and power integrity applications. 21-23 March 2017 Munich, Boeblingen, Berlin Click here
HOTSPOTS - Einblicke in Leistungsumwandler-Messungen Keysights neueste Lösungen für die Analyse der Energie­effizienz und der Leis­tungs­auf­nahme.
Der Zwang zur Reduk­tion des Energie­verbrauchs und der CO2-Emissionen ist der Wachs­tumsmotor und Inno­va­tionstreiber in der Leis­tungselek­tro­nik und bei Energiewandlern. Zwei der wichtigsten Themen bei der Elek­tro­nik­ent­wick­lung sind: höherer Wirkungs­grad bei der Energieumwandlung und Analyse der Leis­tungs­auf­nahme.

5 April 2017

15 May 2017

28 June 2017

Hamburg, Germany

Nürnberg, Germany

Kassel, Germany

Click here
HOTSPOTS - Mate­rial- und Bau­teil­analysen Die Eigen­schaften von Mate­ri­alien (sowohl natür­lich vorkommender als auch tech­nisch hergestellter) zu kennen, ist aus vielen Gründen wichtig.
Mate­ri­alien wie Metalle, Halb­leiter, organische Mate­ri­alien (beispiels­weise Polymere) oder Verbin­dungs­halb­leiter haben der Menschheit im Laufe des vorigen Jahrhunderts großen Nutzen gebracht. Neue und in der Ent­wick­lung befindliche Mate­ri­alien wie Oxid­halb­leiter, Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT, Carbon Nano Tubes) und Graphene versprechen einen ähnliche großen Nutzen für das jetzige Jahrhundert. Keysight Technologies wird, wie bisher, auch in Zukunft Mess- und Test­lösungen bereitstellen, die den ständig steigenden Anfor­de­rungen der Mate­rialwissenschaftler genügen. Diese Präsentation gibt einen Überblick über die wichtigsten aufkommenden Techno­logien und Keysights Lösungen für die enormen mess­technischen Heraus­for­de­rungen, die damit einhergehen.

5 April 2017

21 June 2017

28 June 2017

Dresden, Germany

Berlin, Germany

Braunschweig, Germany

Click here
HOTSPOTS - Messungen an IoT-Produkten (Internet of Things) Keysight gibt einen Einblick in Entwurf, Ent­wick­lung und Vali­die­rung von IoT-Produkten.
Dieses Seminar stellt Lösungen für die Heraus­for­de­rung vor, mit denen Ent­wick­ler von IoT-Produkten auf der Bau­teil-, Schal­tungs- und Systemebene konfrontiert sind – zuver­lässige und präzise Test­lösungen, die Sie bei der erfolg­reichen Imple­men­tierung unter­stützen und zu einer schnelleren Markteinführung beitragen.
In insge­samt sechs Vorträgen präsentieren wir zukunfts­weisende Lösungen für Simulation, Vali­die­rung und Test, die Zeit und Geld sparen. Parallel dazu bietet Ihnen eine Ausstellung die Gelegenheit, mit Experten von Keysight über Ihre Test­anfor­de­rungen bei Entwurf, Ent­wick­lung und Test von IoT-Produkten zu sprechen.
5 July 2017
 
München, Germany Click here