Sprechen Sie mit einem Experten

Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

Willkommen zur neuen Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

 

Keysight Technologies nimmt an zahlreichen Messen und Konferenzen als Aussteller teil, bietet aber auch kostenlose technische Seminare in vielen Bereichen an. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.

 

Events
Name Beschreibung Datum Ort Informationen
Advanced EM in ADS in Germany (Munich) Join us for 3 Learning Days in Germany next April 21, 22, 23 2015!

For users of ADS with a thorough understanding of the layout environment and who have learned the fundamentals of Momentum simulations, meshing, Momentum RF and Momentum Microwave, and the common EM GUI for MoM and FEM (topics covered in the 3 day ADS Fundamentals class), this 3 day class allows them to expand their knowledge into the advanced and powerful capabilities built on top of the basic infrastructure.
21-23 April
2015
Oberhaching, Germany Click here
HF Grundlagen Seminar

Gängige HF-Messungen des Alltags - wie erledigen?

In diesem Seminar zeigen wir, wie häufig nachgefragte Messungen mit den HF-Messgeräten Signalanalysator und Netzwerkanalysator erledigt werden können. Dabei wird auf die korrekte Einstellung des Messgerätes genauso eingegangen wie auf Probleme in der Adaption der Messaufgabe an die Ein- und Ausgänge des Gerätes.

Das Seminar bietet sich für alle an, die frisch in die HF-Thematik einsteigen oder nicht so häufig daran arbeiten und sich immer wieder mit der Frage „Wie mache ich das?“ auseinandersetzen.

28 April,
2015
Koblenz, Germany Click here
Digitale Hochgeschwindigkeits-Messlösungen

Das Zusammenspiel zwischen Design, Messung und automatisierten Konformitätstest wird immer wichtiger aufgrund komplexerer Leiterplatten und Systemen mit digitalen Hochgeschwindigkeitsverbindungen (PCIe, DDR, USB, HDMI etc.).
Steigende Anforderungen nach höheren Geschwindigkeiten, geringerem Stromverbrauch, kürzeren Entwicklungszeiten und dadurch bedingten niedrigeren Kosten, sind eine Herausforderung schon in der Designphase von DDR, PCIe, SATA und USB.

Den Datendurchsatz zu erhöhen anhand des gewählten Datenformats bzw. durch eine Erhöhung der Taktgeschwindigkeit bringt weitere Herausforderungen mit sich. Diese und weitere Themen sind Bestandteil dieses kostenlosen Weiterbildungprogramms, zu dem wir Sie recht herzlich einladen.

28 April,
2015
Böblingen, Germany Click here
Power Measurement Day

Elektrische Energie intelligent einsetzen
So wenig wie nötig - so effizient wie möglich.

Elektrische Energie möglichst effizient in die Form umzuwandeln, die von den verschiedenen Anwendungen benötigt wird, den Leistungsfluss zu steuern und Messungen von nA- bis in den A-Bereich nahtlos aufzuzeichnen, sind Themen, auf die wir in Zusammenarbeit mit dataTec in diesem kostenlosen Seminar eingehen und zu dem wir Sie herzlich einladen.

29 April,
2015
Nürnberg, Germany Click here
Grundlagen Oszilloskope und Stromversorgungen – der moderne Laborarbeitsplatz

Mit dem ersten Oszilloskop, Modell 120A, das unsere Gründerväter William Hewlett und Dave Packard im Jahre 1966 eingeführt haben, haben sie den Grundstein für die heutige Oszilloskop-Technologie gelegt. In den vielen Jahren danach, gab es zahlreiche weitere Oszilloskop Einführungen und Weiterentwicklungen, jedoch hat sich an den Messtechnik Grundlagen, auf denen die digitale Welt basiert, bis heute nicht viel geändert.

In diesem Weiterbildungsprogramm möchten wir Ihnen die Möglichkeiten geben Ihre Grundkenntnisse sowohl im Bereich der Stromversorgungen als auch der Oszilloskope wieder aufzufrischen und laden Sie recht herzlich zu diesem Weiterbildungsprogramm ein.

30 April, 2015 Regensburg, Germany Click here
Semiconductor Devices Characterization Seminar Böblingen

Technical Seminars addressing the challenges of CMOS, Power and RF semiconductor device measurement & modeling.

As the semiconductor industry continues to advance technologies with nanometer feature sizes, newer material systems, existing challenges are exacerbated and new ones arise. In these seminars, the complete characterization & modeling flow will be demoed: from on-wafer measurements to Spice model libraries characterization through DC, Power and RF devices extraction.

5 May 2015 Böblingen, Germany Click here
Semiconductor Devices Characterization Seminar Dresden

Technical Seminars addressing the challenges of CMOS, Power and RF semiconductor device measurement & modeling

As the semiconductor industry continues to advance technologies with nanometer feature sizes, newer material systems, existing challenges are exacerbated and new ones arise. In these seminars, the complete characterization & modeling flow will be demoed: from on-wafer measurements to Spice model libraries characterization through DC, Power and RF devices extraction.

7 May 2015 Dresden, Germany Click here
ADS Fundamentals class

We are pleased to offer 3 dedicated days of training on ADS to help you get started with the software, or if you already know some ADS, to develop a more detailed understanding to increase your productivity further, or simply to get a valuable refresh if you haven’t used ADS for some time or infrequently.

Seating is limited and will be assigned on a first-come, first-served basis

1-3 June 2015 Munich, Germany Click here
Device Modeling Learning Week Why is device modeling important?

If you want to understand the principles to perform reliable baseband and RF measurements, then seamlessly extract device model cards while being able to take into account reliability and statistics or portability on commercial EDA simulators, or if you want to understand the challenges of the recent advances in compact modeling (BSIM6/BSIM-CMG…), then join us for the next Device Modeling Learning Week in Böblingen, Germany, from Monday 15th until Friday 19th June 2015.
 
15-19 June 2015 Böblingen, Germany Click here
Aerospace & Defense Seminar

Join this unique symposium to discover how Keysight can help you solve the design and test challenges you face when developing tomorrow's advanced technologies. During the day, our technical presentations will focus on the subject of communications, satellite, radar, and antenna measurements.

This event will be of benefit to R&D, system engineers, engineering managers and anyone interested in understanding the challenges faced by today’s electronic engineering departments.

24 June


16 July,
2015

Wachtberg


Ulm,
Germany

Click here


Click here

EMPro class 2015 Keysight Technologies invites you to attend a training on 3D electromagnetic simulations. Attending the training will give you the necessary background for effective EMPro tool usage and keep you up to date with the latest technology innovations in the exciting field of high-frequency electromagnetics.
In this 2 day class, you will learn the answer to these fundamental questions. Understanding the proper usage of EMPro will allow you to complete your design challenges in a minimum of time, which continues to be the prime driver for surviving in the fast paced world of high-speed, high-frequency product design.
29 & 30 September, 2015 Oberhaching, Germany Click here
Genesys Learning days Join us for the GENESYS Learning Days in Böblingen starting on Tuesday November 24th 2015! Over the course of the three days we will offer a continuous series of training classes with hands-on labs covering a wide range of topics about RF-Circuit, Electromagnetic- and System-Simulation.
You can register for one or more days at your convenience. However, you have to start with the first day to attend the next one and so on. If you are already an experienced user of GENESYS you can register for any day.
24 - 25 November, 2015 Böblingen, Germany Click here