Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

Willkommen zur neuen Keysight Veranstaltungs-Webseite für Deutschland

 

Keysight Technologies nimmt an zahlreichen Messen und Konferenzen als Aussteller teil, bietet aber auch kostenlose technische Seminare in vielen Bereichen an. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.

 

Events
Name Beschreibung Datum Ort Informationen
The Keysight and Picotest: Power Integrity Boot Camp Power integrity is important to the entire system performance and consists of much more than power distribution noise. Keysight has teamed together with Power Integrity expert Steven Sandler from Picotest to develop this state-of-the art training for SPI 2016 in Italy. This same material will be presented locally as a limited seating workshop. 12 May, 2016 Böblingen, Germany Click here
Digital Design – Ein Konnektor für alle Fälle Wenn Sie heute schon an komplexen PCBs mit digitalen High-Speed Verbindungen arbeiten, dann werden Sie sich zukünftig auch mit dem neuen Typ-C Konnektor auseinander setzen müssen. 24 May, 2016 Dresden, Germany Click here
Signal Integrity and Power Integrity Hands-on Workshop with ADS 2016.01, SIPro and PIPro In this workshop, you will learn the new innovative pure EM based SIPro and PIPro composite technologies for designing high speed digital boards. SIPro and PIPro provides a cohesive workflow with ADS for signal integrity and power integrity applications. 31 May, 2016 München, Germany Click here
Gängige HF-Messungen des Alltags – wie bewältigen? In diesem Weiterbildungsporgamm zeigen wir, wie häufig nachgefragte Messungen mit den HF-Messgeräten Signalanalysator und Netzwerkanalysator erledigt werden können. Dabei wird auf die korrekte Einstellung des Messgerätes genauso eingegangen wie auf Probleme in der Adaption der Messaufgabe an die Ein- und Ausgänge des Gerätes. 15 June, 2016 Böblingen, Germany Click here

 

 

HF Grundlagen Seminar

Als William Hewlett & Dave Packard vor rund 75 Jahren in ihrer Garage als Jungingenieure angefangen haben, basierten ihre Entwicklungen auf fundierten Messtechnik-Grundlagen.

Wir, die deren Tradition weiterführen – jetzt als Keysight Technologies - , sind uns der Wichtigkeit der Grundlagen bewußt, die den Anfang jeder Innovation bilden und laden Sie hiermit recht herzlich zu diesem kostenlosen HF Grundlagen Weiterbildungsprogramm ein.

 

 

21 June, 2016

 

 

München, Germany

 

 

Click here

Tag der elektronischen Messtechnik für die Automobilindustrie Angetrieben durch Fortschritte in der Elektronik, finden in der Automobilindustrie derzeit bahnbrechende Innovationen statt, die unserer Welt enorme Vorteile bringen, von erhöhter Sicherheit über umweltfreundlichere Fahrzeuge und allgegenwärtigen Internet-Zugang bis hin zu wirtschaftlichen Zugewinnen. Diese Innovationen bringen neue Herausforderungen bei Entwicklung und Test mit sich. 22 June, 2016 Böblingen, Germany Click here
ADS Fundamentals class

We are pleased to offer 3 dedicated days of training on ADS to help you get started with the software, or if you already know some ADS, to develop a more detailed understanding to increase your productivity further, or simply to get a valuable refresh if you haven’t used ADS for some time or infrequently.

27-29 September, 2016 Oberhaching, Germany Click here
EM in ADS class For users of ADS with a thorough understanding of the layout environment and who have learned the fundamentals of Momentum simulations, meshing, Momentum RF and Momentum Microwave, and the common EM GUI for MoM and FEM (topics covered in the 3 day ADS Fundamentals class), this 3 day class allows them to expand their knowledge into the advanced and powerful capabilities built on top of the basic infrastructure. 29 November - 1 December, 2016 Böblingen, Germany Click here