이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Keysight IO Libraries Suite에는 무엇이 들어있나요?

IO Libraries 개정판: Suite 15.0

Agilent IO Libraries Suite는 5가지 구성요소로 이루어져 있습니다.

  • Agilent I/O Libraries
  • Agilent Connection Expert
  • I/O 구성 및 문제해결 툴
  • LXI 기반 계측기를 관리 및 제어할 수 있는 API
  • 계측기 드라이버 및 코드 샘플에 대한 빠른 액세스

Agilent I/O Libraries

 

이 라이브러리 구성요소는 사용자가 여러 프로그래밍 어플리케이션을 사용하여 여러 I/O(예: GPIB, LAN 및 USB)를 통해 원격에서 계측기를 제어할 수 있도록 도와줍니다.

  • VISA (Virtual Instrument Software Architecture)는 계측기 통신용 표준 라이브러리를 정의하기 위해 VXIplug&play System Alliance(현재는 IVI Foundation에서 관리, www.ivifoundation.org )가 개발한 표준을 구현한 것입니다. 애질런트에만 있는 것이 아니며 테스트 및 측정 산업이 이를 고수하고 있습니다. 이 VISA 라이브러리는 업계 표준에 부합하는 방식으로 SICL 기능 대부분을 제공하고 있습니다. VISA 라이브러리와 함께 작동하도록 작성한 프로그램은 다른 벤더의 VISA 구현과도 작동합니다. 애질런트의 VISA 구현은 SICL 라이브러리와 함께 제공됩니다. VISA는 C 및 C++에서 사용하도록 최적화 되어있고 Visual Basic이나 임의 Windows® DLL을 호출할 수 있는 기타 환경에서도 사용할 수 있습니다. 애질런트는 헤더 파일을 제공하여 Microsoft® Visual Basic .NET 및 C#에서 보다 쉽게 VISA를 사용할 수 있도록 하고 있습니다.
  • VISA COM은 VISA 표준을 구현한 것이라는 점은 같지만 프로그래밍용으로 COM 기술을 사용합니다. 애질런트의 IVI-COM 드라이버는 이 인터페이스를 사용합니다. VISA COM은 Microsoft Visual Basic 6, Microsoft Visual Basic .NET 또는 C#을 사용할 경우에도 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.
  • SICL (Standard Instrument Control Library)은 IO Libraries 중에서 애질런트에만 있는 부분입니다. SICL는 C 및 C++에서 사용하도록 최적화 되어있고 Visual Basic이나 임의 Windows® DLL을 호출할 수 있는 기타 환경에서도 사용할 수 있습니다. SICL는 GPIB, 직렬, LAN, VXI 메시지 기반, VXI 레지스터 기반 제품에 대한 완전한 액세스를 제공합니다. 애질런트는 새로운 개발에서는 SICL을 사용하지 말 것을 권장하고 있으며 그 대신 VISA나 VISA COM을 사용하면 됩니다.
  • Agilent 488은 NI의 NI-488.2 라이브러리와 작동할 수 있도록 하기 위해 애질런트에 의해 공급됩니다. Agilent 488은 LabVIEW, LabWindows/CVI, C/C++ 및 Visual Basic 등을 포함하여 Agilent 488에 액세스할 수 있는 어떠한 어플리케이션 개발 프로그램과도 함께 사용할 수 있습니다. 애질런트는 새로운 개발에서는 Agilent 488(NI-488.2)을 사용하지 말 것을 권장하고 있으며 그 대신 VISA나 VISA COM을 사용하면 됩니다.

Agilent Connection Expert

 

Connection Expert는 사용하기 쉬운 어플리케이션을 사용하여 모든 연결을 한 곳에서 관리하는 데 유용합니다. 계측기용 컴퓨터 업계 표준 인터페이스(USB 및 LAN)뿐만 아니라 모든 테스트 및 측정 표준 인터페이스(GPIB, RS-232 및 VXI)를 동시에 관리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 사용자에게 여러 인기 있는 개발 환경에서 계측기 작업에 관한 정보를 찾는 데 도움을 제공할 뿐만 아니라 통신용 인터페이스를 검색하여 구성합니다.

I/O 구성 및 문제해결 툴

 

디버깅에 도움이 되는 I/O 유틸리티는 몇 가지가 있습니다.

  • IO Monitor는 VISA, VISA COM, SICL 라이브러리의 I/O 호출을 추적하는 유틸리티입니다. 이 툴을 사용하면 I/O 호출에 실패한 위치를 신속히 파악할 수 있습니다.
  • VISA Open Report는 PC에 구성해 놓은 모든 계측기에 관한 정보의 빠른 “스냅샷”을 제공하며 구성 방식에 문제가 있을 경우 이를 알려줍니다.
  • 애질런트의 Interactive LXI는 LXI Events 및 IEEE 1588 타이밍을 인식할 수 있는 두 가지 사용자 인터페이스 툴을 제공하며 LXI 및 IEEE 1588 시스템을 디버깅하는 툴도 제공합니다.
  • Interactive IO를 사용하면 한 번에 명령 하나로 계측기를 조회할 수 있습니다. 계측기로 신속히 명령을 보내고 응답을 읽습니다.
  • Remote IO Server 기능을 사용하면 네트워크 상에서 물리적으로 다른 PC에 연결되어 있는 계측기에 연결할 수 있습니다.
  • VXI Resource Manager는 VXI 인터페이스에 관한 E8491 IEEE-1394 PC 링크를 구성하는 데 유용합니다.
  • ViFind32 디버그 유틸리티는 VISA 기능을 사용하여 리소스를 찾아 콘솔 창에 나열합니다.

LXI 기반 계측기를 관리 및 제어할 수 있는 API

 

Agilent IO Libraries Suite 15.0에서부터 시작하여 애질런트는 LXI Compliant A와 Class B 계측기를 관리 및 제어할 수 있는 두 가지 API(Application Programming Interface)를 포함시켰습니다. 이 두 API는 LXI Event Manager와 LXI Timing (PTP) Manager입니다. LXI Event Manager에서는 프로그래밍 방식으로 LXI Event 메시지에 대한 전송 및 수신 대기가 가능합니다. LXI Timing (PTP) Manager에서는 시스템에서 프로그래밍 방식으로 IEEE 1588 클럭을 제어 및 관리할 수 있습니다. 이 두 API에 관한 자세한 내용은 LXI Event and Timing Guide를 참조하십시오.

계측기 드라이버 및 코드 샘플에 대한 빠른 액세스

 

애질런트는 웹에서 수백 개의 계측기 드라이버와 예제 프로그램을 바탕으로 사용자들이 스스로 선택한 언어로 계측기를 프로그래밍하는 작업을 신속하게 시작할 수 있도록 지원하고 있습니다. Connection Expert는 원하는 계측기 드라이버를 신속히 찾을 수 있도록 액세스 권한을 제공합니다. C, C++, C#, LabVIEW, VBA (Excel), Visual Basic, Visual Basic .Net, VEE Pro 등 일반 개발 언어로 되어있는 “hello world” 계측기 프로그램 예제에도 액세스할 수 있습니다. 샘플 코드를 복사하여 프로그램에 직접 붙여넣을 수 있기 때문에 테스트 개발 시간이 단축됩니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

마지막 업데이트: 2007년 10월 1