이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BenchVue 2017 소프트웨어란 무엇입니까?

BenchVue 2017은 기능 향상 BenchVue 앱과 새로운 BenchVue 앱을 소개하며, 테스트 계측기를 제어하고 테스트 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 각 BenchVue 앱은 다음을 포함하고 있습니다.

  • 프로그래밍이 필요하지 않은 계측기 제어
  • 데이터 로그와 기타 측정을 위한 데이터 시각화
  • BenchVue Test Flow를 사용한 테스트 자동화를 통해 전면판을 사용하는 것처럼 쉽게 자동 테스트를 구축하고 며칠 혹은 몇 달의 데이터 수집 시간 또는 테스트 개발 시간을 단축
  • .CSV, Microsoft Word, Excel 또는 MATLAB 같은 형식의 간편한 데이터 내보내기

BenchVue 2017과 호환되는 계측기는 무엇입니까?

현재 BenchVue 소프트웨어는 470개 이상의 키사이트 계측기에서 사용할 수 있습니다. 지원되는 키사이트 계측기의 최신 목록은 www.keysight.com/find/BenchVueInstruments 에서 확인하십시오.

BenchVue 2017을 위해 비용을 지불해야 합니까? 현재 사용하는 버전은 무료입니다.

  • BenchVue 앱을 실행하기 위해 필요한 BenchVue 플랫폼 소프트웨어는 지금도 무료로 제공됩니다.
  • 대부분의 BenchVue 2017 앱은 사용을 위해 유료 라이선스가 필요합니다. 앱에 유료 라이선스가 필요한지 판단하려면 해당 앱에 대한 웹 페이지를 방문하여 라이선스 세부사항을 확인하십시오. BenchVue는 100달러 미만부터 시작되는 유연한 라이선스 옵션을 제공합니다. 또한 30일 무료 체험판 라이선스를 BenchVue의 앱 탭에서 직접 사용할 수도 있습니다. BenchVue 2017과 원하는 앱을 설치한 다음 앱 탭 내에 있는 앱 세부정보 페이지로 이동해서 체험판 시작 버튼을 누르십시오. BenchVue 앱 전체 목록 확인: www.keysight.com/find/BenchVue_Apps
  • 이제는 거의 모든 BenchVue 2017 라이선스 앱이 Test Flow 사용을 포함하고 있기 때문에 SCPI 또는 IVI 명령 사용 같은 계측기 프로그래밍 없이 자동 테스트 시퀀스를 쉽게 구축할 수 있습니다.
  • BenchVue 플랫폼 소프트웨어의 앱 탭이나 다음 웹사이트를 통해 새로운 BenchVue 2017 앱을 다운로드할 수 있습니다. www.keysight.com/find/BenchVue_Apps

BenchVue 2017을 설치한 후에 이전 버전으로 돌아갈 수 있습니까?

예. 먼저 BenchVue 2017을 삭제한 다음 설치하려는 이전 버전을 다운로드하십시오. 다운로드하려면 앱의 이전 버전에 대한 설치 프로그램이 필요합니다. BenchVue 이전 버전에 있는 앱 탭을 이용해서 앱을 다운로드하고 설치하십시오.

BenchVue 앱을 2017 버전으로 업그레이드해야 하는 이유는 무엇인가요?

키사이트는 이 BenchVue 앱 버전과 함께 시작해서 “B”로 끝나는 모든 앱 모델의 Test Flow 자동화를 포함하고 있습니다. Test Flow는 SCPI 또는 IVI 명령 사용 같은 계측기 프로그래밍 없이 자동 테스트 시퀀스를 쉽게 구축할 수 있습니다.

예를 들어 BenchVue 디지털 멀티미터 앱은 이제 “BV0001B BenchVue 디지털 멀티미터 제어 및 자동화 앱”이라고 부르며 Test Flow를 포함합니다.

BenchVue 앱 2017 버전으로 업그레이드하면 모든 최신 기능과 앱의 모든 향상 기능을 갖게 됩니다. 새로운 라이선스는 1년 동안의 무료 업데이트를 포함합니다.

제어 및 자동화 앱이란 무엇입니까?

BenchVue 제어 및 자동화 앱은 계측기를 쉽게 연결하고 프로그래밍 없이 제어하며 시각화된 데이터 기록 같은 몇 가지 기본 분석을 수행합니다. 이들 앱은 또한 키사이트 Test Flow 작업 공간에서 자동화되는 능력이 있는 제어 및 측정을 포함하고 있습니다. 주황색 제어 상자를 작업 공간으로 드래그하면 됩니다. 테스트 자동화는 이제 BenchVue 2017을 통해 계측기 전면판을 사용하는 것처럼 간단하게 실행할 수 있기 때문에 모든 엔지니어가 자동 테스트를 쉽게 생성할 수 있습니다. Test Flow에 대한 추가 정보는 www.keysight.com/find/BenchVueTestFlow 에서 확인하실 수 있습니다.

제어 및 분석 앱이란 무엇입니까?

BenchVue 제어 및 분석 앱은 프로그래밍 없이 계측기에 쉽게 연결되어 제어할 수 있는 능력을 포함하며 제어 및 분석 앱보다 개선된 데이터 시각화로 심층적 분석을 수행합니다. 이들 앱은 측정을 위해 최적화된 더 많은 계측기 제어 기능과 더 빠른 데이터 수집 속도를 포함하고 있습니다. 이들 앱은 아직 내장 Test Flow 제어 기능은 없지만 SCPI 블록 또는 Command Expert 블록을 통한 자동화에 Test Flow를 사용할 수 있습니다.

  • BenchVue 데이터 수집 앱(BV0006B)은 제어 및 분석 앱입니다.
  • BenchVue 파워 미터/센서 앱(BV0007B)은 제어 및 분석 앱입니다.

특정 어플리케이션만 마이그레이션할 수 있습니까?

아니요. BenchVue 2017로 마이그레이션하려면 BenchVue 플랫폼 소프트웨어와 BenchVue의 모든 이전 버전을 업그레이드해야 합니다.

라이선스는 어떻게 구할 수 있습니까?

  • 무료 30일 라이선스는 BenchVue의 앱 탭을 통해 이용할 수 있습니다. BenchVue 플랫폼 소프트웨어가 설치되면 BenchVue 앱을 설치하고 앱 탭 내에서 앱의 상세 페이지로 이동한 다음 체험판 시작 버튼을 누릅니다.
  • BenchVue 2017 앱은 키사이트 영업사원을 통해 키사이트로부터 직접 구입하거나 키사이트 영업 파트너를 통해 구입할 수 있습니다.

BenchVue 2017과 이전 버전을 동시에 설치할 수 있습니까?

아니요. 하나의 BenchVue 버전만 PC에 설치할 수 있습니다.

어플리케이션은 비용이 얼마나 듭니까?

  • BenchVue는 모든 예산 및 다양한 이용 사례에 대해 라이선스 옵션이 유연합니다. 가격은 <100달러부터 시작됩니다. 보다 구체적인 가격 정보는 www.keysight.com/find/benchvue 에서 개별 앱에 대한 신속 견적을 확인하거나 키사이트 또는 지역 키사이트 영업 파트너에게 문의하십시오.
  • 1대의 PC에 하나의 라이선스를 사용합니다.
  • BenchVue는 또한 BenchVue 2017 앱의 컬렉션인 전체 제어 컬렉션(BV9001B)도 있습니다. 이 컬렉션을 구입하면 BenchVue를 사용할 때 거의 모든 키사이트 계측기 유형의 지원이 보장됩니다. 이 컬렉션에 무엇이 포함되어 있는지 확인하려면 www.keysight.com/find/BenchVueCCC 를 방문하십시오.

BenchVue 2017로 마이그레이션하면 모든 데이터를 잃게 됩니까?

아니요. BenchVue 2017로 업그레이드해도 데이터를 잃지 않습니다. 이전 데이터 로그는 Data Manager에 보존됩니다.

BenchVue 소프트웨어에 대한 도움을 받거나 버그 보고를 하려면 어떻게 해야 합니까?

다음 사이트를 방문하십시오. www.keysight.com/find/contactexpert_BV

추가 BenchVue 계측기 지원 또는 추가 기능 요청은 어떻게 해야 합니까?

다음으로 이메일을 보내십시오. benchvue.feedback@keysight.com