这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

什么是 ISO 17025?它有什么重要意义?

ISO/IEC 17025 是由国际标准化组织和国际电工委员会制定的一致性标准。ISO/IEC 17025 简称“ISO 17025”,也是美国国家标准 ANSI/NCSL Z540.3 的基础。

本标准规定了实验室进行校准和测试的能力的通用要求。除了建立有关质量管理系统、文件和人事(例如 ISO 9001)的标准,它还指导校准实验室:

  • 分析每个测量的不确定度。
  • 将不确定度并入测试过程和/或测试限制。
  • 为不确定度提供校准证书和校准结果。

不确定度记录可以确保测量精度,并能了解需要在何时对不同实验室的结果进行比较。通过查看技术指标与校准不确定度的比例,设备用户能够评估他们对仪器性能的信心。

ISO 17025 是面向测试与测量设备的最主要计量标准。全球绝大多数的国家标准机构和认证机构均采用这一标准。越来越多的企业要求获得符合一致性标准的产品或服务,一些行业通过特定行业标准来体现它们的要求,例如在汽车供应链中普遍应用的 ISO/TS 16949 标准。

安捷伦致力于达成国际标准的要求,并通过适当地升级流程和扩展能力来满足客户需求。超过 20 个制造业基地和现场服务中心都经过 ACLASS(美洲)和 UKAS(欧洲)等机构的审核认证。安捷伦的所有校准设施都符合内部 ISO17025 的审计要求。

了解安捷伦认证服务地点的详情。