这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

探索先进设计系统(ADS)

下表中列出的探索 ADS 系列演示和教程视频将帮助您开始学习有关 Keysight EEsof EDA 先进设计系统(ADS) 的更多知识。 更多视频请见 Youku 网站上的 Keysight EEsof EDA 频道(观看 Youku 上的 ADS 视频)。

ADS 视频
# 持续时间
(小时:分钟:秒)

 
视频标题 描述 视频图片
1 00:06:56 从电路生成 X 参数(第 1 部分,共 4 部分) 生成 X 参数* 模型:本视频演示了从用于 LTE 应用的电路级 PA 生成单音频 50 欧姆负载 X 参数模型。 Generating X-parameter Models in ADS
2 00:10:46 从电路生成 X 参数(第 2 部分,共 4 部分) 生成与负载有关的 X 参数模型:本视频演示了如何生成与负载牵引/负载有关的 X 参数模型,来精确仿真存在失配的级联非线性 X 参数模块。 Generating Load Dependent X-parameter Models in ADS
3 00:09:38 从电路生成 X 参数(第 3 部分,共 4 部分) 生成双音频 X 参数模型:本视频演示了如何生成双音频 X 参数模型,用于确定无线元件(例如放大器、混频器等)的互调产物与三阶截获。 Generating Two-Tone X-parameter Models in ADS
4 00:08:42 从电路生成 X 参数(第 4 部分,共 4 部分) 在 ADS 中生成 X 参数模型以进行无线验证:本视频演示了如何使用系统级的 X 参数模型来评测无线验证技术指标,例如 EVM、ACPR、频谱、通道功率和星座图。 Generating X-parameter Models in ADS for Wireless Verification
5 00:09:41 优化操作界面  本视频演示了如何使用新的 ADS 2009 更新 1 优化操作界面来优化一级 KU 段 LNA 设计中的变量。 ADS Optimization Cockpit
6 00:14:38 MMIC 版图增强特性 本视频介绍了 ADS 2009 中的 MMIC 版图增强特性。 ADS Layout Tool Bar
7

00:05:28

 

00:07:33

ADS 基础(上) 

ADS 基础(下) 

本视频演示介绍了 ADS 的使用方法,包括如何使用 ADS 主窗口、创建原理图、运行仿真以及绘制数据图形。 ADS Basics
8

00:08:50

 

00:04:55

 

在 ADS 中构建原理图设计(上) 

在 ADS 中构建原理图设计(下) 

本视频演示介绍了如何在 ADS 中创建原理图。本视频包括关于 ADS 命令、图标、元器件、托盘、库、测量方程式、变量、导线标签、模板等的信息。 Building Schematic Designs in ADS
9 00:09:11 ADS 中的数据显示――第 1 部分  本视频演示是 2 个视频教程中的第 1 部分,介绍了如何使用 ADS 中的数据显示工具。 Data Display in ADS Part 1
10

00:09:52

 

00:06:31

ADS 中的数据显示--第 2a 部分 

ADS 中的数据显示--第 2b 部分 

本视频演示是 2 个视频教程中的第 2 部分,介绍了如何使用 ADS 中的数据显示工具。 Data Display in ADS Part 2
11 00:07:20 ADS 中的交流仿真  本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行交流仿真,包括控制器设置、信号源、预算分析、频率转换和其他信息。 AC Simulation in ADS
12 00:08:08 ADS 中的直流仿真  本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行直流仿真,包括控制器设置、电源、注释、扫描电压、保存直流文件和其他信息。 DC Simulation in ADS
13

00:08:38

 

00:04:12

ADS 中的谐波平衡仿真(上) 

ADS 中的谐波平衡仿真(下) 

本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行谐波平衡仿真,包括控制器设置、谐波平衡电源、功率扫描和 XDB、谐波平衡数据和其他重要技巧。 Harmonic Balance Simulation in ADS
14

00:05:44

 

00:05:16

ADS 中的电路包络仿真(上) 

ADS 中的电路包络仿真(下) 

本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行电路包络仿真器,包括仿真基础知识、控制器设置、信号源(已调制)以及绘制包络数据。 Circuit Envelope Simulation in ADS
15 00:09:52 ADS 中的 S 参数仿真  本视频演示说明了如何在 ADS 中设置和运行 S 参数仿真,包括控制器设置、端口和信号源、测量方程式、数据(SP、圆、噪声等)以及其他信息。 S-parameter Simulation in ADS
16

00:07:16

 

00:03:53

ADS 中的调谐与变量(上) 

ADS 中的调谐与变量(下) 

本视频演示说明了如何使用 ADS 中的调谐特性,包括简单设置、调谐控制器、对原理图的影响、数据显示、仿真变量、内置示例和其他信息。 Tuning in ADS
17 00:08:36 如何设置和运行负载牵引仿真:基础  本视频介绍了关于运行负载牵引仿真的基本概念。然后使用负载牵引仿真找出负载阻抗,使您能够从 Cree FET 获得大于 43 dBm 的输出功率和大于 55% 的 PAE。 How to Setup and Run Load Pull Simulations: The Basics
18

00:08:58

 

00:08:56

ADS 中的 Momentum 三维平面电磁场仿真器(上) 

ADS 中的 Momentum 三维平面电磁场仿真器(下) 

本视频演示首先进行了概括介绍,而后说明了使用 ADS Momentum 的步骤、版图设置、Momentum 结果,以及内置的螺旋电感器实例。 ADS Momentum
19

00:09:01

 

00:09:33

 

00:03:02

ADS 中的眼图闭合解决方案和通道仿真(上) 

ADS 中的眼图闭合解决方案和通道仿真(中) 

ADS 中的眼图闭合解决方案和通道仿真(下) 

这个视频分为 3 集,介绍了如何使用两个单独的 ADS 仿真器:瞬态卷积仿真器和通道仿真器,用于信号完整性应用。 Transient-Convolution Simulation in ADS
20

00:08:16

00:08:26

00:08:55

00:07:46

 

射频系统体系结构--第 1a 部分 

射频系统体系结构--第 1b 部分 

射频系统体系结构--第 1c 部分 

射频系统体系结构--第 1d 部分 

本视频描述了射频系统体系结构及其面临的挑战,以及如何使用 SpectraSys、WhatIF、Synthesis 和先进设计系统(ADS)进行射频系统设计。本视频分为四部分(1a、1b、1c 和 1d)。 RF Systems Architecture
21

01:00:00

20:00:00

 

ADS 电子学习课程和视频教程

注:《ADS 快速入门课程》是一个 1 小时的介绍性自学培训课程。《ADS 基础课程》是一个 20 小时的自学培训课程,包括实验。

这些电子学习课程主要面向受支持的客户,需要他们登录 Keysight EEsof 知识中心。

ADS Quick Start

ADS Fundamentals

更多信息

了解有关 Keysight EEsof EDA 设计与仿真软件的更多知识。