这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

阅读 42 位 LTE 专家倾力撰写的 LTE 著作,了解 LTE 的最新发展及相关测量

无论是从标准理论还是技术实现来看,3GPP LTE 蜂窝技术和 LTE-Advanced 演进方面还有许多细节需要研究、和了解。本书的第一版汇集了是德专家和其他业界专家精心撰写的内容,对 OFDMA、MIMO 和 SC-FDMA 等基本概念进行了详细的介绍。今天我们呈现的第二版由 42 位专家合著而成,增添了最新的 3GPP 标准 2012 年 6 月版本和第 11 版本,并对第 12 版本进行了展望。

《LTE 和 4G 无线演进》第二版视频 

是德的 LTE 著作:《LTE 和 4G 无线演进:设计与测量挑战》第二版

LTE and the Evolution to 4G Wireless Design and Measurement Challenges Book

这部 LTE 著作共有 600 多页,分为以下章节:

  • LTE 简介
  • 空中接口的概念
  • 物理层
  • 高层信令
  • 系统的演进
  • 设计和验证挑战
  • 一致性认证测试量和符合性验收测试
  • 展望 4G:LTE-Advanced

深入分析,倍增信心--加快下一代无线技术的发展。

购买第二版(ISBN: 978-1-1199-6257-1) 

如果您在点击此链接订购 LTE 书籍时遇到问题,请通过以下方式直接联系 Wiley(威利)出版社:

关于此书的其他信息:

其他 LTE 信息