이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-25 / 35

정렬방식:
Solving Mobile Radar Measurement Challenges 
This Microwave Journal article examines an alternative simulation method that allows for better cross-domain modeling in a single framework, to capture the complete effects of modern radar system performance.

기사 2016-06-13

 
Phased array beamforming software design, test, and measurement kit introduced by Keysight 
Military & Aerospace Electronics article introduces the W1720EP phased array radar beamforming kit add-on software simulation personality for the SystemVue 2016.08 design and test and measurement environment.

기사 2016-06-13

 
Radar, Electronic Warfare, and Electronic Intelligence Testing: Identifying Common Test Challenges 
This article reprint from Defense Technical Briefs covers common test challenges and radar basics. Radar, EW, and ELINT engineers make a variety of routine measurements. As highlighted earlier, pulse width and PRF or PRI provide important information about a radar system’s resolution and range.

기사 2015-06-08

PDF PDF 5.40 MB
Utilizing Commercial Best Practices for Success in NewSpace - Application Note 
NewSpace is driving disruption that we haven’t seen since the original space race in the 1960’s. This paper describes the challenges that the new and unique business models put on electronic design and test strategies and processes. We will present ways to enable much higher volume with much lower cost while maintaining high quality.

기사 2015-03-31

PDF PDF 451 KB
Digital Predistortion Linearizes Wireless Power Amplifiers 
This Article by Wan-Jong Kim, Shawn P. Stapleton, Jong Heon Kim, and Cory Edelman focuses on how digital predistortion linearizes wireless power amplifiers.

기사 2014-07-31

PDF PDF 1.81 MB
A new approach for multi-emitter test signal generation – Article 
A new capture and playback approach generates multi-emitter test signals using a combination of COTS test equipment and simulation software.

기사 2013-11-15

 
Addressing the Challenges of Radar and EW System Design and Test using a Model-Based Platform 
Article reprint, High Frequency Electronics, October 2013. Due to the challenges of Electronic Warfare (EW) environments, today’s designers require a solution for designing, verifying and testing their Radar and EW systems in an effective way.

기사 2013-10-10

PDF PDF 1.45 MB
A Modern Solution for Multi-aperture and Phased-array Antenna Characterization 
Discusses a solution to characterize each element of the array antenna in a relative way to the others and accelerating the test using multiple coherent measurement channels.

기사 2013-09-04

 
Ensuring The Highest Quality Microwave Measurements - Article 
High frequencies and stringent application specifications drives a number of critical challenges to be addressed in this article.

기사 2013-04-22

 
Enabling Simulation and Test of Custom OFDM Signals 
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) has become attractive for many current and emerging commercial applications because it provides a combination of data throughput, scalability, and robustness.

기사 2013-04-01

 
An Improved SDR FPGA Verification Methodology for Emerging OFDMA Waveforms - TechBriefs Article 
An article on Improved SDR FPGA Verification Methodology for Emerging OFDMA Waveforms.

기사 2013-02-01

 
The Ins and Outs of Microwave Signal Capture and Playback - Article Reprint 
Looks at capture and playback of microwave signals and the multitude of applications in the evaluation of communications, radar and electronic warfare systems.

기사 2012-11-01

PDF PDF 758 KB
Digital Baseband and RF Domain Integration Challenges in Radar Systems - Article Reprint 
Reconfigurable radar systems employ digital technology in the form of FPGAs and DSPs.That digital technology is combined with RF technology to achieve a high level of flexibility.

기사 2012-11-01

PDF PDF 406 KB
The New Techniques Simplify Military Frequency-Converter Characterization - Article Reprint 
This article is about a new technique that simplifies and reduces the cost of the measurement test set up.

기사 2012-11-01

PDF PDF 2.44 MB
Microwave Product Digest article: New Techniques Simplify Military Frequency-Converter Characteriza 
Covers the transmit and receive chains of all defense systems, ranging from EW, ECM, ESM, ELINT, and SIGINT receivers, to satellite terminals and transponders, and radar systems

기사 2012-07-13

 
Testing Radar and EW Systems for the Real-World 
The solutions described in this Microwave Journal article do more than address a wide range of present and future radar systems: They also help overcome organizational hurdles.

기사 2012-07-12

 
Techniques for Time Sidelobe Measurements with Pulse Compression Radar  
provides enhanced spatial resolution as well as an extended range for a given output power level.

기사 2012-06-14

 
Simplify Military Frequency-Converter Characterization 
covers two essential measurements required to characterize converters, port match and transmission response characteristics.

기사 2012-06-07

 
EE Times Design article: Options for simulating wideband signals 

기사 2012-02-23

 
Using Software Defined Instruments to Address the Mixed-Signal Test Challenges of Today’s Software 
Link to a NASA Tech Brief article which states to ensure successful operation of SDR designs requires use of modern instruments capable of bridging the digital-analog divide, while also addressing any challenges stemming from use of the SDR technology itself

기사 2012-02-01

 
Microwaves & RF article: Enhancing Analysis Of Spurious Emissions 
Enhancing analysis of spurious emissions shows that understanding the test instrument and measured signal can impact speed and accuracy.

기사 2011-11-07

 
The Coming of Age of the Software Communications Architecture 
Microwave Jounral article reprint on Software Defined Radio (SDR) technology, development tools for complex waveforms and radio applications in aerospace/defense and commercial applications.

기사 2011-04-24

PDF PDF 1.61 MB
Tackling the Mixed-signal Testing Challenges of SDR 
Software-defined radios (SDR) utilize a combination of FPGAs, DSPs and analog/RF designs to achieve the radio’s system performance.

기사 2011-03-09

 
EE Times & Agilent Blog: The changing face of electronic test instrumentation 
The changing face of electronic test instrumentation.

기사 2011-01-12

 
Article in Wireless Design & Development talks about how SIGINT systems adapt to changing threats 
Basic performance characteristics needed to detect and collect the most difficult RF signals in the environment.

기사 2010-08-31

 

1 2 다음