이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-16 / 16

정렬방식:
Introducing SystemVue 2016 
See a live demo of SystemVue 2016. The new capabilities enable researchers and system architects working on platforms using beamforming algorithms for 5G, satellite, NewSpace, radar and EW applications, to reduce interference and power consumption, while increasing physical range.

기본 데모 2016-06-27

 
NewSpace and Traditional Space panel session– recorded at the NewSpace 2015 conference 
Streamed live on July 16, 2015, this video is a panel discussion of important key players in the NewSpace arena.

기본 데모 2016-02-02

 
Precision Validation of Radar System Performance in the Field Using FieldFox 

기본 데모 2014-03-21

 
Realistic Ultra Wideband Radar Signal - Demo 
Testing of radar systems can be extremely time-consuming and expensive. Radar transceivers must be designed and tested with realistic environment and jamming scenarios, which often involve costly outdoor ranges, chambers, and real-time hardware simulators.

기본 데모 2013-11-25

 
EVM measurement with the new M8190A Arbitrary Waveform Generator - video  
To meet the high demands of aerospace/ defense application tests, it is indispensable to simulate real-life scenarios with precision arbitrary waveforms. In a test setup with a high error vector magnitude (EVM), problems within your device under test may not be discovered. With signals close to reality, the Keysight M8190A is the perfect solution.

기본 데모 2012-08-20

 
Reconfigurable Radar Design: Debug and Validation - video 
This video demonstrates how to debug and validate reconfigurable radar design with Keysight test and measurement instruments and software.

기본 데모 2012-07-30

 
Microwave Switch Repeatability Demonstration - video 
This video compares the repeatability performance of a Keysight microwave switch with a competitor’s offering. Performance is compared by measuring the insertion loss across a frequency range, then comparing the relative difference of each insertion loss measurement.

기본 데모 2012-06-11

WMF WMF 17.78 MB
OFDMA Concepts Demonstration - channel training sequence - video 
This video describes one of the key concepts of Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) modulation. This video illustrates how a channel training sequence can be used to discern two distinct transmission streams in a MIMO (Multiple In Multiple Out) Antenna configuration.

기본 데모 2012-06-11

WMF WMF 20.57 MB
Interference Mitigation Through the Use of Wideband Signal Recording and Analysis - video  
This video describes the process to find and analyze the cause of a radio signal that is interfering with a wireless LAN transmitter. This requires the continuous capture of wireless spectrum, tools to search and find possible interferers as well as tools to determine how an interferer may affect the LAN signal.

기본 데모 2012-06-11

WMF WMF 33.25 MB
Reproducing DC Power Transients, Using an N6705B DC Power Analyzer to Create Transients - video 
DC power transients can easily be reproduced with N6705B DC Power Analyzer. Power transients can be used to test a DUT resilience to a change in voltage. Two examples are provided an automobile's voltage during engine turn-on and a PS interrupt specified in the DO-160F avionics test manual. Transients can also occur when the load on a PS changes.

기본 데모 2012-05-10

 
OFDMA Concepts Demonstration - channel training sequence - video  
This video describes one of the key concepts of Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) modulation. This video illustrates how a channel training sequence can be used to discern two distinct transmission streams in a MIMO (Multiple In Multiple Out) Antenna configuration.

기본 데모 2012-05-10

 
Measuring Performance of Wide Bandwidth Radar Transmitters 
Short videos on measuring performance of wide bandwidth radar transmitters.

기본 데모 2011-04-21

 
Self-diagnosing Switch Matrix 
Self-diagnosing Switch Matrix

기본 데모 2011-02-16

 
Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems N7609B Video Demonstrations 
View this series of three videos which will provide an introduction to the N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) software and demonstrates some of the key features of the software.

기본 데모 2010-03-30

 
P-Series Power Meter Radar Video Demonstrations 

기본 데모 2009-04-01

 
E3238S / 35688E Product Tour DVD 

기본 데모 2006-11-28

PDF PDF 185 Bytes