이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-19 / 19

정렬방식:
스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트 
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note 
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

어플리케이션 노트 2015-06-12

Effectively Maintaining and Troubleshooting Military Communication Systems - Application Note 
This application note covers the “what” and “how” of effective testing for best performance in military communication systems. Two examples will highlight what’s possible: field test and verification of radar systems.

어플리케이션 노트 2014-09-11

Analyzing Frequency Stability in the Frequency and Time Domains - Application Note 
Describes both methods with an emphasis on practical, cost-effective solutions. For those who are new to the time-domain perspective, two proven frequency-to-time conversion methods are also presented.

어플리케이션 노트 2014-08-11

Using Flexible Digital Modulation Testing for Satellite Regenerative Payloads - Application Note 
This application note focuses on solutions for the issues that create risks in the integration of mixed-signal systems with a mix of software and hardware tools. Examples focus on measurements of error vector magnitude (EVM), which is a key figure of merit for modulated signals implemented in either analog or digital form.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 3) (AN 1449-3) 
Power Measurement Uncertainty per International Guides AN 1449-3, literature number 5988-9215EN

어플리케이션 노트 2014-08-01

E3238 VHF/UHF Voice Activity Detection System 

어플리케이션 노트 2009-10-05

E3238 Pager Intercept Solution 

어플리케이션 노트 2008-09-08

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 4) (AN 1449-4) 
An Overview of Keysight Instrumentation for RF/Microwave Power Measurements AN 1449-4, literature number 5988-9216EN

어플리케이션 노트 2008-09-01

E3238 HF ALE Intercept Solution 

어플리케이션 노트 2008-08-26

PNA - Pulsed-RF S-Parameter Measurements Using Wideband and Narrowband Detection (AN 1408-12) 

어플리케이션 노트 2007-11-28

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 2) (AN 1449-2) 
Power Sensors and Instrumentation AN 1449-2, literature number 5988-9214EN

어플리케이션 노트 2006-07-05

PDF PDF 1010 KB
4 Steps for Making Better Power Measurements (AN 64-4D) - Application Note 
Before selecting a power meter and associated sensors, make sure that you have taken the 4 steps detailed in this note, which influence the accuracy, economy and technical match to your application.

어플리케이션 노트 2006-04-26

키사이트 초광대역 통신 RF 측정 - AN 1488 
This application note is written for people who need to understand the configuration and testing of ultra-wideband (UWB) devices, and some of the issues surrounding their use.

어플리케이션 노트 2005-07-29

PNA - Antenna/RCS - Reduce Measurement Test Times 
This white paper describes new technology features applicable to antenna/RCS measurements, configuration diagrams, typical antenna/RCS measurement scenarios, and measurement time comparisons.

어플리케이션 노트 2004-12-20

초광대역 통신 RF 측정 

어플리케이션 노트 2004-05-21

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 1) (AN 1449-1) 
Introduction to Power, History, Definitions, International Standards, and Traceability AN 1449-1, literature number 5988-9213EN

어플리케이션 노트 2003-04-17

PDF PDF 550 KB
Single Shot Frequency Profiling of Chirped Radars Made Easy (AN 1200-8) 
This Application Note describes the Keysight 53310A's ability to measure and display a signal's continuous frequency over time makes dynamic frequency analysis of radar pulses easy. Views of single-shot chirp linearity are obtained by measuring the continuous frequency of the IF chirp. The chirp...

어플리케이션 노트 2000-08-01

Sorting Signals Using Multiple Markers, Marker Tables and Peak Tables (PN 8590-6) 
This Product Note shows how marker and peak signal features are useful measurement aids in a spectrum display because they immediately locate a signal, and record its amplitude and frequency or time. The 8590 C/E/L-series Spectrum Analyzers offer two marker features and a peak sorting function to...

어플리케이션 노트 2000-07-01

PDF PDF 377 KB