이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

101-125 / 378

정렬방식:
High performance Digitizers for RF Wideband Aerospace/Defense Measurements – Guzik Test & Measuremen 
High performance Digitizers for RF Wideband Aerospace/Defense Measurements from Guzik Test & Measurement and Keysight

솔루션 개요 2014-08-04

 
Microwave Frequency Up-Converters Extend Signal Simulation to 40 GHz – Synopsis 
Microwave frequency up-converters extend signal simulation to 40 GHz from Synopsis and Keysight

솔루션 개요 2014-08-04

 
Keysight EEsof EDA Customer Support - Brochure 
Whether you are a novice or an experienced user, Keysight EEsof EDA’s customer support offerings are designed to help you every step of the way.

브로셔 2014-08-03

PDF PDF 175 KB
GNSS Technologies and Receiver Testing - Application Note 
This application note provides information on GNSS technologies including GPS, Compass, Beidou, Galileo, and Glonass, along with the related receiver test challenges and solutions.

어플리케이션 노트 2014-08-03

Streaming, Analysis and Playback of RF Interference Signals in AD Applications - Application Note 
Streaming, Analysis and Playback of RF Interference Signals in Aerospace and Defense Applications –looks at countering undesirable signals using a system based on COTS hardware and software when intentional interference is created to disrupt the operation of a victim receiver.

어플리케이션 노트 2014-08-03

Using RF Recording Techniques to Resolve Interference Problems - Application Note 
This application note looks at functionality that is crucial to today’s commercial wireless and EW applications where interference-related issues are highly problematic.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 1.96 MB
Conquering the Multi Kilowatt Source/Sink Test Challenge - Application Note 
This application note discusses how the Keysight APS N6900/N7900 DC power supplies feature integrated sourcing and sinking capability tailored for the test needs of today’s bidirectional and regenerative energy systems and devices.

어플리케이션 노트 2014-08-03

Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note 
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

어플리케이션 노트 2014-08-02

PDF PDF 10.44 MB
Simulating Power Supply Transients and Noise in the Satellite and Defense  
5991-0655EN,satellite,defense,power supply transients and noise,aerospace/defense,defense,A/D

어플리케이션 노트 2014-08-02

Using Flexible Digital Modulation Testing for Satellite Regenerative Payloads - Application Note 
This application note focuses on solutions for the issues that create risks in the integration of mixed-signal systems with a mix of software and hardware tools. Examples focus on measurements of error vector magnitude (EVM), which is a key figure of merit for modulated signals implemented in either analog or digital form.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 3) (AN 1449-3) 
Power Measurement Uncertainty per International Guides AN 1449-3, literature number 5988-9215EN

어플리케이션 노트 2014-08-01

FPGA Prototyping Using Keysight SystemVue 
This application note describes a top-down FPGA design flow using SystemVue for rapid prototyping of physical layer communications signal processing.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Improving Radar Performance by Optimizing Overall Signal-to-Noise Ratio 
Better noise-figure measurements enhance characterization of excess noise in receivers.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Helping you focus where it counts in aerospace and defense - Brochure 
This brochure covers the latest A/D test resources focused on Radar, EW, Satellite, MicComm and SDR.

브로셔 2014-08-01

PDF PDF 8.68 MB
Time Sidelobe Measurements to see Performance of Compressed-Pulse Radars - Application Note 
This application brief defines problems seen in measurements of compressed-pulse radars, describes the time sidelobe method, and outlines uses of this approach.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Modulation Domain and Time Interval Analyzers Pulse Analyzer System (PAS) Z2090B 
Conduct high speed/high resolution time interval analysis and extensive modulation analysis of RADAR up to a frequency of 18 GHz at 25 M-Events/sec data throughput and 50 picoseconds resolution.

데이터시트 2014-07-31

Measuring the Dependence of Optical Amplifiers on Input Power Using an Attenuator 
This application note describes the important optical amplifier properties of gain and noise figures and their dependence on the powers and wavelengths of the input signals.

어플리케이션 노트 2014-07-31

PDF PDF 347 KB
Improved Methods for Measuring Distortion in Broadband Devices - Application Note 
This paper illustrates that, in broadband commercial and defense systems, it is more important than ever to characterize them for non-linearity. It is also important to understand the mechanisms that create these non-linearities and the characteristics of the waveforms that cause them. We focus on the primary tests used to determine the level of a system’s distortion products and how they result in Intermodulation Distortion (IMD) and Intermodulation Distortion Noise (IMDN). Looking at the method to evaluate the effect of IMD in a communication system under real data traffic conditions, Noise Power Ratio (NPR), we see measures of the IMD as a function of data traffic conditions in a wideband or multi-channel communications channel.

어플리케이션 노트 2014-07-31

PDF PDF 2.17 MB
Solving the Challenges of Solar Array Simulation - Application Note 
Solving the Challenges of Solar Array Simulation defines the optimal power solution for satellite ground testing.

어플리케이션 노트 2014-07-31

Digital Predistortion Linearizes Wireless Power Amplifiers 
This Article by Wan-Jong Kim, Shawn P. Stapleton, Jong Heon Kim, and Cory Edelman focuses on how digital predistortion linearizes wireless power amplifiers.

기사 2014-07-31

PDF PDF 1.81 MB
OFDMA Introduction and Overview for Aerospace and Defense Applications - Application Note 
Provides a brief introduction to the concepts of OFDM and OFDMA, with an eye toward the special considerations and environments for A/D applications.

어플리케이션 노트 2014-05-15

PDF PDF 1.56 MB
RF Interference Troubleshooting with RF Editor and Playback Solution - X-COM 
RF Interference Troubleshooting with RF Editor and Playback Solution from X-COM and Keysight

솔루션 개요 2014-05-14

 
PXIe Data Streaming for RF Interference Analysis - X-COM 
PXIe Data Streaming Solution for RF Interference and Spectrum Analysis from X-COM and Keysight

솔루션 개요 2014-05-14

 
Test Instrument Emulator - WinSoft 
Test Instrument Emulation Solution from WinSoft and Keysight.

솔루션 개요 2014-05-14

 
34945A, L4445A and L4490A/L4491A - Configuration Guide 
Introduction of the Keysight 34945A, L4445A, and L4490A/L4491A family of RF/Microwave switching instrument features, and assists in the three step process of selecting and configuring the systems.

구성 가이드 2014-05-14

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음