이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-8 / 8

정렬방식:
Introduction of LTE-Advanced Signal Generation and Analysis at Mobile World Congress March 2011 
Keysight’s European Marketing Manager, Renaud Duverne, introduces new capabilities capabilities such as carrier aggregation and answers questions about LTE-A early adoption, reducing the cost of test, transformative technologies and the challenges of growing video traffic.

기본 데모 2011-03-14

 
Demonstration of analysis of un-impaired and impaired WiMAX(TM) MIMO signal  
This video contains an analysis of a 2x2 WiMAX MIMO signals using the N7100 Multi-channel Signal Analysis Platform and the 89600 Vector Analysis Software. Both an un-impaired signal and signal impaired by pedestrian fading are examined.

기본 데모 2011-03-02

 
Option B7Z IEEE 802.11n MIMO Modulation Analysis 89600 Vector Signal 
This demonstration guide provides step by step instructions for making 802.11n MIMO measurements using the 89600 VSA software.

기본 데모 2011-02-25

N7100 Multi-channel Signal Analysis support of MIMO development 
The N7100 Multi-channel analysis platform helps solve difficult problems in MIMO development. The video is an overview of the many measurement and analysis capabilities of the N7100.

기본 데모 2011-02-22

 
Demonstration of analysis of an un-impaired MIMO WiFi signal 
This video demonstrates how Keysight’s N7100 Multichannel signal analysis platform can identify and troubleshoot problems in a WiFi signal.

기본 데모 2011-02-22

 
Demonstration of analysis of un-impaired and impaired LTE MIMO signal 
This video contains an analysis of a 2x2 LTE MIMO signals using the N7100 Multi-channel Signal Analysis Platform and the 89600 Vector Analysis Software. Both an unimpaired signal and signal impaired by static fading are examined.

기본 데모 2011-02-22

 
LTE MIMO Composite EVM  
This is a demonstration of a 2x2 LTE MIMO system configuration where the Keysight 89600 VSA software and Keysight N9020A MXA signal analyzers are used to make an LTE MIMO composite EVM measurement on signals from the Keysight N5182A MXG signal generators.

기본 데모 2011-01-12

 
MIMO Signal Analysis Videos 
Measurement demonstrations on a WLAN MIMO device

기본 데모 2008-09-29