検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製造/量産テスト

市場には常に新しいテクノロジーが出現し、世界は激変しているため、民生用エレクトロニクス、工業/医療の各業界のエンジニアは、最新のトレンドを取り入れた製品を急ピッチでデザインしています。変化のスピードは増し、製品の技術革新のペースは加速しています。


しかし、製品/デザインコストを削減してマージンを高めたり、時代の流れと共に進化する優れた製品や最新の製品に対する期待の高まりに対応するために、市場投入までの期間を短縮する必要があるなど、変わらないこともいくつかあります。


キーサイトにお任せください。業界最高のハードウェア/ソフトウェア、75年以上にわたる電子計測に関する経験を誇るキーサイトなら、困難なテストの問題を解決し、常に時代を先取りできるように支援できます。
 

1-25 / 46

並べ替え
Mini In-Circuit Tester - Application Note 
This application note discusses the SCPI commands and the potential use models with the modular Keysight Mini In-Circuit Tester.

アプリケーション・ノート 2016-03-02

Boundary Scan DFT Guidelines for Good Chain Integrity and Test Coverage - Application Note 
This application note provides some key guidelines to enable good design for testability using boundary scan.

アプリケーション・ノート 2016-01-21

PDF PDF 1.99 MB
Configuring Lattice BSCAN2 Scan Path Linker on Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer - App Note 
A boundary scan linker mux device links multiple boundary scan chains into one single chain or multiple chain configurations. Find out how to configure Lattice BSCAN2 scan path linkers in this paper.

アプリケーション・ノート 2015-10-30

PDF PDF 6.31 MB
“Shotgunning”, a Bad Fit for Lead-Free Test 
Shotgunning, a common repair technique in functional test, will be negatively affected by lead-free processes. This article explores the technique and draws broad conclusions regarding the impact of lead-free on electronics manufacturing test

アプリケーション・ノート 2015-07-14

PDF PDF 99 KB
Implementing Cover-Extend Test on Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer - Application Note 
This application note discusses the process of test generation on the x1149 boundary scan analyzer with Cover-Extend Technology, and suggestions on fixturing in order to successfully implement CET.

アプリケーション・ノート 2015-05-26

PDF PDF 1.67 MB
Shopfloor Operation of the Keysight i1000 In-Circuit Test Software - Application Note 
This application note helps developers of the shopfloor client to fully understand the format and behavior of the i1000 software files to enable communication between the i1000 and the client.

アプリケーション・ノート 2015-04-16

PDF PDF 1.24 MB
Detecting Tailgating Boards on the i3070 Inline In-Circuit Tester - Application Note 
Tailgating sensor improvements on the Keysight i3070 Series 5i inline in-circuit tester help to further minimize damages due to operator and upstream loading errors.

アプリケーション・ノート 2015-01-05

PDF PDF 437 KB
Modifying DDR Libraries for Silicon Nail Test Generation on the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer 
This application note describes how to modify DDR libraries to generate silicon nails tests on the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.

アプリケーション・ノート 2014-08-03

PDF PDF 1.57 MB
i1000D SFPインサーキット・テスト・システムによる自動車ヒューズ・ボックスのテスト 
i1000D SFPインサーキット・テスト・システムによる自動車ヒューズ・ボックスのテスト

アプリケーション・ノート 2014-07-31

オフライン対インライン:自動インラインICTへの移行 
i1000D SFP ICTシステムを導入した完全自動インライン・インサーキット・テスト・ストラテジーによる低コスト実現と利点

アプリケーション・ノート 2014-07-31

High Node Count Fixturing Solutions for Keysight Short-Wire Test Fixtures 
This paper discusses problems encountered in building large, high node count vacuum actuated test fixtures for the Keysight 3070 family of board test systems.

アプリケーション・ノート 2008-04-30

PDF PDF 67 KB
Keysight Medalist VTEP v2.0(VTEP、iVTEP、NPM)によるテスト・カバレージの拡大 
この記事では、Keysight Technologiesの新しいベクターレス・テスト手法、Medalist VTEP v2.0を最大限に活用するための方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2007-07-11

In-circuit Testing of Low Voltage Devices 
Core technical document summarizing issues regarding the testing of low voltage devices on the 3070 and i5000, including updated Safeguard information.

アプリケーション・ノート 2005-05-25

PDF PDF 172 KB
Test and Inspection as Part of the Lead-free Manufacturing Process 
The paper addresses issues that will impact defect levels and defect spectrum during the transition to lead-free manufacturing. It also addresses different test and inspection systems’ readiness to test lead-free printed circuit board assemblies.

アプリケーション・ノート 2005-02-22

PDF PDF 421 KB
The Importance of Test and Inspection When Implementing Lead-Free Manufacturing 
Many papers, articles, and studies have been written about process issues, reliability issues, repair issues, and the merits of different alloys. This paper addresses the impacts on test and inspection when going lead-free.

アプリケーション・ノート 2004-08-20

PDF PDF 260 KB
Using Lead-Free PCB Finishes at Manufacturing In-circuit Test Stage 
The purpose of this document is to share experiences and educate engineers regarding different PCB surface finishes and the specific changes required in the PCB build process to allow for ICT.

アプリケーション・ノート 2004-08-08

PDF PDF 102 KB
Test Coverage: What Does It Mean when a Board Test Passes? 
Originally presented at the 2002 International Test Conference -- Characterizing board test coverage as a percentage of devices or nodes having tests does not accurately portray coverage, especially in a limited access testing environment.

アプリケーション・ノート 2003-07-28

PDF PDF 266 KB
Testing Transformers on Unpowered Systems 
This paper explains how to test basic analog parts, using unpowered systems.

アプリケーション・ノート 2003-03-21

PDF PDF 10 KB
Boundary Scan Helps EMS Companies Cut Test Costs and Increase Revenues 
Electronics Manufacturing Services (EMS) providers can utilize boundary-scan to reduce test cost expenses and also generate additional revenue opportunities.

アプリケーション・ノート 2003-03-01

PDF PDF 242 KB
Using Boundary Scan to Link Design and Manufacturing Test 
By leveraging boundary-scan tests generated in Design and re-using them at Manufacturing Test, manufacturers can produce long-term benefits in terms of lower costs, greater efficiencies and higher quality products.

アプリケーション・ノート 2003-03-01

PDF PDF 502 KB
What to Consider When Selecting the Optimal Test Strategy 
This paper addresses several issues for selecting the optimal inspection strategy, presenting data from many studies that Keysight has performed in the quest to find the optimal test / inspection strategy.

アプリケーション・ノート 2003-03-01

PDF PDF 175 KB
System Issues in Boundary-Scan Board Test 
While Boundary-Scan is a powerful test tool, test engineers are finding out that yesterday's DFT rules and test approaches may actually be detrimental to successfully testing systems on a board.

アプリケーション・ノート 2003-01-28

PDF PDF 37 KB
Design for Testability - Test for Designability 
This paper addresses testability considerations, both physical and logical, and focuses on both the new constraints and the new freedoms of modern manufacturing test in the ever-changing challenge.

アプリケーション・ノート 2003-01-28

PDF PDF 852 KB
Ground Bounce Basics and Best Practices 
This article offers a description of the physical properties that result in ground bounce during board test.

アプリケーション・ノート 2003-01-28

PDF PDF 138 KB
New Features in Version 5.0 Software for 3070 
Typically, when Keysight's Manufacturing Test Division introduces a new software revision for its flagship 3070 In-Circuit Tester, it only communicates with customers about the major new features.

アプリケーション・ノート 2003-01-28

PDF PDF 84 KB

1 2 次へ