이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

필터

키사이트에서는 모든 필터 설계 및 테스트 요건에 맞는 시뮬레이션과 테스트 기능을 제공합니다.

완전한 필터 합성, 시뮬레이션 및 최적화 툴을 이용하여 베이스밴드부터 마이크로웨이브 주파수까지 이용할 수 있는 필터를 설계, 합성 및 최적화할 수 있습니다. 이러한 툴은 ADS(Advanced Design System)이나 Genesys Filter Synthesis 툴 등 키사이트 최고의 EDA 소프트웨어에 통합되어 있습니다.

필터를 설계하고 시제품을 만든 후에는 애질런트 테스트 장비를 이용하여 설계를 검증해볼 수 있습니다. 키사이트 제품으로는 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기, 신호 소스, 오실로스코프 그리고 필터 테스트 요건에 필요한 모든 제품들이 있습니다.

1-25 / 25

정렬방식:
Drive Down the Cost of Test Using the ENA Series Vector Network Analyzers - Application Note 
Discussion of the contributions of the Keysight ENA series vector network analyzer to drive down the cost of test in production lines. Including an in depth analysis of the total cost of ownership.

어플리케이션 노트 2017-07-05

PDF PDF 2.47 MB
키사이트 Genesys로 간편해진 합성  
키사이트 Genesys로 간편해진 합성 짧은 자습서 동영상으로 다양한 토폴로지와 여러 다양한 RF 회로를 빠르게 설계하는 방법을 알아보십시오. 이 단계별 자습서는 자동 RF 회로 및 시스템 합성 툴을 이용해 몇 시간씩 걸리던 일상적인 설계 작업을 몇 분 내에 완료할 수 있도록 해주는 단계들을 차례차례 설명합니다.

기본 데모 2016-12-01

 
Integrating Multiple Technology Devices onto Laminate-Based Multi-Chip-Modules 
Microwave Product Digest (MPD) featured article on "Integrating Multiple Technology Devices onto Laminate-Based Multi-Chip-Modules Using an Integrated Design Flow", written by Keefe Bohanan, Applications Engineer District Manager for Keysight EEsof EDA.

기사 2016-11-29

PDF PDF 3.90 MB
Direct-Synthesis Software Approach Facilitates Filter Design 
This Microwaves & RF article discusses how Genesys software can be used to design filters with the direct-synthesis technique. A lowpass filter example is presented to illustrate the software’s capabilities.

기사 2016-11-28

 
구현을 위해 맞춤형 RF, MW 및 아날로그 필터를 합성하는 Genesys S/Filter 소프트웨어(영어) 
이 백서는 맞춤형 필터 응답을 구현하는 데 사용되는 키사이트 Genesys S/Filter 설계 소프트웨어의 직접 필터 합성 기능에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-09-23

Analog Devices Sys-Parameter Library for Keysight’s Genesys Software Significantly Eases RF Design 
Analog Devices, Inc. (ADI) announces the release of an extensive RF amplifier library of Sys-Parameters models for Keysight Technologies, Inc.’s Genesys RF simulation and synthesis software.

보도자료 2016-03-17

 
Genesys Overview 
Genesys continues to offer the industry’s most powerful RF circuit and system synthesis capabilities in an affordable, accurate and easy-to-use simulation software that you’ve come to love. Keysight Sys-Parameters provide breakthrough convenience in using component datasheet parameters such as amplifier P1dB, IP3, gain and noise figure over frequency, temperature and bias for simulation without the need to create custom files and equations.

기본 데모 2016-02-11

 
유튜브의 ADS 동영상  
유튜브 키사이트 EEsof EDA 채널의 ADS(Advanced Design System) 동영상 라이브러리 재생 목록

기본 데모 2016-01-28

 
Genesys 2015 Software Enables Industry’s Fastest Realization of RF Systems and Circuits 
Keysight announces the latest release of its industry leading, affordable RF simulation and synthesis software, Genesys 2015. Designed for circuit and system designers, the software features breakthrough Keysight Sys-Parameters that enables RF system simulation with off-the-shelf component datasheets; and comprehensive RF circuit synthesis to enable the industry’s fastest realization of RF systems and circuits.

보도자료 2016-01-26

 
The Modelithics COMPLETE Library v12.3 for Keysight Technologies' Genesys RF Simulation Tool 
Modelithics announces the release of a new version of The Modelithics® COMPLETE Library, version 12.3, for use with Genesys RF simulation and synthesis software.

보도자료 2016-01-08

 
Using Automatic Synthesis of RF, Microwave & Analog Circuits to Increase Design Productivity by 10x 
Microwave Product Digest's October 2015 Featured Article written by How-Siang Yap of Keysight Technologies.

특집 기사 2015-10-28

 
Discovering Genesys 
A collection of Keysight EEsof EDA Genesys video demonstrations and tutorials

기본 데모 2015-08-27

 
Keysight Technologies' University Educational Support Programs Now in More Than 200 Universities 
Keysight announces that more than 200 universities in North America are now participating in the Keysight EEsof EDA University Educational Support Programs, which provide several thousand students with EDA software licenses.

보도자료 2015-08-20

 
Active Analog Filter Synthesis 
Learn how to quickly design active analog filters with op-amps from a complete selection of response shapes such as Chebyshev, Butterworth, Bessel Cauer or user-defined G-value tables. Select from all popular topologies such as biquad, elliptic, single or multiple feedback for fast realization with active filter synthesis. Includes singly terminated topologies for diplexer and multiplexer designs.

기본 데모 2015-08-15

 
Passive Filter Synthesis 
Learn how to quickly design LPF, BPF, HPF and Bandstop filters from a complete selection of response shapes such as Chebyshev, Butterworth, Cauer, Bessel or user-defined G-value tables. Automatically calculate LC component values for single-ended or balanced differential topologies for fast realization with passive filter synthesis. Includes singly terminated topologies for diplexer and multiplexer designs.

기본 데모 2015-08-15

 
Equalization Network Synthesis 
Learn how to quickly design active and passive equalization networks to correct for group delay and phase distortions in your RF systems or circuits such as filters and amplifiers defined by measured S-parameters or equivalent circuits. Automatically calculate and optimize component values of analog equalization networks with equalization network synthesis.

기본 데모 2015-08-15

 
WhatIF Frequency Planning Synthesis 
When selecting LO and IF frequencies in RF systems for receivers or transmitters, it is extremely tideous to identify all interfering frequency mixing spurious and intemod signals that result near the desired IF. Learn how to do frequency planning quickly and interactively compare high-side or low-side mixing to obtain a spurious-free frequency plan that requires minimal filtering. This video also shows how to perform multi-band down conversion frequency planning to a common IF for economical realization.

기본 데모 2015-08-15

 
Determining the Best RF Simulation Tools as an RF Consulting Engineer 
Independent consulting in RF and microwave engineering is a growing trend and many engineers are delivering their highly sought after RF expertise back to the industry.

기사 2015-06-08

PDF PDF 2.64 MB
How to Design RF and Microwave Impedance Matching Networks 
This video describes how to design RF and Microwave impedance matching networks.

사용방법 동영상 2015-01-14

 
ADS 발견 
키사이트 EEsof EDA ADS 동영상 데모 및 자습서 모음

기본 데모 2014-10-28

 
Genesys 2014 Delivers Breakthrough Modulated RF Analysis for Circuit, System Design 
Keysight announces the latest release of Genesys 2014.

보도자료 2014-05-27

 
Agilent Software Gives Students Edge in Job Market 
Design tools are getting University of Arizona engineering students certifiably ready for work in the RF and microwave industry.

보도자료 2014-02-24

 
Keysight EEsof EDA Premier Communications Design Software 
The Keysight EEsof EDA catalog provides an excellent overview of all of Keysight's Electronic Design Automation (EDA) tools.

카탈로그 2013-10-07

PDF PDF 8.61 MB
EMPro and ADS Selected by Millitech for Mixer, Multiplier and Passive Device Development 
Agilent Technologies announces that Millitech Inc., a leading provider in millimeter-wave components, assemblies and subsystems for applications in satellite communications, radiometry, radar and remote sensing, has selected Agilent’s Electromagnetic Professional (EMPro) and Advanced Design System (ADS) software for use in developing mixers, multipliers and various passive devices.

보도자료 2013-06-25

 
ADS 2011 Videos Debut on YouTube 
A collection of Advanced Design System 2011 video demonstrations and tutorials

기본 데모 2011-02-25