検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フェムトセル・テスト

appnavi-logo2.gif

キーサイトは、電子計測ソリューションの業界リーダとして、small cell(小型基地局)などの最先端テクノロジーのソリューションを提供しています。フェムトセルは、住宅や小規模ビジネス環境で使用される屋内向けのsmall cell(小型基地局)です。フェムトセルは、サービス・プロバイダのネットワークに、ユーザのブロードバンド・インターネット経由で接続します。small cell(小型基地局)が飛躍的な勢いを見せており、より階層の深いリソースにアクセスする場合にも、増大する需要や強引なスケジュールにより簡単に対応できます。キーサイトは、研究開発から製造まで、フェムトセル・テスト機器の提供により、市場投入までの期間を短縮します。EXFは、フェムトセル製造専用の業界初のワンボックス・テスタで、最新の携帯電話/無線LANチップセットで検証済みです。弊社の基地局や量産テストに関する専門知識をご活用になり、EXFでフェムトセルの製造効率を高めてください。

YouTubeビデオを見る 

1-22 / 22

並べ替え
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-01-26

PDF PDF 7.71 MB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Flyer 
The E6650A EXF is the industry's first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and it is validated with the latest cellular and WLAN chipsets.

プロモーション資料 2014-09-10

PDF PDF 1.30 MB
最新の”Power of Wireless”アプリケーション・ノートを無料でダウンロード 
Power of Wirelessの詳細 - 革新的で高性能のデザインを競合に先駆けて市場に投入できるようにする、Keysightのテスト製品スイート。

プロモーション資料 2014-02-19

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

プレス資料 2012-05-01

 
Test your Femtocells Today 
This photo card includes the key measurements required for femtocell designs as well as Keysight's portfolio of design and test solutions for femtocell technology.

ブローシャ 2010-07-01

PDF PDF 1.69 MB
Agilent Technologies Supports Percello's Femtocell SoCs Test with Chipset Software 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) announced its N7309A chipset software now supports high-volume manufacturing test for Percello's Aquilo Femtocell System-on-a-Chip (SoC) product line.

プレス資料 2010-06-16

 
Agilent Technologies Chipset Software Supports picoChip Femtocell Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and picoChip today announced a high-volume manufacturing test solution for 3G femtocell products.

プレス資料 2010-06-08

 
3GPP Long Term Evolution (LTE) 
このアプリケーション・ノートでは、3GPPで開発中の、UMTSのLTE(Long Term Evolution)について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-01-12

W-CDMA BER Test on picoChip Femtocell Reference Design Using Keysight MXG  
This application note explains single-direction BER testing of femtocell devices based on picoChip femtocell reference designs using the Keysight N5182A MXG vector signal generator.

アプリケーション・ノート 2009-12-15

PDF PDF 1.12 MB
無線エミッタの信号モニタリング、周波数管理、地理位置特定の技術と動向 
このアプリケーション・ノートでは、VHF/UHF 周波数レンジでのRF スペクトラムの信号モニタリングと周波数管理に関する、さまざまな問題、手法、必要な機器について説明します。

アプリケーション・ノート 2009-06-16

フェムトセル製造ソリューション 
製造の初期段階で厳格な検証を行い、生産量の増加とともにテストを減らしていくことが可能な性能を持つ高速なテスト機器が必要になります。

アプリケーション・ノート 2009-06-08

IMT-Advanced:第4 世代の無線通信が具体化 
いわゆる3.5G、3.75G、3.9G 規格の開発に加 えて、第4 世代(4G)に対する期待が高まっています。また、3GPPのワーキング・グループの会合に続いて、4G 無線通信に関するワークショップが、中国のシンセンで開催されました。

記事 2009-05-18

PDF PDF 961 KB
GPS: making a play for femtocells 
This article from Microwave Engineering Europe Jan/Feb 2009 discusses the issues that arise when integrating GPS into femtocells and outlines the test and verification requirements that this introduces.

記事 2009-04-16

 
Agilent Technologies First to Extend Real-Time Wireless Network Protocol Analysis to Support Femtoce 

プレス資料 2009-03-30

 
Agilent Technologies, ASTRI, PicoChip Demonstrate Design and Test of TD-LTE Femtocell at 2009 Mobile 

プレス資料 2009-02-16

 
Agilent Technologies to Display Newest Mobile Communications Test, Measurement Solutions at 2009 Mob 

プレス資料 2009-02-02

 
Agilent Technologies Displays Comprehensive Femtocell Testing Capability 

プレス資料 2008-12-01

 
Expert Advice: The Importance of Average vs. Peak Performance in Cellular Wireless 
The average efficiency of the cell remains much lower than the peaks. November 2008 article by Moray Rumney linked with permission by Microwave Journal.

記事 2008-11-17

 
Agilent Technologies, picoChip, mimoOn Demonstrate 3GPP LTE Femtocell Testing Capability 

プレス資料 2008-07-22

 
3GPPW-CDMA 基地局のデザインとテスト AN1355 
W-CDMAは、第3世代(3G)の携帯電話市場で採用が見込まれている広帯域ディジタル携帯電話テクノロジの1つです。日本のW-CDMA実験システムと、欧州のUMTS(Universal Mobile Telephone System)を基礎として、Third-Generation Partnership Project(第3...

アプリケーション・ノート 2001-02-15