이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펨토셀 테스트

테스트 및 측정 솔루션의 글로벌 리더인 키사이트는 펨토셀 같은 신흥 시장에서 최전방의 중요한 위치를 계속 유지하고 있습니다. 액세스 포인트 기지국으로 알려져 있는 펨토셀은 일반적으로 주거지역 또는 소규모 기업의 환경에서 실내용으로 사용하도록 설계된 소형 기지국으로서, 최종 사용자의 광대역 인터넷을 통해 서비스 제공업체의 네트워크에 연결됩니다. 이제, 키사이트는 R&D부터 제조, 네트워크 배치, 서비스 보장에 이르기까지 광범위하게 사용할 수 있는 펨토셀 테스트 장비를 제공하기 때문에 이 새로운 기술을 통해 고객은 시장 출시 시간 목표를 달성할 수 있습니다. 유연한 고성능 플랫폼으로 무선 설계 및 테스트 가속화

유튜브 동영상 보기 

1-20 / 20

정렬방식:
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

브로셔 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Flyer 
The E6650A EXF is the industry's first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and it is validated with the latest cellular and WLAN chipsets.

판촉 자료 2014-09-10

PDF PDF 1.30 MB
Solutions and Measurement Tools for Use in Average Power and Envelope Tracking Design - Application  
This app note provides an outline of the techniques involved and the solutions Agilent provides for RF, baseband and system developers.

어플리케이션 노트 2014-08-02

최신 Power of - X 어플리케이션 노트 무료 다운로드 
혁신적인 고성능 설계를 바탕으로 경쟁업체보다 시장 출시 시간을 앞당길 수 있는 키사이트의 테스트 제품군, Power of Wireless를 소개합니다.

판촉 자료 2014-04-11

 
Agilent Technologies Introduces 6-GHz Signal Generators with Industry-Best Performance 
Today's aerospace/defense environment requires enhanced radar performance to detect weak signals at long distances. To provide the pure and precise signals needed to test these designs, the MXG uses an innovative triple-loop synthesizer to deliver phase noise performance of -146 dBc/Hz at 1 GHz and 20 kHz offset. For developers of radar components such as mixers and analog-to-digital converters, the MXG also features industry-leading spurious performance of -96 dBc at 1 GHz.

보도자료 2012-05-01

 
Designing and Testing 3GPP W-CDMA Base Stations (Including Femtocells) - Application Note 
W-CDMA is one of several wideband digital cellular technologies competing for the third-generation (3G) cellular market.

어플리케이션 노트 2010-08-01

Test your Femtocells Today 
This photo card includes the key measurements required for femtocell designs as well as Keysight's portfolio of design and test solutions for femtocell technology.

브로셔 2010-07-01

PDF PDF 1.69 MB
Agilent Technologies Supports Percello's Femtocell SoCs Test with Chipset Software 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) announced its N7309A chipset software now supports high-volume manufacturing test for Percello's Aquilo Femtocell System-on-a-Chip (SoC) product line.

보도자료 2010-06-16

 
Agilent Technologies Chipset Software Supports picoChip Femtocell Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and picoChip today announced a high-volume manufacturing test solution for 3G femtocell products.

보도자료 2010-06-08

 
W-CDMA BER Test on picoChip Femtocell Reference Design Using Keysight MXG  
This application note explains single-direction BER testing of femtocell devices based on picoChip femtocell reference designs using the Keysight N5182A MXG vector signal generator.

어플리케이션 노트 2009-12-15

PDF PDF 1.12 MB
3GPP Long Term Evolution: System Overview, Product Development and Test Challenges -Application Note 
This application note focuses on LTE and includes content on system overview, product development and test challenges of this new wireless communications technology.

어플리케이션 노트 2009-09-08

Solutions for Femtocell Manufacturing Test 
This short application brief discusses how to best accelerate the delivery of quality, low-cost femtocells to market.

어플리케이션 노트 2009-05-05

신호 모니터링, 주파수 관리 및 무선 지리 위치의 기법과 트렌드 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 VHF/UHF 주파수 범위에서 RF 스펙트럼의 신호 모니터링 및 주파수 관리를 위해 필요한 관련 장비와 기법 및 다양한 문제를 검토합니다.

어플리케이션 노트 2009-04-27

GPS: making a play for femtocells 
This article from Microwave Engineering Europe Jan/Feb 2009 discusses the issues that arise when integrating GPS into femtocells and outlines the test and verification requirements that this introduces.

기사 2009-04-16

 
Agilent Technologies First to Extend Real-Time Wireless Network Protocol Analysis to Support Femtoce 

보도자료 2009-03-30

 
Agilent Technologies, ASTRI, PicoChip Demonstrate Design and Test of TD-LTE Femtocell at 2009 Mobile 

보도자료 2009-02-16

 
Agilent Technologies to Display Newest Mobile Communications Test, Measurement Solutions at 2009 Mob 

보도자료 2009-02-02

 
Agilent Technologies Displays Comprehensive Femtocell Testing Capability 

보도자료 2008-12-01

 
Expert Advice: The Importance of Average vs. Peak Performance in Cellular Wireless 
The average efficiency of the cell remains much lower than the peaks. November 2008 article by Moray Rumney linked with permission by Microwave Journal.

기사 2008-11-17

 
Agilent Technologies, picoChip, mimoOn Demonstrate 3GPP LTE Femtocell Testing Capability 

보도자료 2008-07-22